D3K2

Cat® GRADE med 3D ger den automatiska höjdkontrollen på modellerna D3K2, D4K2 och D5K2 ökad användbarhet, mångsidighet och drifteffektivitet

För publicering i Nordamerika och Europa i december 2018
Utgivningsnummer: 500PR18

Den nya Cat® GRADE med 3D-systemet för bandschaktarna D3K2D4K2 och D5K2 är ett automatiskt höjdkontrollsystem med GNSS-teknik (Global Navigation Satellite System) för exakt positionering av maskinbladet, utan förarinsats, från första skäret till finschaktningen. För ökad användbarhet innefattar GRADE med 3D CatAccuGrade™ Ready-tillvalet, vilket möjliggör användning av Universal Total Station- och laserreferenser för automatisk kontroll. Det nya systemet hjälper förare oavsett kunskapsnivå att uppnå specificerade lutningar snabbare och mer exakt jämfört med konventionella metoder, samtidigt som kostnaden för utsättning sänks, liksom utgifter för omarbete, bränslekostnader och maskintimmar.

Cat GRADE med 3D är ett tillvalssystem, som monteras på fabriken och som är integrerat i maskinens i konstruktion. GNSS-antennerna är ordentligt fastsatta ovanpå hytten, vilket eliminerar behovet av mastmonterade antenner på bladet, tillsammans med tillhörande kablar. GNSS-mottagare och en dataradio är också smidigt inbyggda i takstrukturen. Tre tröghetsmätningsenheter övervakar maskinens riktning och positionsavkännande hydraulcylindrar övervakar bladpositionen. Tack vare den integrerade konstruktionen behöver man inte ta bort komponenterna vid dagens slut.

När systemet är i GNSS-läge ger GRADE med 3D en noggrannhet ned till 3 cm genom användning av RTK-positioneringsteknik (Real Time Kinematic), som integrerar flera satellitsignaler med information från en basstationsmottagare på plats eller andra korrigeringsenheter. Systemet jämför maskinens position och skärkantspositionen i förhållande till ett konstruktionsplan ombord och placerar därefter bladet automatiskt via en inbyggd, elektrohydraulisk ventilmodul.

Systemet skickar också den här informationen till föraren via en display i hytten. Systemets 10-tums färgpekskärm är inbyggd i instrumentpanelen och innehåller flera konfigurerbar vyer som ger föraren en god överblick över arbetsplatsen och pågående arbete. För ökad bekvämlighet är kontrollknapparna för aktivering av systemet inbyggda i joystickspakarna.

När GRADE med 3D aktiveras kontrollerar systemet automatiskt maskinbladets rörelse, både lyft och tilt, i överensstämmelse med de digitala arbetsplatsplanerna. Det enda ingreppet som krävs av föraren är att styra maskinen, vilket minskar det totala behovet av manuella åtgärder med uppskattningsvis 80 procent. Det nya systemet har också optimerats för användning med andra Caterpillar-schaktningsfunktioner, t. ex. AutoCarry™, som är konstruerat för att hjälpa föraren att uppnå optimal bladbelastning i varierande markförhållanden, samtidigt som det minskar bandslirningen. GRADE med 3D kan öka produktiviteten med så mycket som 50 procent i vissa projekt.

Som ett alternativ till det fabriksmonterade GRADE med 3D-systemet kan maskinerna beställas med endast AccuGrade Ready-tillvalet (vilket inkluderar Cat Slope Assist™-systemet, givare, processor och kablage). När det är lämpligt kan Sitech Cat-återförsäljaren sedan skala upp den här tekniken genom att installera önskade GRADE med 3D-komponenter, inklusive antenner, mottagare, dataradio, display, och SEA-nyckel (Software Enabled Attachment) (från Sitech). Denna flexibla, skalbara metod ger en lägre anskaffningskostnad för kunder som kanske vill ha möjligheten att använda olika nivåer av höjdkontrollsteknik allteftersom behov och budgetöverväganden ändras.  

Hämta högupplöst bild

 

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo