För global publicering, oktober 2018
Utgivningsnummer: 565PR18
Cat ®-traditionen med stora schaktare började för lite mer än 40 år sedan med det revolutionerande upphöjda drivhjulet och den nya underredeskonstruktionen som gjorde att den inte liknade någon annan schaktare från den tiden. Det banbrytande underredet med upphöjd konstruktion var bättre anpassat till marken än modeller med ovala band, vilket bidrog till att förbättra maskinens dragförmåga, förlänga underredets livslängd och öka förarkomforten.
Greg Hepler, produktchef för stora schaktmaskiner, kommenterar betydelsen av milstolpen med Caterpillars 40 000:e stora schaktare på följande sätt: ”Caterpillar vidareutvecklade bandschaktaren genom att införa det fjädrande underredet med upphöjt drivhjul. Denna innovation, tillsammans med en lång rad andra nyskapande egenskaper, har gjort att Cats stora schaktare satt standarden för effektivitet, produktivitet och hållbarhet. Dessa ikoniska maskiner fortsätter att definiera vilka vi är och spelar en avgörande roll för att skapa en bättre värld.”
Denise Johnson, Caterpillars koncernchef och ansvarig för Resource Industries lämnade över nycklarna till den 40 000:e stora schaktaren till Louis DeLuca, Tecks chef för leveranshantering under den ceremoni som hölls 25 oktober. I firandet medverkade anställda vid Caterpillars SS-byggnad, där samtliga 40 000 av Cats schaktarmodeller D9, D10 och D11 tillverkats. I över 10 år har Teck har varit en av de främsta kunderna globalt för Cats stora schaktmaskiner. Den 40 000:e stora schaktaren, en 102 058 kg (225 000 lb) D11T, ska i fortsättningen användas i Elk Valley-regionen, nära Sparwood i British Columbia, där företaget arbetar med utvinning av kol för stålframställning i fem gruvanläggningar.
”Denna milstolpe är viktig, inte bara på grund av det stora antalet sålda Cat-maskiner, utan även eftersom detta innebär långvariga och ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer som upprättats med kunder somTeck,” säger Hepler. ”Vi är stolta över att kunna fira den här prestationen med Teck och vi är tacksamma för att man i deras gruvor i Elk Valley räknat med Caterpillar, Cats utrustning och deras återförsäljare, Finning Canada, för att hjälpa dem att nå sina produktionsmål sedan 1992.”
Världens näst största exportör av kol för stålframställning sjöledes, Teck, använder för närvarande ett betydande antal Cat-schaktmaskiner. Var och en av dessa högproduktiva maskiner loggar upp till 7 000 drifttimmar varje år i gruvorna. Tecks nykomling D11T kommer att användas för produktionsschaktning, hjälp på avlastningsplatser, stöd vid arbete med gruvskopor och transportvägsutbyggnad.
D11T är utrustad med en kraftfull Cat C32-motor, levererar 850 hästkrafter och kan hantera upp till 900 kubikmeter löst material per timme. Även i Teck Coals krävande, högproduktiva tillämpning gör den kraftfulla och effektiva drivlinan att materialet flyttas till en lägre kostnad per ton. Den robusta huvudramen är konstruerad för flera ombyggnader och lägsta möjliga totala ägandekostnad. En mängd av Cats standard- och tillvalstekniker, inklusive VIMS™ 3G, Automated Blade Assist, Enhanced Auto Shift och Advisor Monitoring System, ökar arbetseffektiviteten, förbättrar säkerheten och sänker kostnaderna.
”Vi är väldigt stolta över att fira den här milstolpen med Caterpillar och Teck, vår kund sedan länge, eftersom D11T är en riktig arbetshäst i den maskinpark med produkter som vi servar och säljer, och som våra kunder inom gruvindustrin förlitar sig på och värderar högt”, säger Allan Potzold, filialchef för Elk Valley-regionen på Finning Canada. ”Vi ser fram emot att tillhandahålla ledande service och innovativa lösningar till våra kunder för att hålla deras utrustning uppkopplad och i drift med maximal prestanda, samt är stolta över att den 40 000:e schaktaren kommer att sättas i arbete här i Elk Valley.”
Mer information om dessa Cat-schaktare får du av Cat-återförsäljaren eller på www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars representanter för branschpress Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |