Cat® 330 ve 330 GC Yeni Nesil Ekskavatörler, daha yüksek verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar.

Dünya Genelinde Piyasaya Sürülme (Japonya hariç): Kasım 2018  
Bülten Numarası:  518PR18

Caterpillar'ın Yeni Nesil 30 ton boyut sınıfındaki ekskavatörleri olan 330 ve 330 GC önceki modellere göre çalışma verimliliğini artırır, yakıt ile bakım maliyetlerini düşürür ve operatör konforunu artırır. Yeni ekskavatörler, yüklenicilerin üretkenlik ve maliyet hedeflerini karşılamak üzere tasarlanmış benzersiz özellik kombinasyonları sunmaktadır.

Yüksek üretim performansı sunan yeni Cat® 330 standart olarak entegre Cat Connect teknolojisine ve iki model içinde en yüksek güç ve kaldırma kapasitesine sahiptir. Sonuçta en düşük maliyet karşılığında en yüksek üretkenliği sağlar.

Yeni Cat 330 GC'de daha düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri ile üretkenlik özellikleri en iyi şekilde dengelenmiştir. Sonuçta yüksek güvenilirlik ve saat başına düşük maliyetli performans elde edilir.

Bu teknoloji ile verimlilik %45'e kadar artırılır                        

Yeni Cat 330, üretkenliği artırmak üzere standart olarak fabrikada takılan teknolojide sektörün en yüksek seviyesine sahiptir. Entegre CAT Connect Teknolojisi, klasik tesviye işlemlerine göre çalışma verimliliğini %45'e kadar artırır.

Standart olarak sunulan 2D özellikli Cat GRADE sistemi standart dokunmatik monitör ile derinlik, eğim ve yatay tesviye mesafesini bildirerek operatörlerin daha doğru çalışmasını sağlar. Sistem Gelişmiş 2D Özellikli veya 3D özellikli Cat GRADE'e yükseltilebilir. Standart Grade Assist bom, stik ve kova hareketlerini otomatik hale getirir. Böylece operatörler tek kolla kazarak istedikleri eğimi basit ve zahmetsiz şekilde elde edebilir.

Cat Payload hassas yük hedefleri ve daha yüksek yükleme verimliliği sağlar. Payload hareket halinde tartma ve gerçek zamanlı yük tahmin özellikleri ile kamyonun çok fazla veya çok az yüklenmesini önlemeye yardımcı olur. Yeni Lift Assist özelliği, operatörün ağır cisimleri devrilmeden güvenle kaldırabilmesini sağlar. Görsel ve sesli uyarılar ile yükün ekskavatörün çalışma sınırlarında olup olmadığı bildirilir.

E-parmaklık ekskavatörün operatör tarafından belirlenen ayar noktalarının dışına çıkmamasını sağlar. Sistem özellikle binaların altında veya trafiğin yakınında çalışırken yararlı olmaktadır.

Cat LINK™ donanım ve yazılımları, şantiyeleri ofise bağlar ve yöneticilere makine ile ilgili kritik çalışma bilgilerini sağlar.

%20'ye kadar daha yüksek yakıt verimliliği

Yeni Nesil Cat ekskavatörleri, tasarımları sayesinde yerine geldikleri modellere göre iş birimi başına daha az yakıt tüketir. 330'da 330F ile karşılaştırıldığında %20'ye kadar ve 330D2 ile karşılaştırıldığında %15'e kadar daha az yakıt tüketilir.

Yeni Akıllı modda çalışma, motor ve hidrolik sistemin gücünü kazma koşullarına otomatik olarak uyarlayıp yakıt tüketimini ve performansı optimize eder. Yakıt tüketimini daha da düşürmek için hidrolik talebi olmadığında motor devri otomatik olarak düşürülür. Ekskavatörlerde pilot hattına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, basınç kayıplarını düşüren ve yakıt tüketimini azaltan yeni bir ana kumanda valfi bulunur.

Yeni soğutma sisteminde otomatik olarak ters yönde dönebilen elektrikli fanlar vardır. Bunlar birbirinden bağımsız olarak hidrolik yağı, radyatör ve havadan havaya son soğutucu sıcaklıklarını takip ederek tam olarak gereken hava akışını temin eder.

Cat 330'un arka ağırlığı, 6.700 kg'dır (14.770 lb) ve daha büyüktür. Bu da ekskavatörün 330F'ye göre yaklaşık %10 ve 330D2'ye göre %15'e kadar daha fazla ağırlık kaldırabilmesini sağlar. Cat 330 daha yüksek dönüş basıncı, daha büyük dönüş tahrik ünitesi ve daha büyük dönüş yatağı ile önceki seriye göre %5 daha fazla dönüş torku sağlar ve yokuşlarda doldurma ve kaldırma işlemlerini kolaylaştırır.

Bakım maliyetleri %20'ye kadar düşer

Daha uzun ve daha iyi senkronize edilmiş bakım aralıkları sunan yeni Cat ekskavatörler, önceki modellere göre bakım maliyetlerini %20'ye kadar düşürür.

Entegre ön temizleyici ve birincil ile ikincil filtreleri olan yeni Cat hava filtresi, önceki tasarıma göre toz tutma kapasitesini iki katına çıkarır. Yeni Cat hidrolik dönüş filtresinin kullanım ömrü 3.000 saattir ve önceki filtrelere göre %50 daha uzundur.

Yakıt sistemi filtreleri, 1.000 saatlik aralıklar ile servis zamanlarını senkronize etmektedir. Bu önceki filtrelere göre %100 oranında bir artıştır. Yakıt sistemi su ve tortu tahliyeleri ve hidrolik sistem yağ seviyesi, zemin seviyesinde birbirine yakın yerlerde bulunur. Bu da düzenli bakım işlemlerini daha hızlı ve daha güvenli hale getirir.

Yeni kabin çalışmayı iyileştirir

Comfort veya Deluxe kabin paketleri ve bazı bölgelerde Premium paket arasında seçim yapma imkanı ile, tüm Yeni Nesil Cat Ekskavatör kabinlerinde anahtarsız düğmeyle çalıştırma, kontrol için kumandaları olan büyük dokunmatik ekranlı monitör ve ses yalıtımlı devrilme koruma yapıları gibi standart özellikler ile operatör konforu ve güvenliği bir üst seviyeye çıkarılmıştır.

Deluxe ve Premium kabin tasarımları için yatırılabilen konsol, kabine giriş ve çıkışı kolaylaştırır. Yeni gelişmiş viskoz bağlantılar, önceki modellere göre kabin titreşimini %50'ye kadar azaltır. Büyük ön, arka ve yan camlar ile görüş imkanı iyileşir. Opsiyonel 360 derece görüş (yalnızca 330) özelliği, operatörün tüm yönlerde daha iyi görebilmesi için makineye bağlı birden fazla kameradan gelen görüntüleri bir araya getirir. Programlanabilen tepki ve düzen kumanda kolu düğmeleri, operatörün üretkenlik ayarlarını girebilmesini sağlar.

Yeni Nesil Cat Hidrolik Ekskavatörler hakkında daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizle görüşün veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Brüt güç (ISO 14396/SAE J1995)

152 kW (204 hp)1

205 kW (275 hp)

Çalışma ağırlığı

30.600 kg (67.460 lb.)

30.900 kg (68.125 lb.)

Maks. kazma derinliği (6,15 m [20 ft 2 inç] bom, 3,2 m [10 ft 6 inç] stik)

7.260 mm (23 ft 10 inç)

7.240 mm (23 ft 9 inç)

Zemin seviyesinde maks. uzanma (6,15 m [20 ft 2 inç] bom, 3,2 m [10 ft 6 inç] stik)

10.690 mm (35 ft 1 inç)

10.680 mm (35 ft 0 inç)

Maks. yükleme yüksekliği (6,15 m [20 ft 2 inç] bom, 3,2 m [10 ft 6 inç] stik)

6.940 mm (22 ft 9 inç)

6.950 mm (22 ft 10 inç)

1 Avustralya ve Yeni Zelanda için 159 kW (213 hp)    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Brüt güç (ISO 14396/SAE J1995)

159 kW (213 hp)

195 kW (261 hp)

Çalışma ağırlığı

29.400 kg (64.800 lb.)

30.900 kg (68.120 lb.)

Maks. kazma derinliği (6,15 m [20 ft 2 inç] bom, 3,2 m [10 ft 6 inç] stik)

7.260 mm (23 ft 10 inç)

7.250 mm (23 ft 9 inç)

Zemin seviyesinde maks. uzanma (6,15 m [20 ft 2 inç] bom, 3,2 m [10 ft 6 inç] stik)

10.690 mm (35 ft 1 inç)

10.690 mm (35 ft 1 inç)

Maks. yükleme yüksekliği (6,15 m [20 ft 2 inç] bom, 3,2 m [10 ft 6 inç] stik)

6.930 mm (22 ft 9 inç)

6.940 mm (22 ft 9 inç)

# # #

Editörlere Not: Caterpillar ürünleri ve servislerinin piyasaya sürülme zamanları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

©2018 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır  

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo