Caterpillar, Münih'teki bauma 2019'da Çalışma Sahası Kurallarını Yeniden Yazıyor

Tüm Dünyada Yayınlanma Tarihi: Ocak 2019  
Bülten Numarası: 18PR19

Caterpillar ve Alman temsilcisi Zeppelin Baumaschinen GmbH, 8-14 Nisan 2019 tarihlerinde Münih'teki bauma'da geniş bir ekipman, teknoloji ve hizmet yelpazesi sergileyecek. "Kuralları Yeniden Yazmak", Caterpillar'ın teması olacak ve stantlar, ekipman kullanıcılarının Caterpillar ile işbirliği yaptıklarında faydalanacakları yenilenmiş verimlilik değerlerini ve karlılığı vurgulayacak. Caterpillar, müşterilerine en geniş makine seçeneklerini, makineler ile çalışma sahasını yönetmek için en iyi bağlantıları ve daha fazla yakıt verimliliği için en gelişmiş teknolojiyi sunan bir ortaktır. Caterpillar'ın sunduğu kaynaklar, müşterilere işletmeleri için "kuralları yeniden yazmak" üzere güç verir ve onları teşvik eder.    

Caterpillar, 20'si şimdiye kadar Münih'teki bauma'da tanıttığı en yeni sürümler olacak 64 makine sergileyecek. Caterpillar standı, B6 salonundaki ana iç mekan sergisinde 9.000 m2'den fazla yer kaplayacak.

Küresel Yapı ve Altyapı

Yeni D6 modelleri, Caterpillar ile işbirliği yapan müşteriler için makine seçeneklerinin kapsamını temsil etmektedir. Bunlar çok yönlülük ve performansta çığır açan geniş konfigürasyon ve güncel teknoloji seçeneklerine sahiptir. Dünyanın ilk yüksek elektrik tahrikli dozeri olan D6 XE, önceki D6T modelden %35'e kadar daha fazla yakıt verimliliğine ve zemine iletilen sürekli güç ile hızlı toprak taşıma kapasitesine sahiptir.

Tekerlekli yükleyiciler de Caterpillar'ın sunduğu seçenek çeşitliliğini temsil etmektedir: Bunlar, geniş model boyutlarının yanı sıra müşteriler için güç aktarma tasarımı seçenekleri de sunar. Teşhir edilen ürünlerin arasında 950 GC, 950M, 962M atık elleçleyici, 986K ile 992K ve 966M XE, 972M XE ile 988K XE gibi birkaç XE modeli bulunur.

966M XE ve 972M XE modellerde, sürekli değişken şanzıman sağlamak üzere hidrostatik tahrik ile paralel mekanik vites yolunu birleştiren Caterpillar paralel yol tahrik sistemi bulunur. Sürekli değişken şanzıman, motorun yeterli seviyelerde çalıştırılması için esnek oranlar sunarak tüm çalışma koşullarında optimum verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlar. 966M XE ve 972M XE modellerde sunulan XE teknolojisi, geleneksel powershift şanzıman bulunan tekerlekli yükleyicilere göre %35'e kadar daha fazla yakıt verimliliği sağlar.

Şirketin ilk dizel/elektrik tahrikli yükleyicisi olan 988K XE'de, dayanıklı anahtarlamalı relüktans tahrik motoru, alternatör ve mekanik dişli kutusu ile akslara sahip enversör kullanılmıştır. 988K XE, yakıt verimliliğini ve üretkenliği yeni seviyelere taşır.

Seçeneklere Cat® Yeni Nesil ekskavatörler ilave edilmiştir ve yeni 330 GC, 330 ile 336 sergilenecektir. 330 ile 336 modellerde, geleneksel toprak düzeltme operasyonlarına göre çalışma verimliliğini %45'e kadar artırabilen ve önceki modellere göre yakıt verimliliğini %20'ye kadar iyileştirebilen entegre Cat Connect Teknolojisi bulunur.

Sergilenen diğer modeller arasında 973K paletli yükleyici, 325F ile 340F UHD (ultra-high-demolition configuration, ultra yüksek yıkım konfigürasyonu) ve 390F ekskavatörleri bulunur. Tekerlekli ekskavatörler M314F, M315F, M317F ve M318F modelleriyle temsil edilecektir. Malzeme taşıyıcısı modelleri arasında MH3024 ve MH3026 bulunur.

Building Construction Products (BCP)

BCP serisinden, 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8, 302 CR olmak üzere beş yeni Cat Yeni Nesil mini hidrolik ekskavatör sergilenmektedir. Bunlar, müşteriler için en iyi performansı, çok yönlülüğü, güvenliği, operatör konforunu ve uygun fiyatı 1-2 metrik ton sınıfı makineler için mümkün olabilecek en küçük paketlerde sunacak şekilde tasarlanmıştır. Sektörde bir ilk olan standarda, kumanda kolu direksiyonu ve yukarı katlanan bir güneşlik ya da kabinin yanı sıra klima ve uzatılabilen alt takımlar gibi seçenekler dahildir.

Cat Yeni Nesil mini ekskavatör serisinde 7-10 metrik ton kategorisinde üç yeni model sergilenecektir. Yeni modeller olan 308 CR VAB, 309 CR ve 310, müşterilerin uygulamaları için en verimli şekilde çalışan makineyi seçmelerine imkan tanıyan temel konfigürasyon seçenekleri (standart konfigürasyon, kısa kuyruk veya değişken açılı bom) sunar.

Kompakt tekerlekli yükleyici konseptli, sıfır emisyonlu 906, elektrikli tahrik sistemi bulunan bir lityum iyon aküyle çalışır ve aynı şekilde müşterilere seçenek sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sergilenen diğer BCP makineler arasında atık konfigürasyonlu tekerlekli yükleyici modelleri olan 907M, 908M, 918M, zirai konfigürasyonlu 926M ve 938M, bir bekolu yükleyici (444), 226D mikro yükleyici, 259D kompakt paletli yükleyici ile TH408 teleskopik taşıyıcı bulunur.

Bağlantılar

Optimum verimlilik, karlılık ve makine koruması sağlamak için ekipman sahipleri makinelerinin konumunu ve performansını her zaman, her yerden izleyebilmelidirler. Münih'teki bauma'da sunulacak olan Caterpillar sergisi, bu önemli kabiliyeti vurgulayacaktır. Cat LINK teknolojisi, ekipman sahipleri için basit makine izlemeden tam filo takibi ve yönetimine kadar, farklı ihtiyaçlar ile bütçeler için en uygun seçenekleri içeren bir yelpaze sunar.

Cat Product Link™ telematik sistemi, tüm türde ve markalara sahip makine varlıklarından; varlık konumu, motorun açık/kapalı olma durumu, çalışma saatleri, yakıt tüketimi ve arıza kodu uyarıları gibi verileri toplar. Yeni lanse edilen PL161, ataşmanların çalışma saatlerini ve konumlarını izlemeye yöneliktir (bkz. ataşmanlarla ilgili paragraf). Sahipler bu bilgilere, ISO standartlarına uygun güvenli bir web sitesi olan Cat VisionLink™ üzerinden ulaşabilir.

Münih'teki bauma'da ayrıca makine bağlantı seçeneklerini daha da artıran yeni Caterpillar teknolojisi örnekleri de sergilenecektir. Sektörde bir ilk olan yeni Cat App, kullanıcılar için telematik verilerine uzaktan erişim sağlar ve makine saatleri ile konumunu izleme, arıza kodu alımı ve bilgisayarlarını açmaya gerek kalmadan doğrudan cep telefonu üzerinden bakım yönetimi imkanı tanır.   Operatör Kimliği özelliği sayesinde ayrı performanslar izlenebilir ve eğitim imkanları belirlenebilir.   Ayrıca kullanıcılar seçili Yeni Nesil Cat makinelerini çalıştırmak için cep telefonlarını dijital anahtar olarak da kullanabilir. Kullanıcılar telematik verilerini ve ek ekipman yönetim kaynaklarını incelemek için yardımcı web sitesinden de faydalanabilir: https://my.cat.com.

Ayrıca uzaktan ekipman arıza teşhisi ve yazılım güncellemeleri sağlayan yeni bir Cat Connect teknoloji paketi de sunulmuştur. Cat Uzaktan Hizmet seçenekleri arasında iki temel teklif sunulur: Uzaktan Sorun Giderme (temsilcilerin arıza teşhis testleri gerçekleştirmesini ve potansiyel sorunları tespit etmesini sağlar) ve Uzaktan Yazılım Yükseltme (temsilcilerin dahili yazılımların geçerli sürümlerini uzaktan yüklemesini sağlar).

Madencilik & Arazi Kamyonları

Münih'teki bauma'da arazi kamyonu kullanıcılarına yönelik olarak sergilenecek olan 777G, US Tier 2 eşdeğerinde emisyon değerleri ile 945 net beygir gücünde (704 kW) bir Cat C32 motoru bulunan 100 metrik tonluk (90 mt) bir taşıyıcıdır. Yeni kamyonun geliştirilmiş kabininde, operatör koltuğu sol tarafta konumlandırılmıştır ve entegre vinç ile vites koluna sahip yeni bir konsol sunulmuştur.

Yeni 777G, müşteriler için gövde seçenekleri sunar. 60,1 m3 çift eğimli gövde, eğimli arazide maksimum malzeme tutumu sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif malzemeler için iki yan yükleme konfigürasyonuna ve lastik kaplamaya sahiptir. Eziciye beslenen malzemeyi daha iyi ölçmek amacıyla düz zeminli olarak tasarlanan X gövde, çelik ya da lastik kaplamalarla sunulmaktadır.

Cat belden kırmalı kamyonlar Münih'teki bauma'da tamamıyla yeniden tasarlanmış olan 730 tarafından temsil edilecektir. Önceki model olan 730C'den %22 daha düşük ağırlığa sahip 730'da önceki modelin kapasitesinin %98'i korunmuştur. Yeni kamyonda otomatik çekiş kontrolü, yük boşaltma ve tutmanın yanı sıra Caterpillar Denge Takviyesi sistemi de bulunur.

Operatörlerin güvende, konforlu ve üretken olmasını sağlayan Caterpillar teknolojisi de Münih'teki bauma'da D8T dozer uzaktan kumanda istasyonuyla birlikte sergilenecektir. Çoklu uzaktan kumanda seviyelerine ve hatta yarı bağımsız operasyona sahip olan Cat Command, dozer uygulamalarına yönelik olarak omzun üzerinde uzaktan kumanda konsolu veya uzaktan operatör kabini olmak üzere iki konfigürasyonda sunulur. Operatörler, çalışma sahası tehlikelerine maruz kalmadan dozerin tam kontrolüne sahip olacaktır.

Yeni R1700 yükleyici, yeraltı madenciliği alanından müşterilerin ilgisini çekecektir. Yeni yeraltı yükleyicisi, önceki modele göre %20 daha fazla olan 15 metrik ton değerinde yük taşıma kapasitesine sahiptir. Yüksek koparma kuvvetleri ve bir çekiş kontrolü sistemi sayesinde üretim potansiyeli artırılmıştır.

Asfaltlama, Sıkıştırma & Frezeleme

Orta boyutlu, kauçuk paletli bir serici olan AP555F; otoyollar, sokaklar ve diğer şehir çalışma alanlarında üstün performans sunar. AP555F'de hem makinenin hem de ekibin üretkenliğini artıran gelişmiş, kullanımı kolay kumanda teknolojisi ve hızlı ısıtma SE50 VT elektrikli düzleştiricileri bulunur. Yüksek seyir hızı, mükemmel flotasyon, üstün çekiş ve mükemmel hareket sunan özel Cat Mobil-Trac™, kauçuk paletli alt takıma sahiptir. Makine, 142 beygir gücü (106 kW) sunan sessiz ve verimli Cat C4.4 ACERT™ motor ile çalışır. Standart bir Eco modu ayarı, otomatik motor devri kontrolü ile birlikte kullanıldığında motor devrini verimli şekilde yöneterek optimum yakıt tasarrufu ve daha düşük ses seviyeleri sağlar.  

Münih'teki bauma'da, çeşitli türdeki projelerde kullanılan bir makine olan titreşimli toprak silindirini CS12 GC, CS44B ve CS66B Cat modelleri temsil edecektir. Üç modelin tümü Cat Compaction Control ile donatılabilir. Bu seçenek, sıkıştırma ölçümü teknolojisi sunar. Ayrıca operatörlerin kabiliyetini artırarak daha fazla verimlilik ve daha tutarlı, eşit sıkıştırma sağlayan uydu görüntüleme imkanı da sunmaktadır.

Motorlar  ve Alternatör Setleri

C2.2, C3.6 ve C4.4'ün yanı sıra yeni endüstriyel güç ünitesi C13B ve C27 gibi, EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan bir dizi endüstriyel motor salon A4, stant 336'da sergilenecektir. C7.1 ve C9.3B motorları salon B6'da sergilenecektir.

XQP100 alternatör seti, EU Stage IIIA emisyon standartlarını karşılamak veya düzenlemelere tabi olmayan bölgelerdeki müşteriler için düşük yakıt tüketimli bir performans sağlamak amacıyla kullanılabilir. Sağlam, kiralanabilir veya taşımaya hazır yapıya sahip ürün grubu, proje sahaları arasında güvenli ve verimli şekilde kolayca taşınacak şekilde tasarlanmıştır. Entegre forklift çatal cepli ağır hizmet tabanları, ünitenin kolayca sürüklenip kaldırılmasını sağlar. Ayrıca kurulum sürelerini kısaltmak ve sorunsuz güç dağıtımı sağlamak için belirli modellerde Clipsal veya CEE soket seçenekleri sunulmuştur.

Ataşmanlar & Zemin Kavrama Aletleri

Caterpillar, yeni GC sessizleştirilmiş kırıcılar, TRS23 tiltrotatör ve MP332 (340F UHD'ye monte edilmiştir) ile MP345 yıkım çoklu işlemciler sayesinde ekskavatör ataşmanları yelpazesini genişletmektedir. Cat makaslarını yeni S3050 hurda makası temsil edecektir. Caterpillar, ataşmanların çalışma saatlerini ve konumunu izleyen Cat Product Link Bulucu PL161'in lansmanını yapmaktadır. PL161, 2019 ortasından itibaren 11 metrik ton ve üzerindeki ekskavatörlerde bulunan çoğu Cat ataşmanlarında standart olarak sunulacaktır.

Cat Advansys™, tekerlekli yükleyiciler ve ekskavatörler için yeni nesil Zemin Kavrama Aletleridir. Kolay, kırıcı kullanmadan çıkartma ve takma, daha uzun uç ömrü ve optimum yakıt verimliliği için daha iyi penetrasyon sunar. Mükemmel penetrasyon ya da yüksek aşınma dayanıklılığı da dahil tüm uygulamalar için doğru uç seçeneklerini sunmak amacıyla yedi farklı uç seçeneğinden oluşan geniş bir yelpaze geliştirilmiştir.

Yellowmark™

Bir Caterpillar markası olan Yellowmark, Cat ekipman sahipleri için güvenilirlik ve düşük maliyet arasında denge sağlayan, orijinal Cat parçaları ve Cat reman parçalarına alternatif sunar. Şimdi 6.000'den fazla onarım ve yedek parça içeren Yellowmark teklifi, 500'den fazla Cat modeli için güç aktarma sistemleri, motorlar, hidrolik sistemler, zemin kavrama ataşmanları ve alt takımlar sunmaktadır. Yellowmark'ın sunduğu kabiliyetler Münih'teki bauma'da sergilenecektir.

Kaynaklar

Öne çıkan diğer imkanlar arasında esnek finansman planları, Cat Finansman'dan uzatılmış koruma seçenekleri, Cat Certified Used, Cat Certified Rebuild ekipmanlar ve Cat temsilcisi ağı üzerinden sunulan Cat kiralama gibi Caterpillar hizmetleri bulunur.  

 

###

Editörlere Not: Caterpillar ürünleri ve servislerinin piyasaya sürülme zamanları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

© 2019 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo