Cat® Mini Ekskavatörler için Caterpillar TiltRotate Sistemi (TRS)

Dünya Çapında Yayınlanması için: Mart 2020 
Bülten Numarası: 204PR20

Caterpillar Ataşmanlar artık Cat® Yeni Nesil mini ekskavatörlere yönelik TiltRotate Sistemiyle (TRS) donatıldı. Yeni TRS6 ve TRS8 modelleri, takılı ataşmanların (kovalar, forklift çatallar, polip kıskaçlar, süpürgeler ve silindirler) 360 derece dönmesine ve 40 derece yana doğru yatmasına olanak verir. Böylece makinenin tek bir konumdan daha fazla çalışma alanına erişmesini sağlarken, aletlerin kazma, kanal tesviyesi, geri dönüşüm malzemelerinin ayrılması veya boru döşeme esnasında engellerin üzerinde, altında ve etrafında manevra yapmasını mümkün kılar. Yeni TRS modelleri mini ekskavatörün çok yönlülüğünü artırır ve uygulamayla eşleşecek çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur.

TRS modellerinde iki arayüz bulunur: TRS'yi taşıyıcı makineye bağlayan üst arayüz ve çeşitli ataşmanları TRS'ye bağlayan alt arayüz. TRS6'ya yönelik dört konfigürasyon, TRS'nin kullanıcının S tipi hidrolik ataşman değiştirici veya pimli üst arayüz arasından seçim yapmasına ve TRS'nin entegre bir polip kıskaçla (takılı bir ataşmanla kullanılabilen) donatılıp donatılmayacağını seçmesine olanak tanır. Tüm TRS6 modelleri, alt arayüz için bir S tipi hidrolik ataşman değiştirici kullanır.

TRS8 modeline yönelik dört konfigürasyon hem üst hem de alt arayüzler için veya hem pimli üst arayüz hem de pim tutucusu ataşman değiştirici alt arayüzü için bir S tipi ataşman seçmeye ya da TRS'nin entegre bir polip kıskacı olup olmayacağını seçmeye olanak tanır. (Pimli/pim tutucusu konfigürasyonu entegre polip kıskaçla mevcut değildir.)

Tasarım avantajları

TRS6 ve TRS8 modellerinin kompakt tasarımı mini ekskavatörün yüksek kazma kuvvetlerini korumasını sağlarken, özel olarak tasarlanmış yatak halkalı takviyeli vites kutusu, TRS ve ana makine üzerindeki gerilimi azaltmak için çalışma kuvvetlerini dağıtır. Ayrıca, döndürme sisteminin bakım gerektirmeyen yağlama sistemi de ısıyı etkili bir şekilde dağıtır. Yüksek tork döndürme sistemi ataşmanları hızlı bir şekilde konumlandırır ve entegre bir otomatik kilitleme mekanizması gerekli herhangi bir açıda kazmayı mümkün kılar. TRS8 modellerindeki tek gres noktası, yağlama gerektiren tüm mafsallara gres sağlar.

Çift etkili yatırma silindirinde, basınçların tutulmasını sürdüren ve yük altında silindir hareketini engelleyen entegre yük tutma valfleri bulunur. Ayrıca sertleştirilmiş pistonlara ve bakım gerektirmeyen yataklara sahip olan silindirin çizilmeye dayanıklı, pas geçirmez yüzeyleri de bakım gerektirmez. Özel olarak tasarlanmış kumanda kolları içeren entegre, temsilci tarafından takılmış saha kontrol kiti tüm bom ve stik kombinasyonlarına uyar ve TRS ile entegre polip kıskacın sezgisel olarak kontrol edilmesini sağlar. TRS monitörü operatöre ataşmanın konumunu bildirir ve bir etkinleştirme/devre dışı bırakma sensörü, ataşmanların göstergeli bir güvenlik kilitleme mekanizması aracılığıyla sabitlemesini sağlar. TRS8 modellerinin kumanda kolu düğmesiyle etkinleştirilen kova sallama özelliği, malzemelerin eşit şekilde yayılmasını kolaylaştırır.

TRS uygulaması

TRS6 modelleri, Cat 306 CR mini ekskavatör için tasarlanmıştır.  Hem üst hem de arayüzler için S tipi ataşman değiştirici kullanan TRS8 modelleri 307.5, 308, 308.5, 309 ve 310 modelleriyle uyumludur.  Pimli/pim tutucusu arayüzleri kullanan diğer iki TRS8 modelinden biri 307.5, 308, 308.5 ve 309 için, diğeriyse 310 için tasarlanmıştır.

TRS6 Ürün Teknik Özellikleri

 

585-0421

585-0422

585-0423

585-04234

Üst arayüz

S40*

S40

Pimli

Pimli

Alt arayüz

S40

S40

S40

S40

Polip kıskaç

Opsiyonel

Standart

Opsiyonel

Standart

*S Tipi Ataşman Değiştirici

TRS8 Ürün Teknik Özellikleri

 

570-7120

570-7121

570-7122

570-7123

Üst arayüz

S50*

S50

Pimli (8T)

Pimli (10T)

Alt arayüz

S50

S50

PG OT 8T**

PG QT 10T

Polip kıskaç

Standart

Opsiyonel

Yok

Yok

*S Tipi Ataşman Değiştirici
**Pim Tutucusu Ataşman Değiştirici

# # #

Editöre Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel bayilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2020 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo