设定液压提升的新基准

Palfinger 专门制造用于商用车辆和船舶的创新、可靠、高效液压提升系统,是该领域的市场领导者。该公司总部设在奥地利,生产装载起重机、木材和回收起重机、船用起重机、风力起重机、拉臂钩和铁路系统,并且是车尾升降台和随车叉车领域的领先专家。

Palfinger 的客户承诺就是“全寿命性能卓越”,因此致力于在每个产品的整个使用寿命期间提供始终如新的设备性能和业界最佳的服务。Palfinger 在欧洲、独联体、北美洲、南美和亚洲拥有 38 个制造和装配场所,并且在五大洲 130 多个国家和地区拥有超过 5000 个销售和服务中心。依靠所有这些工厂和超过 1 万人的员工队伍,公司在 2017 年的销售总额达到了约 14 亿 7110 万欧元。

为了提供最可靠和最具创新性的起重解决方案,Palfinger 依靠 Cat® 工业发动机的强大动力。该公司深知这些发动机能够在严苛的环境中有效工作,并且停机时间最少,而这正是客户应用的关键要求。事实上,该公司已与 Caterpillar 建立了紧密的联盟,以便为每种类型的设备指定最佳工业动力解决方案。

例如,Palfinger 一直与 Caterpillar 密切合作,以便在装载起重机业务中建立新的基准。全新的 Palfinger 履带式起重机 PCC 是第一种安装在履带式底盘上的 Palfinger 折臂装载起重机,可与 Cat C4.4 和 C3.4 预装式工业动力单元(IPU,Industrial Power Unit)配合使用。Cat C4.4 提供多种额定功率(70-129.4 bkW/93.9-173.5 bhp),C3.4 的功率则为 47 bkW/63 bhp。这两种 IPU 均符合欧 IV 和美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。Caterpillar 世界一流的制造能力和流程,再加上久经考验的核心发动机设计,能够确保发动机实现最佳运转。

Palfinger 决定为其起重机指定 Cat 工业用发动机也考虑了其他因素,其中就包括该公司能够与位于维也纳的 Cat 代理商 Zeppelin 的工程师密切合作,解决发动机设计方面的挑战。此流程先是对半成品工业动力装置进行了评估,目的是为了减少发动机开发和实施到 Palfinger 履带式起重机架构中所需的时间。随后,公司与 Zeppelin 合作,将 Cat 工业发动机设计的技术配件与 3D 数据集成在一起,最终确定了起重机的概念。在装配期间,Zeppelin 还提供了支持,帮助 Palfinger 完成了工程流程。正是因为这些收尾步骤,设计完成的发动机通过了根据法规要求进行的正式审批。

”在新型 Palfinger 履带式起重机的开发过程中,我们一直在寻找一个强大的合作伙伴,以满足我们对质量和耐用性的高要求。通过与 Caterpillar / Zeppelin 合作,我们为这款新产品找到了完美的技术支持。此外,全球代理商和支持网络也是选择这一合作关系的原因,“设计和开发负责工程师 Martin Kerschbaumer 说道。

最后,Palfinger 选择了 Cat 工业用发动机,其实还有一个原因,那就是 Cat 能够提供全球客户支持所需的备件。较低的停机时间水平对公司的客户有着重大意义。因此,Palfinger 和 Caterpillar 之间的密切合作对于确保可靠的支持和服务至关重要。

”通过与 Caterpillar 和 Zeppelin 合作,我们实现了对质量和耐用性的高要求。“ 

客户:

Palfinger

位置:

贝格海姆,奥地利

发动机使用范围:

Cat® C3.4 和 C4.4 欧 IV 和 U.S. EPA Tier 4 Final

Cat® 代理商:

Zeppelin