全速运转
50 多年来,Sullair 一直处于固定式和便携式压缩空气解决方案的领先地位。该公司是最早将旋转螺旋技术应用于空气压缩机的制造商之一,现在 Sullair 压缩机以其传奇般的耐用性闻名于世。事实上,超过 64 个国家/地区的行业领导者每天都在使用 Sullair 的设备。其中包括医疗、制药、汽车、石化、食品饮料、建筑、租赁、采矿和发电行业的公司。
Sullair 压缩机的质量由三个重要支柱支撑:可靠性、耐用性和性能。为该公司的压缩机提供动力的发动机对于维持这些质量标准至关重要,这也是 Sullair 工程师专门选择 Cat 发动机的原因。“如果您看看 Sullair 与 Caterpillar 的关系,您会发现我们是压缩空气方面的专家,而 Caterpillar 是工业发动机方面的专家。”Sullair 的全国客户经理 Randy McCourt 说道。
为 Sullair 便携式空气压缩机提供动力的 C4.4 发动机就是 Caterpillar 的专长之一。C4.4 可提供可靠的气流,提升燃油效率并安静地运行。与以前的版本相比,这一更新的发动机还通过减少 3% 的柴油机尾气处理液(DEF)消耗和多达 20% 的燃油消耗来降低生命周期成本,从而帮助最终用户节省大量资金。
“客户知道我们的每台机器都是按照技术人员的思维方式制造的。”McCourt 说道,“他们很欣赏内部的 Cat 4.4,因为他们知道这是一台主力发动机,并且他们可以轻松获得滤清器和其他零件。” Sullair 客户还受益于 Cat 代理商网络,该网络可以快速为 Cat 4.4 发动机提供维修保养服务,最大限度地减少设备停机时间。
合作正在进行中
Sullair 成立于 1965 年,他们的第一台压缩机是便携式压缩机。他们于 1966 年 4 月推出了第一台每分钟 150 立方英尺(CFM,cubic feet per minute)的便携式空气压缩机。Sullair 便携式空气压缩机生产线一开始提供 300 cfm 产品,后来转为生产配备 C4.4 发动机的 375 cfm 型号 — 这满足了喷砂行业的要求。随着时间的推移,Sullair 在 375 产品线中增加了 400 cfm 和 425 cfm 型号,服务于其他应用并满足不同用户的气流需求。Caterpillar 在这方面发挥了重要作用。
“这就是为什么我们感谢与 Caterpillar 有密切合作的原因,这是一段持续了数十年的关系。”McCourt 说道,“从反馈的角度来看,Caterpillar 在我们的整个工程过程中非常有价值,因为他们使用我们的产品... 他们知道在实际应用中什么可行,什么不可行。”
例如,在一些 Cat 代理商对便携式空气压缩机上通常安装的临街检修门表示担忧之后,Caterpillar 向 Sullair 建议了一种新的设计概念:将仪表板放置在远离街道的位置,从而提高操作员的安全性。Sullair 将这一关键变化融入到新机型中,现在,路边仪表板是该公司的便携式空气压缩机上最受欢迎的功能之一。
正是诸如此类的成功故事,促使 Sullair 在早期概念阶段有意与 Caterpillar 合作开发新产品,并且在很大程度上依赖于发动机制造商应用工程师提供反馈信息。然后,合作以定期讨论、现场拜访、产品评估和发动机签收的形式贯穿整个工程阶段。这些步骤确保最终产品在市场上受到欢迎。
“Caterpillar 在我们的整个工程过程中非常有价值。”