避免烟火
安全第一。不管我们在哪里工作,我们从第一天起就需要牢记这一点。但想象一下,您在海上石油钻井平台上工作。当您在数英里外的海上工作时,安全绝对是一切。Texas Pump Systems 为世界各地的客户提供定制的泵套件 — 客户包括需要将泵用于浮式生产和存储设施的石油公司。该设备用于“传输管线”,也就是使用泵将原油从海底抽取到装有几百万桶原油的船只上。显然,这是一个爆炸性的环境。
“在这种特殊的应用中使用柴油发动机会带来很多麻烦,因为您可以想象,这些发动机安装在 200 万桶原油上,一点火花就能引起爆炸。”Texas Pump Systems 总经理 Ernst Vanderlaan 解释道。毫不奇怪,要实现安全性和性能的完美结合,需要克服非常大的困难。20 年前,当涉及到危险爆炸性材料的使用时,即使对发动机合规性最严格的要求也是相当宽松的。但是 Caterpillar 看到了对爆炸性环境设计的需求,并开始着手工作。创新的发动机设计融入了一些改变,例如增加废气冷却器,将表面温度保持在 200 度以下。
因此,当 Texas Pump Systems 接到要求制造用于爆炸性环境的泵套件的电话时,他们能够依靠 Caterpillar 的危险区域认证发动机作为其装配的核心。通过将这种发动机与他们自己的定制控制系统、监控系统、仪表等组合在一起,Texas Pump Systems 能够提供一流的泵套件,这些泵套件不仅能完成关键作业,还能保证所有辛勤工作的员工(以及他们值得信赖的海员)百分之百安全。
对速度的需求
Texas Pump Systems 于 2014 年在德克萨斯州斯蒂芬维尔成立。关于制造泵套件,远不止一条装配线那么简单。公司专门为客户定制一次性产品,以满足客户的特殊需求 — 从钢厂到钻井作业再到水处理(以及介于两者之间的许多领域)。“我真的不认为还有其他人能够制造与我们一样的发动机驱动的泵套件。”Vanderlaan 说道,“每个应用都需要不同的配置,所以每个泵系统需要不同的配置。如果您将泵系统装配好,它能够使用非常长的时间。”
当 Texas Pump Systems 的现有客户 Graco Oilfield Services 提出了新的要求时,这种长期积累的创造性思维能力就有了用武之地。Graco 一直是高马力市场的先驱,是第一批在油井服务中使用 700 hp 泵套件的公司。到 2019 年,他们希望将其应用大幅提升至 1300 hp,这是一个前所未有的大胆尝试。Texas Pump Systems 勇于挑战极限的专家选择 Cat®C32 工业动力设备(IPU,industrial power unit)作为泵套件的核心,从而实现了这一目标。设计师专门选择了 C32,因为它的尺寸和重量更小,更不用说它极高的可靠性和经济性。
最大的挑战是在发动机后面安装一个自动变速箱,并为客户降低成本。Vanderlaan 的团队解决了这一问题,他们采用新的 C32 发动机,并重新设计了变速箱和高压泵,从而将成本降至最低。因此,Graco 不仅节省了资金,而且他们的新泵套件能够比低马力的机器更快地完成作业,同时在水平位置作业时还能达到更远的水平泵送距离(使用最新的泵可达到 5000 英尺)。我们谈一谈各方的互利共赢。
“我的工作有点不同。我觉得史无前例的工作富有挑战性,非常有意思。”Vanderlaan 说道。“随着这些泵组装难题的不断解决,Texas Pump Systems 团队与他们的 Caterpillar 代理商 Holt Texas 紧密合作,集思广益,利用独特的解决方案彻底解决了长久以来的问题,动力问题迎刃而解。这样一来,客户就知道他们的定制泵套件是独一无二的,而且可以随时投入使用。“当 Holt 说 Caterpillar 是一家人时,他们的确是。”Vanderlaan 解释道,“他们同心协力,一直是我们的资源,甚至是朋友。
我甚至不再将 Caterpillar 视为供应商,他们几乎是我们公司的一部分。我们是一家人。”