Cat® 7495 矿用挖掘机
Cat® 7495 矿用挖掘机

升级版 Cat® 777E 卡车提高了性能和燃油效率,降低了每公吨成本

面向非洲、中东、亚太地区、东南亚发布:2021 年 1 月
发布编号:33PR21

2021 年款 Cat® 777E 卡车提供了 98.2 公吨的同类最高有效负载,在动力、扭矩和变速箱控制方面进行了改进,可实现同类最佳的生产效率。这次更新还包括可将卡车配置为以经济模式运行,以减少燃料消耗并降低运输物料的每吨成本。

升级款 Cat C32 发动机不仅马力更大,而且扭矩提高了 7%,因此可优化运输性能。经过优化的发动机燃油分配和自适应经济模式可确定最高效运行点,从而提高卡车燃油经济性。

此外,操作员可以在卡车以经济模式运行时选择从 0.5% 到 15% 的可变发动机降额幅度,以进一步降低燃油消耗,并且全新的发动机自动怠速停机功能还可减少燃油消耗和发动机部件的磨损。

提高了生产效率
如今的 777E 卡车最多可将生产效率提高 5%。新的高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)改善了变速箱和发动机的协调性,以更好地利用可用的发动机功率。由此带来的结果是传递给驱动轮的扭矩增加了多达 7%,从而改善了运输性能。全新控制系统还实现了平稳的换档,可提高操作员舒适度。 

现在,在地面条件和坡度允许的情况下,777E 可以提供二档启动。该策略使卡车能够更快地达到最佳速度,缩短了循环时间并最大程度地减少了变速箱换档次数。为了节省燃油,当卡车空转时,新的自动空档怠速功能可将变速箱切换至类似空档的状态。变速箱的速度限制功能使机器可以在选定速度下以最佳档位运行。

在寒冷条件下工作时,新的自动失速功能有助于在启动时迅速将变速箱提升到工作温度。如此一来便可缩短非生产时间,减少预热所需的燃料消耗。

777E 还具有可提高操作员效率的更新。带有集成式起重机和停车制动器控制装置的新型换档杆使操作更轻松,自动起重机功能实现了可控的卡车车箱下降操作,以防止车身发生猛烈撞击并延长部件使用寿命。

新型触摸显示屏具有增强的用户界面选项。显示屏易于阅读,通过机器控制系统提供了改进的导航功能。新型显示屏使操作员可以监控关键的机器操作参数,例如跟踪有效负载以及即将到来的计划维修间隔。

采用了可提高生产率的技术
众多新集成的 Cat 技术有助于提高 777E 的运输效率和卡车寿命。新的卡车生产管理系统(TPMS,Truck Production Management System)集成了撑杆压力传感器和车载计算功能,并且可向装料机操作员显示卡车的有效负载。该系统有助于达到目标有效负载。

新型 777E 上的重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)允许操作员主动管理机器的运行状况和生产。驾驶室内的监视器可显示实时的机器性能、操作数据和诊断信息,以便于查看和故障排除。集成的预兆功能可从累计收集的操作数据中得出趋势,以帮助提高卡车的循环效率。

全新的吨公里(TKPH,Tonne-Kilometer)功能有助于确保卡车的运行符合轮胎的运行范围。该系统可监控有效负载、速度和环境温度以计算工况;当工况超过轮胎极限时,操作员会收到声音警报。

升级版 777E 标配有 Product Link™ 系统,带有蜂窝或卫星报告选项,可以满足矿场的需求。Product Link 系统可以捕获重要的机器运行数据(比如位置、小时数、燃油情况等),并通过 VisionLink® 将其报告给总部,从而有助于提高生产率、卡车利用率、安全性和维护效率。

提升了安全性能
借助集成的 TPMS,过载限速器可与改进的卡车有效负载系统协同作业,在卡车过载时自动降低行驶速度。制动器启动现在是全液压式的,实现了快速响应和平稳应用。

777E 的新型可调节后视镜套件为操作员改善了后方视野。可选的摄像头系统可在驾驶室内的监视器上显示视频,从而改善了机器前方、后方和两侧的运行环境视野。

使用发动机曲柄和机器锁定装置可禁用发动机起动装置/辅助转向系统和机具,以提高检修安全性。锁定啮合装置位于接近地面的位置,方便触及;指示灯显示可确保锁定装置有效啮合。

选配的新型自动润滑系统可为机器上的所有润滑点提供润滑脂,无需手动干预。油箱加注点位于接近地面的位置,方便触及,可进一步简化加注操作并增强安全性。

有关 2021 年款 Cat 777E 矿用卡车的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商或者访问:https://www.cat.com。 

777E 卡车技术规格

发动机

Cat® C32

总功率(SAE J1995),kW

765

机器总重量,kg

163 360

目标有效负载,公吨

98.2

前进速度,km/h

67.1

 

 

/

Cat 777E 卡车 2021 年款侧视图

/

Cat 777E 卡车 2021 年款图片

产品和服务资讯

查看来自 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新资讯

         

 

                                                 # # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2021 Caterpillar 保留所有权利

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo