Cat® 智能附件 — 推土铲、刮土铲和反铲 — 突破协作传统,完美搭配机器

全球发布:2020 年 3 月 
发布编号:217PR20

三款新型 Cat® 智能附件(推土铲、刮土铲和反铲)可显著增强各种 D3 系列 Cat 滑移式装载机、紧凑型履带式装载机和多地形装载机的多功能性。新型附件的控制系统可轻松调整机器的标准控制,以精确匹配识别到的智能附件的控制需求。

智能推土铲附件适用于 Cat 279D3、289D3、299D3 和 299D3 XE 系列紧凑型履带式装载机,专为切割、运输和平整几乎任何作为基底的物料而设计。铲刀配备曲线形刮土板,用于保持物料翻滚;带有倾斜端刃的梯形设计可在铲刀完全倾斜时对垂直平面进行平切。D3 系列主机可识别附件并解锁专用显示屏,便于操作员选择合适的铲刀控制方式。

选择附件控制模式将更改标准操纵手柄功能(左侧控制行驶、右侧控制动臂和铲斗);选择这一模式后,左操纵手柄将继续控制行驶,而右操纵手柄此时则可操控铲刀功能 — 倾斜(左右移动操纵手柄)、提升(前后移动操纵手柄)和角度(向前或向后转动指轮)。此外,操作员还可以选择“提升”模式或“倾斜”模式来更换用于控制主要铲刀功能的油缸(提升臂或铲斗),从而调整机器使其能够更熟练地进行粗略平整或精细平整。

辅助功能提高了操作员的熟练程度,通过协调机器和铲刀移动来完成平坦的表面,以更少的作业趟数实现更平稳的坡度,使操作员能够专注于构建或切割物料,从而达到所需坡度。

启用辅助功能后,将激活与铲刀坡度相关的其他功能。通过记忆功能,操作员只需轻触操纵手柄按钮,即可选择铲刀坡度并调用相应设置。双击记忆按钮可在另一侧再现记忆的铲刀坡度。此外,为了提高便利性,当机器在水平地面时,按下左操纵手柄上的按钮可将铲刀坡度归零

带辅助功能的智能刮土铲附件

新型 Cat GB120 和 GB124 智能刮土铲附件适用于 Cat D3 系列滑移式装载机和紧凑型履带式装载机。与智能推土铲附件一样,D3 主机可以识别刮土铲并解锁提供附件控制选项的专用显示屏,使操纵手柄转而执行附件功能。选择附件控制模式后,右操纵手柄能够操控铲刀功能 — 倾斜(左右移动操纵手柄)、角度(向前或向后转动指轮)和提升(前后移动操纵手柄)。在高级显示屏中,主屏幕显示铲刀的横向坡度以及铲刀角度。

借助辅助功能,操作员可以选择横向坡度右模式或横向坡度左模式,并可独立于机器运行角度保持横向坡度设置。如果选择横向坡度右模式,前/后移动右操纵手柄可以提升和降低附件的右侧提升油缸,从而控制铲刀的右侧。机器/附件将控制铲刀的左侧,以保持所需横向坡度,使操作员能够专注于铲刀的右侧。横向坡度左模式与此设置截然相反。

此外,随着铲刀倾斜和几何结构改变,附件将进行相应的计算并保持横向坡度设置。即使是在您旋转铲刀摊开物料时,附件也能保持所需的横向坡度角度。智能刮土铲的专用显示屏可为操作员提供有关附件方向的反馈,并显示铲刀坡度和铲刀角度。

标准铲刀宽度有 78 英寸(1990 mm)(适用于 GB120 机型)和 96 英寸(2440 mm)(适用于 GB124 机型)。可选翼板展开时,宽度分别为 85 英寸(2150 mm)和 103 英寸(2605 mm)。两个型号的铲刀倾斜度均为 15 度,铲刀提升高度为 6 英寸(150 mm),最大切割深度为 4 英寸(100 mm)。独立脚轮可旋转 360 度,为向前和向后平整作业提供支持。

智能反铲附件

新型 Cat BH130 智能反铲附件适用于 Cat D3 系列滑移式装载机、紧凑型履带式装载机和多地形装载机。新型附件显著增加了这些小型机器的多功能性,使这些机器能够完成一系列的任务,包括公用挖渠、基脚挖掘、排水沟建造和维护。此外,反铲与 Cat 3 吨挖掘机附件兼容,其辅助液压系统可与液压机械工装机具(包括液压锤、拇指夹斗、螺旋钻和振动压实机)配套使用。反铲还可以通过液压方式实现左右两侧切换,以便在建筑物和地基附近进行挖掘,同时集成的支腿提供了坚实的挖掘平台。

反铲采用集成的电液压控制装置,这些控制装置通过主机的操纵手柄操控,无需拆卸车门,因此,操作员在安全舒适的驾驶室中即可完成相应的工作。在附件控制模式下,可使用现有操纵手柄操控动臂、斗杆、铲斗和回转功能。连接反铲后,主机便可识别 BH130;当操作员准备好使用反铲时,拉动右操纵手柄上的触发器即可将系统置于挖掘模式。

BH130 的最大挖掘深度为 9.75 英尺(2970 mm),自回转枢轴销起的地面伸展长度为 13.25 英尺(4040 mm)。工作位置的支腿展幅为 71 英寸(1815 mm),总侧移行程为 33 英寸(825 mm)。反铲的工作重量为 2325 磅(1055 kg)

 

# # #

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,我们还是要求编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2020 Caterpillar 保留所有权利 

新闻媒体问询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

  Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

   Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo