全球发布:2018 年 10 月
发布编号:565PR18
Cat® 大型推土机的历史始于 40 多年前,该机器采用革命性的高架链轮和全新的底盘系统设计,外观上与同时代的任何推土机均有所不同。开创性的悬挂式底盘系统采用高驱动设计,能够比标准的椭圆形履带更贴合地面,因此有助于改善机器的牵引性能、延长底盘系统的使用寿命和提高操作员的舒适度。
关于第 40000 台大型推土机这一里程碑对 Caterpillar 的意义,大型推土机产品经理 Greg Hepler 说道:“Caterpillar 通过引入带有高架驱动链轮的悬挂式底盘系统全面改造了履带式推土机。这种创新设计,连同其他方面的悠久历史,使得 Cat 大型推土机在效率、生产力和耐用性方面树立了业界标杆。这些标志性机器将继续展现我们公司的形象,并在建设更加美好的世界方面发挥关键作用。”
在 10 月 25 日举行的庆典仪式上,Caterpillar 资源行业集团总裁 Denise Johnson 把第 40000 台大型推土机的钥匙交给了 Teck 公司供应管理总监 Louis DeLuca。这次庆祝活动就在曾经制造了所有 40000 台 Cat D9、D10 和 D11 推土机型号的 Caterpillar SS 大楼中举行,员工们也参加了这次活动。10 多年来,Teck 一直是 Cat 大型推土机的全球顶级客户之一。第 40000 台大型推土机是一台重达 225000 lb(102058 kg)的 D11T 推土机,将在不列颠哥伦比亚省斯帕伍德市附近的 Elk Valley(麋鹿谷)地区进行作业,Teck 公司在该地区的五个矿场开采炼钢煤。
“这一里程碑具有重大意义,不仅因为 Cat 机器的销量很大,而且还因为它代表了与 Teck 等客户建立的许多长期且互惠互利的商业关系,”Hepler 说道。“我们很荣幸与 Teck 共同庆祝这一伟大成就,我们感谢,他们的麋鹿谷矿场依靠 Caterpillar、Caterpillar 设备及其代理商 Finning Canada 来帮助他们实现自 1992 年以来的生产目标。”
作为世界第二大炼钢煤海运出口商,Teck 目前使用大量 Cat 推土机,这些高产机器每台每年在矿场中工作可长达 7000 小时。Teck 的最新 D11T 将用于矿场推土作业、为废土场和采矿机铲提供支持,以及运料道路的修建。
该里程碑式 D11T 配备了动力强劲的 Cat C32 发动机,可产生 850 马力的动力,每小时能够搬运多达 900 立方米的松散物料。即使在 Teck Coal 要求严格的高产能应用中,强大而高效的动力传动系统也能确保以更低的每吨作业成本搬运更多的物料。坚固耐用的主机架经过专门设计,支持多次翻修,最大限度地降低了总拥有成本。一系列标准配置和可选的 Cat 技术,包括 VIMS™ 3G、自动铲刀辅助装置、增强型自动换档和 Advisor 监控系统,提高了作业效率、提升了操作安全性并降低了运营成本。
“能够与 Caterpillar 和我们的长期客户 Teck 一起庆祝这一具有里程碑意义的重大事件,我们感到非常自豪,在我们服务和销售的众多产品中,D11T 是名副其实的工作能手,我们的采矿客户都高度依赖且非常看重它。”Finning Canada 负责麋鹿谷地区运营的部门经理 Allan Potzold 说道。“我们期待着为客户提供领先的服务和创新的解决方案,确保他们的设备始终以最高性能正常运行,并且让我们感到荣幸的是,第 40000 台推土机将投入到麋鹿谷工作。”
如需了解 Cat 推土机的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商或访问:www.cat.com。
# # #
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及本文所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。
©2018 Caterpillar 保留所有权利
新闻稿联系人 |
Caterpillar 商业新闻媒体代表 美洲 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 欧洲、非洲和中东 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
读者请求 |
www.cat.com/requestCatinfo |