Caterpillar 将在 2019 年慕尼黑 Bauma 博览会上重新定义工地

全球发布:2019 年 1 月  
发布编号:18PR19

Caterpillar 及其德国代理商 Zeppelin Baumaschinen GmbH 将在 2019 年 4 月 8 日至 14 日举办的慕尼黑 Bauma 博览会上展出多种设备、技术和服务。"重新定义"是 Caterpillar 的主题,展示区将强调设备用户与 Caterpillar 合作后获得的全新高效率和盈利能力。Caterpillar 作为合作伙伴,为客户提供最广泛的机器选择、管理机器和工地的最佳连接以及提高燃油效率的最先进技术。Caterpillar 为客户提供资源,"并鼓励客户重新定义自己的业务"。   

Caterpillar 将展出 64 台机器,其中 20 台机器是新推出的产品 – Caterpillar 迄今为止在慕尼黑 Bauma 博览会上推出的最新产品。Caterpillar 展示区位于 B6 大厅的主要室内展位,占地面积超过 9000 m2。

全球建筑和基础设施

新款 D6 型号为 Caterpillar 的合作伙伴,展示了机器选择深度,它们提供了多种配置选择和更新了的技术,以实现更强大的多功能性和性能。D6 XE 是世界上第一款高驱动电动推土机,与前代机型 D6T 相比,其燃油效率提高了 35%,并且可对地面维持恒定功率,能够快速搬运泥土。

轮式装载机也展示了 Caterpillar 的选择 — 不仅提供多种型号尺寸,而且还为客户提供传动系设计选择。将在博览会展出的机器是 950 GC、950M、962M 垃圾搬运机、986K 和 992K,以及若干个 XE 系列型号(即,966M XE、972M XE 和 988K XE)。

966M XE 和 972M XE 配备了 Caterpillar 平行路径驱动系统,该系统将静液压驱动与平行机械齿轮路径相结合,提供无级变速箱,带来灵活的传动比,从而在熟练的操作水平下运行发动机,确保在所有工作条件下均能提供最佳效率和燃油经济性。与采用传统动力换档变速箱的轮式装载机相比,966M XE 和 972M XE 上的 XE 技术可将燃油效率提高多达 35%。

988K XE 是公司的第一台柴油/电力驱动装载机,采用耐用的开关磁阻驱动电机、发电机和逆变器,并配有机械齿轮箱和轴。988K XE 将燃油效率和生产率提升到新的水平。

继续选择使用 Cat® 新一代挖掘机 — 将展示新型 330 GC、330 和 336。330 和 336 配备了集成式 Cat Connect 技术,使工作效率比传统平整操作提高多达 45%,并且使燃油效率比前代机型提高 20%。

展出的其他型号包括 973K 履带式装载机;325F、340F UHD(超高拆除配置)以及 390F 挖掘机。轮式挖掘机型号包括 M314F、M315F、M317F 和 M318F。物料搬运机型号包括 MH3024 和 MH3026。

建筑施工产品(BCP)

BCP 系列中五款全新的 Cat 新一代迷你型液压挖掘机 301.5、301.6、301.7 CR、301.8、302 CR 将会参展,它们设计用于在适合 1 至 2 吨级设备的尽可能最小的布局中为客户提供最佳性能、多功能性、安全性、操作员便利性和经济实惠性。业内一流的标准功能包括单手柄转向(控制杆转向)和可掀开顶篷或驾驶室,以及空调和可伸缩式底盘系统等选装设备。

Cat 系列新一代迷你型挖掘机将继续展出三款 7 至 10 吨级的新型号。这些新型号(308 CR VAB、309 CR 和 310)提供一系列基本配置,可让客户选择能在其应用场合中最高效工作的机器(无论是标准配置、紧凑型半径还是可变角度动臂)。

零排放的 906 是概念性紧凑型轮式装载机,由锂离子电池供电,并配有重新设计的电子传动系,它为客户提供了一个新的选择。

展出的其他 BCP 机器包括轮式装载机型号(907M、908M、采用垃圾搬运配置的 918M、采用农业配置的 926M、938M);反铲式装载机(444);226D 滑移式装载机;259D 紧凑型履带式装载机;以及 TH408 伸缩臂式装卸机。

连接性

为了确保最佳效率、盈利能力和机器保护,设备所有者必须能够随时随地监控其机器的位置和性能。在慕尼黑 Bauma 博览会上,Caterpillar 展区将强调此基本能力。Cat LINK 技术为设备所有者提供最适合个人需求和预算的选项,这些选项从简单的机器监控到整个车队的跟踪和管理等等。

Cat Product Link™ 远程信息处理系统从任意类型、任意品牌的机器资产收集数据,这些数据包括资产位置、发动机打开/关闭、工作时间、燃油消耗和诊断代码警报等。新增功能引入了 PL161,用于跟踪工装机具的运行时间和位置(请参阅工装机具段落)。此信息可通过符合 ISO 标准的安全网站 Cat VisionLink™ 提供给设备所有者。

此外,慕尼黑 Bauma 博览会上还展出了 Caterpillar 技术的最新样本,它进一步扩展了机器的连接性。全新的业界首个 Cat 应用程序旨在允许用户远程访问远程信息处理数据 — 跟踪机器工作时间、位置、接收诊断代码,以及直接从移动电话管理维护,而无需打开计算机。 凭借操作员 ID 功能,可以跟踪各个性能并确定培训机会。 此外,用户可以使用移动电话作为启动所选新一代 Cat 机器的数字钥匙。用户还可以在查看公司网站上的远程信息处理数据和其他设备管理资源时找到有价值的信息:https://my.cat.com。

此外还新增了 Cat Connect 技术套件,用于提供远程设备诊断和软件更新。Cat 远程服务包括两个主要方面 — 远程故障排除(允许代理商运行诊断测试并确定潜在问题)以及远程刷新(允许代理商远程加载当前版本的车载软件)。

采矿 & 非公路用卡车

慕尼黑 Bauma 博览会上展出的 777G 将面向非公路用卡车的用户,这是一辆 100 吨(90 mt)的运输车,采用额定净功率为 945 马力(704 kW)且符合美国 Tier 2 等效排放标准的 Cat C32 发动机。此新型卡车配备了经过优化的驾驶室,将操作员座椅安置在左侧,并且提供新的控制台,带有集成的提升装置和换档操纵杆。

新型 777G 为客户提供多种车斗选择。60.1 m3 双斜面车斗设计用于在斜坡上实现最大物料保持能力,并具有两个可用于轻质物料的侧板配置以及一个橡胶衬板。X 车斗采用平底设计,以便更好地计量送入碎石机的物料,并具有钢质衬板或橡胶衬板。

经过完全重新设计的 730 将代表 Cat 铰接式卡车在慕尼黑 Bauma 博览会上展出,它的重量比其前代机型 730C 轻 22%,但仍保留其前代机型 98% 的容量。新型卡车配备了牵引、卸载和减速的自动控制装置以及 Caterpillar 稳定辅助系统。

采用 D8T 推土机远程控制站让操作员保持安全、舒适和高效的 Caterpillar 技术也将在慕尼黑 Bauma 博览会上亮相。Cat Command for dozing 具有多级远程控制且能够半自动操作,提供有两种配置 — 过肩远程控制台或远程操作台。操作员无需暴露在工地危险中,即可完全控制推土机。

从事井下开采的客户将会对新型 R1700 装载机感兴趣。此新型井下装载机可搬运 15 公吨的有效负载,比其前代机型增加 20%。强大的挖掘力和牵引控制系统提高了生产潜力。

摊铺、压实 & 开采

AP555F 是一款中型橡胶履带摊铺机,在公路、街道和其他城市工地上表现优异。AP555F 采用先进易用的控制技术,具有快速加热的 SE50 VT 电动熨平板,可提高机器和机组的生产率。它采用独家的 Cat Mobil-Trac™ 橡胶履带底盘系统,可提供高行驶速度、出色的浮力、优异的牵引力和卓越的机动性。该机器由安静高效的 Cat C4.4 ACERT™ 发动机提供 142 马力(106 kW)的动力。当与发动机转速自动控制功能配合使用时,标准省油模式设置可以高效地管理发动机的转速,从而优化燃油经济性,降低噪音级别。 

振动土壤压实机在很多工程项目中广泛使用,将由 Cat 型号 CS12 GC、CS44B 和 CS66B 作为代表在慕尼黑 Bauma 博览会上展出。所有三个型号均可配备 Cat 压实控制装置,用于提供压实测量技术,此外还提供卫星测绘,从而增强操作员的能力,提高效率,使压实效果更加一致、均匀。

发动机 和发电机组

满足欧盟 Stage V 排放标准的一系列工业发动机将在 A4 大厅 336 号展台展出,包括 C2.2、C3.6 和 C4.4 以及新的 C13B 工业动力装置和 C27。C7.1 和 C9.3B 发动机将在 B6 大厅作为重点产品进行展览。

XQP100 发电机组既可以符合欧盟 Stage IIIA 排放标准,也可以为那些对排放无要求的地区的客户提供低油耗性能。该产品系列具有坚固的结构,适合租赁或移动应用场合,并且可在工程工地上轻松、安全且高效地运输。内置铲车叉槽的重型底座允许轻松拖动和提升设备,此外,还在某些选定型号上提供了 Clipsal 或 CEE 插座选件,以缩短安装时间,并提供无故障的配电。

工装机具 & 掘地工具

Caterpillar 正通过新型 GC 消声锤、TRS23 倾斜度仪以及 MP332(安装在 340F UHD 上)和 MP345 拆卸用多功能处理器扩展其挖掘机工装机具。新型 S3050 废料剪将代表 Cat 液压剪系列。Caterpillar 正推出 Cat Product Link 定位器 PL161,它可跟踪工装机具的运行时间和位置。从 2019 年中期开始,PL161 将成为 11 公吨级挖掘机上大多数 Cat 工装机具的标配。

Cat Advansys™ 是适用于轮式装载机和挖掘机的新一代掘地工具,无需锤子即可轻松拆卸和安装,其齿尖使用寿命更长且穿透力更好,可实现最佳的燃油效率。目前我们已经开发了七种不同的齿尖选件,以便在每种应用场合中都能提供正确的齿尖选择,无论用户是需要优秀的穿透性还是需要高耐磨性齿尖,它们都能满足需求。

Yellowmark™

Yellowmark(Caterpillar 品牌)为 Cat 设备所有者提供 Cat 原装零件和 Cat 再制造零件的替代方案,以较低成本兼顾了可靠性和便利性。Yellowmark 产品现在包括 6000 多个维修和更换零件,涵盖 500 多种 Cat 型号的传动系、发动机、液压系统、掘地工具和底盘系统。Yellowmark 的能力将在慕尼黑 Bauma 博览会上展示。

资源

其他亮点包括 Caterpillar 服务,例如灵活的融资计划;Cat Financial 的延保选项;Cat 认证的二手设备;Cat 认证的翻新设备以及通过 Cat 代理商网络提供的 Cat 租赁。 

 

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽一切努力确保仅在证实 Caterpillar 的代理商、工厂、营销子公司可以在相关地区提供产品和服务以后,才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

© 2019 Caterpillar。保留所有权利。CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”、“Power Edge”和“Cat Modern Hex”商业外观以及本文所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo