新一代 Cat® 140 GC 平地机集高性能和低拥有与运营成本等特性于一体

面向非洲、中东、土耳其、南美、中国、印度和东南亚发布:2019 年 3 月
发布编号:132PR19

新一代 Cat® 140 GC 平地机,集卓越性能与低运营成本于一体。140 GC 配备功率强大的 Cat C7.1 发动机、6F/3R 自动换档变速箱(无需微动踏板)和精确设计的液压系统,可确保在所有工作条件下实现均衡的性能。ECO 工作模式和按需供风风扇降低了耗油量,延长了保养间隔,从而进一步降低运营成本。所有技能水平的操作员均可使用 140 GC 平地机快速实现高生产率,包括可调节座椅和高效加热/冷却系统在内的多个选件可确保舒适性。

经过 45 年的精心改进,140 GC 平地机的传统方向盘和操纵杆控制装置对操作员来说已经非常熟悉,可确保他们实现对机器的主动控制。操作员可根据个人喜好调整控制台,强大的制热和制冷系统选件可对驾驶室进行除湿和增压,同时循环新鲜空气可以防止灰尘进入并保持车窗清洁。座椅可升级为机械式或空气悬挂座椅;标配为固定式座椅。

在没有操作员输入的情况下,140 GC 的标配防滑差速器也可介入工作,以在路况不佳时增大牵引力并保护传动系部件免受损坏。可选数字铲刀坡度计可以排除倾斜度控制装置的不确定因素,并且无需手动坡度检查,使得作业现场更加安全。带有可视系统(可选)的 Cat Detect 使用后视摄像头显示机器后方的广泛视野。

出众的产品特点

140 GC 设计的产品特点可确保经久耐用的可靠性能:

  • 标配的牵引杆、圆环和犁板可实现较长的使用寿命,可更换耐磨带能够保持系统的完整性。
  • 油浴式多片行车制动器由液压驱动,可实现平稳可靠的制动并降低运营成本。
  • 种类多种多样的 Cat 工装机具(包括松土器、裂土器、前铲刀)丰富了机器的用途,每种工装机具都针对性能、安全和稳定性进行了特别设计。
  • 转盘传动滑动离合器选件可保护齿轮传动并使防止回转盘齿的潜在性损伤。
  • 转盘保护器选件可减少日常润滑要求并保护转盘和小齿轮,从而显著降低损坏的可能性。
  • 可选防护装置可避免 140 GC 在严苛应用中受到损坏。
  • 如果主泵压力下降,可选辅助转向系统会自动启动。

 

# # #

 

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,我们还是请求编辑人员与当地代理商确认具体的产品供货情况和技术规格。

© 2019 Caterpillar。保留所有权利。CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区注册的商标。

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo