新型 Cat® 816 垃圾填埋压实机
新型 Cat® 816 垃圾填埋压实机

新型 Cat® 816 垃圾填埋压实机提高了正常运行时间的可靠性,降低了维护成本并提高了操作员的生产率

全球发布:2021 年 4 月
发布编号:276PR21

 

近 50 年来,我们一直秉承提供最佳压实性能和坚固耐用性的优良传统。在此基础上,新型 Cat® 816 垃圾填埋压实机采用了改进的防护和结构设计,能够延长正常运行时间。新的维修保养点分组可以减少客户在维护保养方面所花的时间,而改进后的压实机驾驶室设计提高了操作员的舒适度和生产率。

为减轻潜在的损坏,新的机架挡板能够将垃圾与机架和机罩外壳分隔开。检修门上的新型固定式铰链可防止检修门意外打开,从而保护内部的部件免受污染。这些新型挡板和检修门可确保减少因填埋场应用的严苛条件而导致的故障。

维护成本减少高达 12%

新型 816 压实机改进了气流技术,可减少清洁和维护。新型径向空气滤清器的使用寿命是上一代滤清器的四倍,并且电子进气口阻塞指示器会在气流堵塞时提醒操作员。带有滤网的进气口可阻止垃圾进入散热器区域,这样有助于保持适当的气流,同时具有手动启动功能的自动反转风扇可清除堆积的碎屑。

冷却液、变速箱机油和液压系统的目测表可以实现快速检查,降低污染的风险。液压油、冷却器、燃油冷却器和冷凝器维修保养点分组排列,润滑点集中布置,有助于进一步最大程度地缩短维护时间。在地面上可以快速方便地实现紧急停机、断开蓄电池连接和跨接起动操作。

新型 816 的重负荷主结构设计为可翻新,可以实现多个生命周期。与购买新部件所花成本相比,重复使用和翻新机器部件可节省大量资金,有助于降低总拥有成本。

操作员生产率提高

压实机驾驶室提供了更高的舒适度并实现了更轻松的机器控制,从而提高了操作员的生产率。机器控制装置包括薄膜开关面板、点火钥匙开关和电液压停车制动器控制开关,能够提高效率。对单个 Cat STIC™ 系统进行上述更新后,作业周期更短、更快,能够缓解操作员疲劳并提高性能。STIC 系统将转向、档位选择和其他功能融入单个操纵杆中。

驾驶室安装在隔离安装架上,配有新型至尊舒适座椅,座椅具有皮革饰面、强制空气加热和冷却、双向大腿调节、电动腰部和后背靠垫调节以及动态末端减震功能,可在整个工作日内都让操作员感觉舒适。驾驶室经过增压,可以降低内部噪声级别,使之不受污染且无异味,驾驶室还具有自动控温系统,可保持操作员的首选温度设置。

借助提供用户友好界面的 3G 触摸屏,操作员能够查看重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System),了解机器运行状况,从而优化机器的正常运行时间。通过 Cat Link 技术可进一步改善设备机群管理,该技术可通过 VisionLink® 在线访问重要的机器数据,例如机器位置、工时、油耗、怠速时间和诊断代码。Cat Compact 可节省燃油并减少机器磨损,使操作员通过驾驶室内指南、机器位置报告和完成的作业趟数,实现更高的压实密度。机器的标准检查摄像头可以提高现场操作员和工人的安全性。

久经考验的高效动力传动系

新型专用 Cat 816 垃圾填埋压实机由经过现场验证的 Cat C7.1 发动机提供动力,能够最大程度地节省燃油和提高功率密度。有两种发动机套件选件可供选择(美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 和 Tier 3/Stage IIIA 等效标准),符合当地市场排放标准的要求。这款机器的高级生产率电子控制系统(APECS,Advanced Productivity Electronic Control System)变速箱控制装置可提高换档性能,在坡道上实现更大的动力,并通过换档点传递动力来节省燃油。

桨片和加强版轮齿专门为 Cat 压实机设计,可提供高压实性能和牵引力。冲击杆和提供的清洁爪有助于去除车轮上的碎屑,因此压实效率和压实密度更高。

请与当地的 Cat 代理商联系,以获取有关新型 Cat 816 垃圾填埋压实机的更多信息,或者访问 https://www.cat.com

 

816 垃圾填埋压实机产品技术规格

 

发动机

Cat® C7.1

净功率 - T3/Stage IIIA,hp(kW)

249(186)

总功率 - T3/Stage IIIA hp(kW)

286(213)

净功率 - T4F/Stage V,hp(kW)

249(186)

总功率,T4F/Stage V,hp(kW)

284(212)

重量,T3/Stage IIIA,lb(kg)

56793(25761)

重量 - T4F/Stage V,lb(kg)

57345(26052)

最大速度 f/r,mph(km/h)

7.5(12.0)/8.5(13.7)

标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率

 

/

Cat 816 垃圾填埋压实机

/

Cat 816 垃圾填埋压实机

/

Cat 816 垃圾填埋压实机

/

Cat 816 垃圾填埋压实机

/

Cat 816 垃圾填埋压实机

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2021 Caterpillar 保留所有权利 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo