Cat® 966 和 972 轮式装载机
Cat® 966 和 972 轮式装载机

这些技术简单易用,可提高经过改进的新一代 Cat® 966 和 972 轮式装载机的效率和生产率

 

面向南美、非洲、中东、土耳其、欧亚大陆、澳大利亚、新西兰、亚洲(不包括日本、韩国)发布:2021 年 11 月
发布编号:738PR21

Cat® 966 和 972 轮式装载机系列经过改进,为 7 至 9 公吨的轮式装载机产品融入一系列标准技术,提高了操作员的效率。966 和 972 型号具有始终如一的高满斗系数,可将生产率提高多达 10%。与之前的型号相比,新一代设计延长了油液和滤清器的更换周期,将维护成本降低达 15%。

智能装载机,作业高效

所有经过改进的 966 和 972 装载机系列型号均配备带有辅助装置的标准 Cat Payload*,可提供准确的铲斗有效负载称重,以便操作员每次都能实现一次装载到位。操作员显示屏接收实时数据,并支持手动倾倒功能,从而提高最终铲斗调整精度和卡车装载精度。

带有自动设定轮胎功能的全新 Cat 自动挖掘系统为经过改进的中型轮式装载机提供始终如一的高满斗系数。自动挖掘系统的全自动铲斗装载功能可提高满斗系数并减少装载时间。自动挖掘系统搭配自动设定轮胎功能,有助于采用合适的装载技术,从而显著减少轮胎打滑和磨损现象。

全新的应用配置文件能够针对客户特定的应用设置自定义配置文件,一键即可设置多个机器参数,进而优化作业设置。屏幕上有工作助手可供选择,而且全新控制布局经过简化,方便操作装载机,让经验各异的操作员都能实现更高的生产率。

可选装的 Cat 技术有助于为经过改进的系列进一步提高生产率和运营盈利能力。带有辅助装置的 Cat Advanced Payload* 具有倾倒辅助功能,可自动调整最终铲斗负载,完美匹配运输装置的目标、加强型清单管理、现场集成和经扩展的称量功能。您可订阅 Cat Productivity,通过智能手机、平板电脑或计算机远程查看有关作业现场的详细而全面的可行信息。

显著节省维护成本

新一代 966 和 972 系列设计延长了液压系统的维护周期,因此装载机的作业时间更长。可选装的集成式自动润滑系统减少了日常维护工作并延长了部件的使用寿命,同时液压和电子维修中心访问便捷,有利于快速轻松地维修装载机。这些设计更新完美结合,可将 Cat 966 和 972 型号的维护成本降低多达 15%。

此外,先进的技术也有助于提高装载机维修便利性。Cat 应用程序可帮助管理设备机群位置、工作小时数和维护计划;可以提醒您进行必要的维护,以及便于您向当地的 Cat 代理商申请服务。远程故障排除功能通过互联网将机器连接到代理商维修部门,可快速诊断故障代码,而无需与机器进行有线连接。远程刷新能够确保轮式装载机使用最新软件开展作业,不会影响到生产计划。

新一代舒适性和安全性

新型装载机采用 Caterpillar 的新一代可选装行驶控制装置,该装置可充当减震器,能够改善崎岖地形的驾驶质量。为了营造更安静的工作环境,驾驶室配备隔音装置、密封件和粘滞性基座,从而降低噪音水平。可选择在地面上解锁宽敞的车门,此外,倾斜式阶梯便于进出驾驶室。

HMU 方向盘为出厂标配,还可选配安装在座椅上的电液压操纵手柄转向系统。新一代 966 和 972 机器具备精确的机器控制功能,舒适度和装载精度更高,并为操作员提供了更大的腿部活动空间。装载机配备的新仪表板和高分辨率触摸屏提供了直观且便于用户操作的装载机控制设置,有助于提升性能。加热型或加热通风型等多种空气悬浮座椅选项,让您全年感到舒适。

标配安全带纳入监控范围,还配备供检查员使用的外部警示灯,从而增强作业现场安全性。驾驶室的全落地挡风玻璃可扩大前方的视野,而标配后视摄像头和带有集成盲点后视镜的大型后视镜可提供行业领先的全方位视野。Cat Detect 雷达可向操作员发出危险警报,可选装的多视角(360 度)可视系统可以额外监控装载机周围情况,进一步增强作业安全性。

专为高效而打造

新型 966 和 972 装载机系列的 Cat 高性能系列铲斗容量范围为 2.8 至 14.0 m3,可在铲斗形状与机器连杆之间实现巧妙平衡,相比具有相同额定容量的其他铲斗设计,可实现更高的满斗系数和更好的物料保持能力。Fusion™ 快速连接器铲斗便于在不离开驾驶室的情况下快速更换工装机具,因此装载机可以快速地切换工作任务。

装载机的特制专用的集料处理器配置选装件可为松散集料的处理应用提供更高的有效负载能力。工业和垃圾处理型号具有在转运站、回收工厂、废料场和拆除现场进行作业所需的防护和加固功能。针对钢厂和熔渣处理等严苛应用,可根据融合了更高安全级别的钢厂配置订购装载机。

有关新型 Cat 966 和 972 系列中型轮式装载机的更多信息,请联系本地 Cat 代理商或者访问:https://www.cat.com

*不可用于商业交易

 

966、972 产品技术规格

 

966

972

发动机

Cat® C9.3 B

功率(ISO 14396),hp

239

253

工作重量,kg

23196*

24890**

全转向静态倾翻负载,kg

15981*

17505**

挖掘力,kN

174*

196**

铲斗容量范围,m3

2.8 – 11.9

2.8 – 14.0

最大提升铰接销高度 — 标准升程,mm

4245

4464

最大提升铰接销高度 — 高升程,mm

4804

4800

*配备 4.2 m3 高性能系列通用型铲斗,带螺栓固定式铲刃

**配备 4.8 m3 高性能系列通用型铲斗,带螺栓固定式铲刃

 

/

Cat 966 轮式装载机

/

Cat 966 轮式装载机

/

Cat 972 轮式装载机

/

Cat 972 轮式装载机

 

 

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用

©2021 Caterpillar 保留所有权利

 

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo