新一代 Cat® 120 平地机,专为提高产量和降低成本而设计

全球发布(北美版除外):2019 年 3 月
发布编号:191PR19

新型 Cat® 120 平地机可根据客户的偏好和应用提供各种定制化选件:Cat C7.1 发动机,启用标准 ECO 模式后可使燃油消耗量降低 15%;新型过滤技术,最高可节省 15% 的维护成本;全新的驾驶室提供无比舒适的操作体验;还可在方向盘/操纵杆或操纵手柄控制装置、双轮组/全轮驱动系统以及一系列可扩展的坡度控制技术中选择选项;此外,全新设计的新驾驶室,配备连接式后窗、座椅和新式信息显示屏,可为操作员提供改善的视野。

控制装置

包括操纵杆、传统方向盘或操纵杆控制装置等选择。传统方向盘和操纵杆控制装置经过 45 年的精心设计,可为操作员打造熟悉的操作体验。控制台可根据操作员的偏好进行调整,而自动化坡度控制开关和按键也可以集成到操纵杆上,从而轻松实现全盘操控。操纵手柄控制装置可集成多种无缝移动技术,减少多达 78% 的手和手臂的动作,从而大大降低操作疲劳感。操纵手柄驾驶室可打造出呈特定角度的视野,让操作员更清晰地看到铲刀。 

操作环境

全新的驾驶室采用创新连接式后窗设计,与 Cat Detect 可视系统相辅相成,打造出良好的视野。性能强劲的加热和冷却系统可以对驾驶室进行除湿和增压,保持新鲜空气流通,防止灰尘进入,并维持车窗清洁。升级版座椅支持空气悬浮、加热和冷却,并配有减震侧垫。10 英寸(254 毫米)彩色显示器或触摸屏显示器可清晰呈现机器信息,同时支持 Cat GRADE 技术控制。

维护特点

全新滤清系统减少了高达 15% 的典型运营支出:发动机机油、液压和变速箱滤清器的更换周期延长,可确保新型 120 平地机在作业现场始终处于运转状态;滤清器设在中心且位置集中,便于快速进行预防性维护并继续执行下一项任务。转盘传动滑动离合器可保护传动小齿轮和回转盘齿,使其免受潜在损坏。转盘保护器选件可减少日常润滑需求及转盘和小齿轮的维修次数,从而节省维修成本。润滑脂加油嘴易于操作和维护。耐磨嵌件采用顶部调节牵引杆回转盘选件,可实现最大紧密度和精细平整效率;它的位置十分便于操作,因而可节省高达 20% 的人工成本。 

生产率和坡度控制

可扩展的 Cat GRADE 技术面向不同应用需求和预算的客户提供坡度控制选件,旨在帮助提升操作员的工作效率、准确度和生产率。Cat GRADE 技术包括横向坡度计横向坡度指示器、数字铲刀坡度计以及可与坡度控制技术相结合的附件预留选件。此外,当机器弹跳令坡度加大时,也可以采用稳定铲刀系统选件来自动为机器减速。

全轮驱动系统提供仅前轮爬行模式,可实现精细平整效果;全轮驱动选件支持牵引以及推平松散物料;增强的动力可应对崎岖地形,从而提升生产率。为增强多功能性,平地机配备有各种 Cat 附件(例如,裂土器和铲刀),所有附件均为提升性能、安全性和稳定性而设计。为增强操作员的安全性,当主泵压力降低时,标准的辅助转向系统将自动启用。

 

# # #

 

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间区间存在差异。我们会尽力确保在发布产品信息前与 Caterpillar 及其代理商网络、工厂和市场分支机构确认产品和服务在相关区域的推出情况,但仍恳请编辑人员与当地代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”、“Power Edge”以及 Cat “Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区注册的商标。

© 2019 Caterpillar 保留所有权利 

 

新闻媒体问询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo