Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Google macht Schlagzeilen mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Die Autohersteller folgen dem Trend und statten ihre Fahrzeuge mit Fahrerassistenz, automatischer Bremssteuerung, Fahrspurwechsel, Fahrstrecken- und Parklenksystemen aus. Je mehr die Diskussion vom fahrerlosen Auto in Richtung Mainstream geht, desto undeutlicher wird die hierbei verwendete Sprache. Was die einen AUTONOMES FAHREN nennen, heißt bei den anderen AUTONOMIE – und umgekehrt.
Auch bei Caterpillar verwenden wir die Begriffe als seien sie austauschbar. Das stiftet Verwirrung: bei Kunden, Lieferanten und Kollegen. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir beide Begriffe im Folgenden genauer definiert.
Automatisierung (Substantiv): eine Reihe verbundener Funktionen, die eine Maschine automatisch durchführt. Bei Automatisierung wird davon ausgegangen, dass der Betreiber vor bzw. nach der automatisierten Arbeitssequenz erforderliche Schritte zum Abschluss der Aufgabe selbst durchführt. Um Arbeiten halb- bzw. vollautonom durchzuführen, sind zahlreiche Automatisierungssequenzen erforderlich.
Halbautonom (Adjektiv): beschreibt zahlreiche automatisierte Sequenzen, die eine Maschine ohne menschlichen Input bei der Durchführung von Aufgaben durchführen kann. Beim halbautonomen Betrieb von Maschinen wird davon ausgegangen, dass der Betreiber einige Aufgaben selbst durchführt.
Autonomie (Substantiv): Entwicklungsstufe, auf der Maschinen die programmierten Arbeitsgänge unter bestimmten Umständen ohne menschliche Eingaben oder Orientierung durchführen können. Wenn von diesem Maschinentyp die Rede ist, verwenden wir das entsprechende Adjektiv: „autonom“. Anwendungsbeispiel: die bei manchen Bergbaubetrieben eingesetzten autonomen Trucks.
LEVEL |
Konzept |
DEfinition |
0 | Menschliche Bedienung | Der Betreiber steuert die Maschine jederzeit. |
1 | Automatisierung (funktionsspezifisch) | Der Bediener hat die Gesamtkontrolle über die Maschine und ist für ihren sicheren Betrieb verantwortlich; er kann der Maschine aber eine begrenzte Kontrolle über spezifische Funktionen (wie z.B. die Bewegungen von Schaufeln oder Schilden) übertragen. |
2 | Halbautonom | Die Maschine führt eine Reihe genau definierter Aufgaben ohne Zutun eines Bedieners durch. Der Bediener übernimmt die anderen Aufgaben. |
3 | Autonom | Die Maschine führt sämtliche für sie definierten Aufgaben ohne Zutun eines Bedieners durch und übernimmt auch alle sicherheitsrelevanten Erdbewegungs-Arbeiten. |
Wenn Ihnen technische Begriffe unklar sind – und Sie das verunsichert –, werden Sie sich mit Ihrem Maschinenlieferanten wohl nicht so leicht Gedanken über mögliche Alternativen machen. Mögliche Folge: Sie verpassen Gelegenheiten, um Ihre Sicherheit, Effizienz und Rentabilität zu verbessern.
Es ist also ratsam, sich mit den Begrifflichkeiten vertraut zu machen und offen für Neues zu sein. Mit Blick auf die Zukunft raten wir aber auch, sich zum Thema AUTONOMES FAHREN zu informieren, sich vorerst aber auf AUTOMATISIERUNG zu konzentrieren.
AUTONOMES FAHREN ist ein Trend, der ganz real auf uns zurollt. Vorerst zwar nicht. Und auch nicht auf jeder Baustelle.
Doch die AUTOMATISIERUNG ist schon da. Hier und heute. Mit großem Gewinn-Potenzial für Ihr Unternehmen.
Welchen Bereichen widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Ressourcen?
AUTOMATISIERUNGSFÄHIGE PROZESSE: |
Das Konzept: |
Die Vorteile: |
Grade Control | Präzisere Planiervorgänge zu niedrigeren Kosten | - Verbesserte Sicherheit - Mehr Produktivität - Niedrigere Kosten - Schonung von Kraftstoff- und Materialreserven - Schnellere Projektbearbeitung - Unterstützung weniger erfahrener Kollegen bei effizientem Arbeiten - Maximierung der Nutzung des Maschinenparks - Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit - Optimierte Lebensdauer von Komponenten - Diebstahlvermeidung - Präzisiere Angebotserstellung |
Compaction Control | Schnelleres, genaueres Erfüllen der Leistungsvorgaben | |
Nutzlastmessung und -monitoring | Saubere Messung von Materialien; Optimieren der Produktivität von Lade- und Transportsystemen | |
Erkennung von Personen und Gegenständen | Senken von Unfall- und Verletzungsrisiken | |
Fernbedienung von Maschinen | Effizienter Maschinenbetrieb an sichereren Standorten | |
Zusammenstellung und Analyse von Maschinendaten | Einsatz von Maschinendaten zur effizienten Standortverbesserung |
Sie besuchen diese Seite, weil Sie Ihr Unternehmen mit neuen Ideen verbessern wollen. Lesen Sie weiter und erfahren Sie durch Einblicke und Tipps von Fachleuten, wie sich jeder Auftrag noch besser nutzen lässt.
Wissen, was technologische Fachbegriffe bedeuten, stärkt das Vertrauen in neue Technologien.
Mehr erfahrenTechnologie hat uns das Leben einfacher gemacht und kann neue Effizienzdimensionen für unsere Arbeit erschließen.
Mehr erfahrenJeder große Maschinenhersteller rät Ihnen, Technologie einzusetzen. Caterpillar ist hier keine Ausnahme. Erfahren Sie, wie Technologie Sie unterstützen kann.
Mehr erfahrenTechnologie hilft der Baubranche schon seit langer Zeit, produktiver zu arbeiten.
Mehr erfahren