ACCUGRADE® ATS

AccuGrade ATS es un sistema de seguimiento dinámico de gran precisión que utiliza un sensor avanzado de seguimiento (ATS por sus siglas en inglés) para rastrear la máquina y supervisar el posicionamiento de la hoja. Se utiliza un instrumento ATS en la zona de trabajo para seguir un objetivo, que está montado en la hoja de la máquina, para determinar un posicionamiento tridimensional preciso.

La tecnología de objetivo activo permite al sistema fijarse de forma precisa y seguir el objetivo indicado. De esta forma se asegura que se está siguiendo a la máquina correcta y no se apunta a objetivos falsos como máquinas activas, el personal de inspección o las superficies reflectantes. La inteligencia de búsqueda integrada permite al sistema buscar rápidamente y encontrar el objetivo cuando se sale del punto de enfoque debido al paso de un vehículo u otra interrupción.

El instrumento ATS mide de forma constante la posición del objetivo y transmite los datos de posicionamiento en tiempo real al operador a través de la pantalla de la cabina, que muestra la posición exacta de la hoja con respecto al diseño. El sistema combina la posición del objetivo con la posición conocida del instrumento, las mediciones de la máquina y las salidas del sensor para calcular el posicionamiento preciso del ataque de la hoja. El sistema utiliza los datos de posicionamiento para calcular la elevación y la pendiente transversal deseadas. Los valores de corte y llenado se calculan comparando la posición de la hoja respecto al archivo de diseño. El sistema realiza ajustes automáticos de la hoja que solía realizar el operador y proporciona un control automático de la hoja para una o dos puntas de cuchilla de ataque.

AccuGrade ATS proporciona la información que el operador necesita para completar el trabajo en la cabina. El operador simplemente dirige la máquina para lograr unas superficies de nivelación fina y una alta precisión.

AccuGrade ATS es un sistema de seguimiento dinámico de gran precisión que utiliza un sensor avanzado de seguimiento (ATS, Advanced Tracking Sensor) para rastrear la máquina y supervisar el posicionamiento de la hoja. Se utiliza un instrumento ATS en la zona de trabajo para seguir un objetivo, que está montado en la hoja de la máquina, para determinar un posicionamiento tridimensional preciso.