ACCUGRADE® SONIC

AccuGrade™ Sonic es un sistema de control de nivelación diseñado para controlar la elevación del terreno. El sistema sónico utiliza un sensor ultrasónico para mantener la hoja a la misma distancia vertical relativa con respecto a una referencia externa, como una línea de inclusión o bordillos y protectores.

El sistema realiza ajustes de elevación automáticos que solía realizar el operador solo al controlar la pendiente transversal. El operador simplemente dirige la máquina para mantener el sensor sobre la referencia externa.

Sistema sónico único.  Al combinarse con AccuGrade Cross Slope, el sistema único proporciona ajustes automáticos de la hoja hacia un lado para el control automático de la elevación y la pendiente transversal.

Sistema sónico doble.  Cuando se utilizan dos sensores sónicos, el sistema proporciona un control automático de la elevación a ambos lados de la hoja. El sistema normalmente utiliza solo un sensor cada vez. Esto permite al operador controlar qué lado de la hoja desea controlar y cambiar la dirección sin reubicar los sensores.

De

AccuGrade Sonic se ha diseñado para controlar la elevación del terreno