Para su publicación en Australia, Nueva Zelanda, Europa, Norteamérica: febrero de 2015
Número de publicación: 43PR15
Los nuevos Manipuladores de Materiales de Ruedas MH3022 y MH3024 Cat® son los modelos más pequeños de la nueva línea de Caterpillar en la clase de más de 20 toneladas. A partir de la sólida reputación de sus modelos anteriores, los Manipuladores de Materiales M318D y M322D, los modelos MH3022 y MH3024 cuentan con un nuevo motor y un sistema hidráulico rediseñado que se combinan para reducir el consumo de combustible hasta en un 10 %. El rediseño de la cabina y el acceso a la misma, la iluminación adicional y las cámaras para mejorar la visión aumentan la seguridad, la comodidad y la conveniencia para el operador, además una amplia selección de varillajes delanteros, herramientas, protecciones y trenes de rodaje dedicados permite que los modelos nuevos diseñados especialmente trabajen de forma productiva y duradera en aplicaciones industriales, de reciclaje de chatarra, de aserraderos y de canales navegables.
Los estudios en terreno intensivos ayudan a Caterpillar a mejorar continuamente el diseño de los manipuladores de materiales de ruedas a fin de reducir el costo de operación y maximizar el valor para el cliente junto con mantener la calidad, la fiabilidad y las funciones comprobadas de Cat como Smartboom™, el sistema hidráulico con detección de carga, la bomba de rotación dedicada y el gran espacio de trabajo.
Eficiencia del combustible y sostenibilidad
Los modelos MH3022 y MH3024 utilizan el Motor C7.1 ACERTTM Cat, con clasificación de 169 hp (126 kW, 171 PS) y peso en orden de trabajo de 22,7 y 25,7 mt, respectivamente.
El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea y cuenta con refinamientos que producen par adicional y respuesta más rápida a los cambios de la carga. Con un diseño duradero y comprobado en terreno, el motor ahora integra un sistema de postratamiento de emisiones que no requiere más atención que reponer periódicamente el tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid).
La tecnología de emisiones incluye el sistema de reducción de NOx Cat, la reducción catalítica selectiva, el catalizador de oxidación para combustible diésel, el Filtro de Partículas Diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y el sistema de combustible de alta presión/riel común. El DPF cuenta con recuperación pasiva, que no requiere intervención del operador y no interrumpe el ciclo de trabajo. El diseño del motor y el sistema de postratamiento reducen el consumo de fluido en los nuevos modelos, lo que ahorra combustible y DEF para bajar los costos de operación.
Un sistema de parada del motor en vacío ahorra combustible al apagar el motor cuando ha estado funcionando en vacío por un lapso de tiempo predeterminado. Además, se refinó la modalidad económica para reducir la velocidad del motor sin disminuir la potencia, lo que reduce el consumo de combustible sin comprometer el rendimiento.
El nuevo sistema hidráulico controlado electrónicamente se combina con nuevas bombas de presión media y una nueva bomba del ventilador para mejorar la respuesta hidráulica y reducir la carga total sobre el motor a fin de aumentar la eficiencia del combustible. Pueden utilizarse mezclas de aceite hidráulico y biodiésel Bio HYDO™ Advanced Cat optativas hasta B20 sin reducir la vida útil de estos sistemas.
Comodidad y seguridad
El exterior de los nuevos modelos se ha rediseñado completamente, para incluir una nueva estación del operador con mayor presurización, una puerta grande con vidrio adicional, un nuevo parabrisas con limpiaparabrisas paralelos, espejos nuevos (con una opción de calefacción), nuevos visores para la lluvia y protectores de luces, un tragaluz más grande y una cámara de visión trasera estándar alojada en el contrapeso rediseñado, así como una cámara del lado derecho con un monitor independiente en la cabina. Hay protectores disponibles para la cabina a fin de aumentar la protección del operador cuando se requiera.
Entrar y salir de la cabina ahora es más fácil gracias a los tres escalones de acceso rediseñados y a un pasamanos en la puerta con diseño nuevo. Un cuarto escalón se integra directamente al faldón del portahorquillas superior, justo debajo de la puerta de la cabina. Dentro de la cabina, la consola izquierda se inclina para facilitar la entrada y salida del asiento e incluye una palanca de seguridad integral. El volante de dirección también es nuevo, regulable en altura y cuenta con una columna inclinable. La cabina nueva tiene un nivel de ruido interior de solo 71 dB(A) y se redujeron los niveles de vibración.
El paquete estándar de iluminación para los nuevos modelos ahora incluye una luz de contrapeso (que mejora la función de la cámara de visión trasera en la noche), tres luces montadas en la cabina y la luz de la pluma, además de nuevas luces del brazo. Las luces LED estándar reemplazan la iluminación halógena anterior para iluminar mejor, reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil. Hay protectores optativos disponibles en las luces del varillaje delantero para aplicaciones con peligro de residuos que caen y salen despedidos. Hay dos contrapesos disponibles para adaptarse a las necesidades de la aplicación, aumentar la estabilidad y las capacidades de levantamiento.
Los modelos MH3022 y MH3024 también incorporan un sistema de protección contra robos de código PIN. Para mayor conveniencia del operador durante interrupciones cortas de la producción, el sistema recuerda el último código introducido antes de la parada del motor y permite que el código permanezca activo durante un período.
Fácil de operar, mantener y dar servicio
Un sistema automático, cuando lo habilita el operador, detecta los parámetros de la máquina y bloquea la función de oscilación del eje y acciona los frenos de servicio, lo que prepara la máquina para el funcionamiento. Esta función reduce la fatiga del operador mediante la eliminación de la necesidad de pisar constantemente el pedal de freno, lo que aumenta la productividad. El bloqueo del eje y el freno se liberan automáticamente cuando el conductor pisa el pedal de desplazamiento nuevamente. Además, un nuevo sistema de traba de desplazamiento, que se activa a través del tablero de interruptores, combina las funciones de parada del implemento y traba de la rotación.
El motor, al igual que en los modelos anteriores, está montado longitudinalmente con el paquete de enfriamiento delante del motor, lo que da como resultado un fácil acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento de rutina. Una bomba eléctrica de cebado de combustible elimina el llenado de filtros antes de la instalación. Todos los enfriadores están ahora agrupados en el mismo compartimiento y el condensador se puede inclinar sin herramientas para facilitar la limpieza. Un nuevo paquete industrial mejora la protección al trabajar en entornos difíciles, incluye una malla delgada y un antefiltro de aire del motor. Los componentes eléctricos e hidráulicos ahora están agrupados en áreas específicas para facilitar el servicio y el dispositivo de engrase centralizado automático (autolubricación) es estándar, lo que permite que los operadores se mantengan concentrados en el trabajo. El acceso a la plataforma superior también mejora e incluye una plataforma de servicio para DEF y abastecimiento de combustible, además de nuevos pasamanos.
Tecnologías Cat Connect integradas
Para ayudar a los clientes a aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y administrar los modelos MH3022 y MH3024 a fin de lograr un rendimiento óptimo de la inversión, Cat Connect ofrece las tecnologías LINK y DETECT. Product Link™ permite a los propietarios de las flotas hacer un seguimiento de las ubicaciones, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, sucesos y códigos de diagnóstico mediante informes inalámbricos de todo lo anterior a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink® para ayudar a reducir los costos de posesión y operación.
Versatilidad y herramientas
Los modelos MH3022 y MH3024 pueden equiparse con una pluma de ángulo variable, de una pieza o para manipulación de materiales además de una selección de brazos, acoplador rápido y herramientas.
Ya que adaptar las herramientas a la máquina es fundamental para la productividad y eficiencia, se ofrecen diversas herramientas Cat para excavar, seleccionar, cargar o extraer cualquier tipo de material. Los flujos y presiones hidráulicas de la máquina pueden ajustarse fácilmente desde el monitor en la cabina, mientras el operador puede ajustar el comportamiento de la máquina a la tarea y sus preferencias personales.