ATS AccuGrade es un sistema de seguimiento dinámico de alta precisión que utiliza un sensor de seguimiento avanzado (ATS, Advanced Tracking Sensor) para rastrear la máquina y vigilar la posición de la hoja. Un instrumento ATS en el sitio de trabajo se utiliza para hacer seguimiento a un dispositivo objetivo, montado en la hoja de la máquina, a fin de determinar su posición precisa en tres dimensiones.
La tecnología de objetivo dinámico permite al sistema hacer un seguimiento confiable del objetivo especificado. Esto permite hacer el seguimiento a la máquina correcta y elimina la posibilidad de utilizar datos equivocados provenientes de otras máquinas objetivo activas, cuadrillas de levantamiento topográfico o superficies reflexivas. La característica de búsqueda inteligente incorporada permite al sistema buscar y encontrar rápidamente el objetivo cuando el seguimiento se pierde debido al paso de otro vehículo o a cualquier otra interrupción.
El instrumento ATS mide continuamente la posición del objetivo y transmite los datos de posición en tiempo real al operador a través de la pantalla en la cabina para mostrar la posición exacta de la hoja con relación al diseño. El sistema combina la posición del objetivo con la posición conocida del instrumento, las mediciones de la máquina y las salidas del sensor para calcular la posición precisa de las inclinaciones de la hoja. El sistema utiliza los datos de posición para calcular la elevación y la pendiente transversal deseadas. Los valores de corte y relleno se calculan mediante la comparación de la posición de la hoja con respecto al archivo de diseño. El sistema ajusta automáticamente la hoja, lo que normalmente hace el operador, y proporciona control automático de la hoja para una o para ambas inclinaciones de la cuchilla.
El sistema ATS AccuGrade pone en la cabina la información que el operador necesita para completar el trabajo. El operador solo necesita conducir la máquina para obtener superficies de nivelación de acabado con un alto nivel de precisión.