Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Premi delle sfide di abilità individuali e di gruppo presentati da Caterpillar martedì 10 marzo durante la CONEXPO-CON/AGG 2020
Per la distribuzione in tutto il mondo: marzo 2020
Numero comunicato: 262PR20
La realizzazione dell'evento ha richiesto un anno di lavoro. Oltre 10.000 operatori provenienti da 30 paesi hanno partecipato alle sfide locali per gli operatori tenute da 70 dealer Cat in tutto il mondo. Meno di 100 semifinalisti che hanno dimostrato il loro coraggio a livello locale si sono riuniti in quattro diversi continenti per competere nei campionati regionali tenuti alla fine del 2019. Alla fine, nove hanno mostrato la loro eccellente padronanza non solo della macchina, ma anche della tecnologia interna per guadagnare un posto nelle finali.
Le finali della storica Sfida globale per operatori di Caterpillar annuale si sono svolte martedì 10 marzo 2020 all'interno dell'Operator Stadium nell'area per le feste all'aperto Caterpillar CONEXPO-CON/AGG. Suddivisi in tre team da tre, Team America, Team Europa e Team Asia, i nove finalisti hanno gareggiato individualmente e in team affrontando tre diverse sfide di abilità.
L'evento ha avuto inizio alle 9:30 con la sfida "Load & Carry", in cui ogni operatore ha utilizzato la pala gommata Cat® 962M con la tecnologia Production Measurement per caricare e spostare il materiale attraverso le posizioni specificate nel percorso. La sfida "Control to a Tee" è iniziata con gli operatori che hanno dato il via ad una partita da golf utilizzando un miniescavatore Cat 302, poi hanno seguito il percorso prima di mandare in buca la pallina da golf. Durante la sfida finale "In the Trenches", gli operatori hanno mostrato le loro capacità di scavo utilizzando un escavatore Cat 325 dotato di tecnologia Grade con 2D.
I punteggi finali sono stati decretati in base a velocità, precisione e migliori pratiche con penalità per gli errori. I premi sono stati assegnati al campione generale dell'evento, al singolo con il minor tempo in ogni sfida di abilità e al team con il punteggio più basso combinato.
Premi del campionato
Alla fine, Jaus Neigum (Canada), campione dell'America occidentale, è stato premiato come migliore in assoluto, campione della sfida globale per operatori con un punteggio totale di 16:28 per tutti e tre gli eventi. "Sto camminando a tre metri da terra in questo momento", afferma Jaus Neigum. "È stato assolutamente incredibile. Un'esperienza fantastica. Caterpillar dovrebbe essere molto orgogliosa di ciò che ha fatto oggi. Ha fatto la storia".
Al secondo posto, con un tempo combinato di 18:02 si è attestato Thomas Murphy (Irlanda), campione d'Europa. Il terzo posto è stato assegnato a Sebastian Behr (Germania), campione d'Europa con un tempo combinato di 20:30.
Gli altri premi assegnati sono stati:
I nove finalisti
A gareggiare per il Team America c'erano:
A gareggiare per il Team Europa c'erano...
A gareggiare per il Team Asia c'erano...
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere utilizzati senza permesso.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |