CAT® 330 E 330 GC

Gli escavatori di nuova generazione Cat® 330 e 330 GC offrono una maggiore efficienza e costi di esercizio inferiori.

Per la pubblicazione a livello mondiale (eccetto Giappone): novembre 2018  
Codice comunicato stampa:  518PR18

Gli escavatori Caterpillar di nuova generazione da 30 tonnellate 330 e 330 GC aumentano l'efficienza operativa, riducono i costi di rifornimento e manutenzione e migliorano il comfort rispetto ai modelli precedenti. I nuovi escavatori offrono combinazioni uniche di caratteristiche concepite per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di produttività e di costi.

Garantendo un alto livello di prestazioni di produzione, il nuovo Cat® 330 è dotato di serie della tecnologia CAT Connect integrata e vanta la potenza e capacità di sollevamento maggiori dei due modelli. Il risultato è la massima produttività a costi più bassi.

Il nuovo Cat 330 GC combina il giusto bilanciamento delle caratteristiche di produttività con una riduzione del consumo di combustibile e dei costi di manutenzione. Il risultato offre una prestazione ad alta affidabilità con un costo per ora ridotto.

La tecnologia aumenta l'efficienza fino al 45 percento                        

Il nuovo Cat 330 vanta il più alto livello di tecnologia predisposta di serie in fabbrica per aumentare la produttività. La tecnologia Cat Connect integrata aumenta l'efficienza operativa fino al 45% rispetto alle operazioni di livellamento tradizionali.

Il sistema Cat GRADE con sistema 2D standard offre la guida in tempo reale per profondità, pendenza e distanza orizzontale di livellamento mediante il monitor touchscreen in dotazione, migliorando la precisione dell'operatore. Il sistema è predisposto per l'aggiornamento a Cat GRADE con Advanced 2D o Cat GRADE con 3D. Il sistema Grade Assist standard automatizza i movimenti di braccio, avambraccio e benna assicurando una capacità di livellamento costante, in modo semplice e senza sforzo, con lo scavo a leva singola.

Cat Payload consente di raggiungere obiettivi di carico precisi e aumentare l'efficienza di carico con la pesatura rapida e la previsione in tempo reale del carico utile per prevenire il sovraccarico e il sottocarico. La nuova funzione Lift Assist consente all'operatore di sollevare oggetti pesanti con massima sicurezza senza pericolo di ribaltamento. Gli avvisi visivi e acustici indicano se il carico rientra nei limiti di sicurezza dell'escavatore.

E-Fence impedisce il movimento di qualsiasi parte dell'escavatore all'esterno dei punti predefiniti dall'operatore. Il sistema è particolarmente utile quando si lavora sotto le strutture o vicino al traffico.

L'hardware e il software Cat LINK™ collegano i cantieri all'ufficio e forniscono ai manager informazioni operative critiche.

Aumento dell'efficienza dei consumi fino al 20%

Gli escavatori Cat di nuova generazione sono progettati per consumare meno combustibile per unità di lavoro rispetto ai modelli che sostituiscono, fino al 20% per il modello 330 rispetto al modello 330F e fino al 15% per il modello 330 rispetto al modello 330D2.

La modalità Smart adatta automaticamente la potenza del motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, ottimizzando il consumo di combustibile e le prestazioni. Per ridurre ulteriormente il consumo di combustile, il regime del motore viene automaticamente ridotto in assenza di attività idraulica. Gli escavatori sono dotati di una nuova valvola di controllo principale che elimina la necessità di utilizzo delle tubazioni pilota, riduce le perdite di pressione e riduce i consumi di combustibile.

Il nuovo sistema di raffreddamento utilizza ventole elettriche con inversione automatica che monitorano in modo indipendente le temperature del postrefrigeratore aria-aria, del radiatore e dell'olio idraulico per garantire l'esatto flusso d'aria necessario.

Il modello Cat 330 è dotato di un contrappeso di dimensioni maggiori e dal peso di 6.700 kg (14.770 lb), che consente all'escavatore di sollevare quasi il 10% in più del modello 330F e fino al 15% in più del modello 330D2. Grazie alla maggiore pressione di rotazione, al riduttore di rotazione di dimensioni maggiori e al cuscinetto di rotazione più ampio, il modello Cat 330 fornisce una coppia di rotazione maggiore del 5% rispetto alla serie precedente, rendendo più facili le attività di reinterro e di sollevamento in pendio.

Costi di manutenzione ridotti fino al 20 percento

Con intervalli di manutenzione prolungati e più sincronizzati, i nuovi escavatori Cat consentono di ridurre i costi di manutenzione fino al 20% rispetto alla serie precedente.

Il nuovo filtro dell'aria Cat con prefiltro integrato e filtri primari e secondari ha capacità antipolvere del filtro di aspirazione dell'aria raddoppiata rispetto al modello precedente. Il filtro di ritorno idraulico ha una durata di 3.000 ore, fino al 50% in più rispetto al filtro precedente.

I filtri dell'impianto di alimentazione sono sincronizzati per la manutenzione ogni 1.000 ore: un aumento del 100% rispetto ai filtri precedenti. Gli scarichi dell'acqua e dei sedimenti dell'impianto di alimentazione e il livello dell'olio dell'impianto idraulico sono vicini tra loro a terra, rendendo la manutenzione ordinaria più veloce e sicura.

La nuova cabina migliora le operazioni

Con la possibilità di scelta di allestimenti della cabina Comfort e Deluxe, o un allestimento Premium in alcune regioni, tutte le cabine degli escavatori Cat di nuova generazione sono dotate di caratteristiche di serie quali l'avviamento a pulsante senza chiave, l'ampio monitor touchscreen con selettore a rotellina e strutture ROPS (Rollover Protective Structure) insonorizzate per offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza per l'operatore.

Una console inclinabile per gli allestimenti Deluxe e Premium facilita l'ingresso e l'uscita dalla cabina. I nuovi supporti viscosi avanzati riducono le vibrazioni nella cabina fino al 50% rispetto ai modelli precedenti. I grandi finestrini anteriori, posteriori e laterali migliorano la visibilità. La visuale a 360 gradi opzionale (solo per il modello 330) combina le immagini di più telecamere montate sulla macchina per migliorare la visuale dell'operatore in tutte le direzioni. I pulsanti del joystick programmabili per risposta e configurazione consentono all'operatore di inserire le impostazioni di produttività.

Per maggiori informazioni sugli escavatori idraulici Cat di nuova generazione, contattare il dealer Cat di zona o visitare il sito www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Motore

Cat C7.1

Cat C7.1

Potenza lorda (ISO 14396/SAE J1995)

204 hp (152 kW)1

275 hp (205 kW)

Peso operativo

30.600 kg (67.460 lb)

30.900 kg (68.125 lb)

Profondità massima di scavo (braccio da 6,15 m [20'2"], avambraccio da 3,2 m [10'6"])

7.260 mm (23'10")

7.240 mm (23'9")

Sbraccio massimo a terra (braccio da 6,15 m [20'2"], avambraccio da 3,2 m [10'6"])

10.690 mm (35'1")

10.680 mm (35'0")

Altezza di carico massima (braccio da 6,15 m [20'2"], avambraccio da 3,2 m [10'6"])

6.940 mm (22'9")

6.950 mm (22'10")

213 hp (159 kW) per Australia e Nuova Zelanda    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Motore

Cat C7.1

Cat C7.1

Potenza lorda (ISO 14396/SAE J1995)

213 hp (159 kW)

261 hp (195 kW)

Peso operativo

29.400 kg (64.800 lb)

30.900 kg (68.120 lb)

Profondità massima di scavo (braccio da 6,15 m [20'2"], avambraccio da 3,2 m [10'6"])

7.260 mm (23'10")

7.250 mm (23'9")

Sbraccio massimo a terra (braccio da 6,15 m [20'2"], avambraccio da 3,2 m [10'6"])

10.690 mm (35'1")

10.690 mm (35'1")

Altezza di carico massima (braccio da 6,15 m [20'2"], avambraccio da 3,2 m [10'6"])

6.930 mm (22'9")

6.940 mm (22'9")

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2018 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo