Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda: marzo 2020
Numero comunicato: 36PR20
Costruito con una cabina di nuova generazione, un potente motore conforme agli attuali standard sulle emissioni e funzioni automatiche per aumentare la produttività, il nuovo dumper articolato Cat® 725 definisce lo standard di eccellenza sul mercato per i dumper articolati. Cat. Il nuovo dumper 725 con un carico utile di 26,5 tonnellate metriche (24 tonnellate imperiali) garantisce la stessa affidabilità e resistenza del 725C2, migliorando al contempo le prestazioni per i clienti impegnati in settori quali edilizia generale e pesante, attività minerarie, cave e aggregati, discariche, rifiuti e applicazioni industriali.
Come primo dumper articolato a portare il nuovo marchio Cat, il nuovo 725 offre un'illuminazione migliore per facilitare il lavoro notturno con LED opzionale ad alto livello, luci ad alta intensità, luci LED di indicazione della larghezza della macchina e luci di accesso su entrambi i lati della macchina. La cabina più grande del 20% è dotata di un vetro anti-infrarossi per ridurre il riscaldamento solare all'interno, mentre i finestrini scorrevoli aumentano la ventilazione e consentono la comunicazione con lo strumento di carico e con i lavoratori a terra. Ulteriori prese d'aria posizionate verso l'operatore con il nuovo climatizzatore automatico (HVAC) migliorano l'efficienza del riscaldamento o raffreddamento all'interno della cabina.
Quattro volte più silenziosa rispetto al modello precedente, la cabina di nuova generazione riduce a 69± 2 dB(A) i livelli di rumore per migliorare significativamente il comfort dell'operatore. All'ingresso della cabina, la funzione "Wake-up" avvia il display touchscreen della macchina quando lo sportello è aperto. La struttura di protezione antiribaltamento della cabina (R.O.P.S.) elimina il pilastro strutturale nella parte posteriore per garantire all'operatore una visibilità ininterrotta del quarto posteriore. Gli specchietti montati sulla cabina offrono visibilità eccellente, vibrazioni ridotte e facile ripiegabilità per il trasporto.
Maggiori funzioni automatiche aiutano l'operatore
Grazie alle funzioni automatiche, il dumper articolato è più produttivo, richiede meno input da parte dell'operatore e si adatta a operatori con diversi livelli di esperienza. In esclusiva per Caterpillar, il paranco automatico assistito mette la trasmissione in folle, applica il freno durante le pause e solleva la base del dumper fino all'angolo massimo di ribaltamento a una velocità di rotazione elevata, richiedendo fino al 50% di input in meno da parte dell'operatore. Il sistema abbassa il pianale con una discesa controllata per impedire gli "urti del cassone" e aumentare la durata dei componenti. Il nuovo Cat Detect with Stability Assist aiuta a prevenire i ribaltamenti della macchina dando all'operatore avvisi acustici e visivi durante il movimento e impedisce il sollevamento se la macchina si trova in un angolo non sicuro durante lo scarico.
Il nuovo apparato propulsore 725 include la trasmissione a sei marce Cat CX31 con funzioni avanzate per offrire cambi più fluidi, fino all'8% in più di accelerazione e fino al 9% in più di velocità in pendenza. Il controllo di trazione automatico avanzato non rende necessarie le decisioni di controllo di trazione manuali da parte dell'operatore e modifica automaticamente il livello di innesto del bloccaggio del differenziale in movimento per mantenere costantemente la trazione, con conseguente miglioramento dei cicli, aumento della produttività e riduzione dell'usura degli pneumatici. Il comando freno di rallentamento automatico, inserito sia in avanti che in retromarcia, è ora completamente automatizzato e gestisce il rallentamento attraverso una combinazione di rallentatore idraulico, selezione delle marce e applicazione supplementare dei freni di servizio.
La tecnologia Cat Product Link™ standard collega la macchina in modalità wireless all'ufficio, consentendo ai responsabili di monitorare i dati operativi quali posizione, orari, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici tramite VisionLink®. Le spie esterne del carico utile avvisano l'operatore del caricatore quando il dumper raggiunge la massima capacità, riducendo il rischio di sovraccarico del dumper e la conseguente usura degli pneumatici e dei componenti. Il sistema opzionale Cat Production Measurement fornisce informazioni accurate sul carico utile al conducente, all'operatore del caricatore e all'ufficio per consentire il monitoraggio e l'analisi della produttività.
Affidabilità comprovata
Collaudato sul campo in una vasta gamma di applicazioni, l'affidabile motore Cat 9.3 ACERT™ alimenta il nuovo dumper articolato 725 con una potenza nominale lorda di 342-HP (255 kW). Il pacchetto del modulo emissioni pulite Cat è composto da un filtro antiparticolato diesel (DPF) e da un catalizzatore di riduzione catalitica selettiva (SCR) per soddisfare gli standard sulle emissioni degli scarichi U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V. La rigenerazione automatica durante la marcia avviene durante i normali cicli di lavoro per eliminare rapidamente il DPF. La modalità Eco può ridurre il consumo di combustibile fino al 5% e può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento dall'operatore.
Il sistema di sospensioni anteriori offre una guida fluida su terreni accidentati e una maggiore velocità, riducendo al contempo i carichi d'urto. Il nuovo design flessibile del parafango prolunga la durata dei componenti e riduce i costi di riparazione. I telai della macchina sono progettati per movimentare carichi di coppia elevati, ridurre le sollecitazioni dell'area di attacco e ottimizzare la geometria della sospensione per massimizzare i tempi di attività. I nuovi giunti universali del dumper articolato 725 sono caratterizzati da lubrificazione permanente, mentre altri punti di lubrificazione sono raggruppati nell'area di attacco per un facile accesso e tempi di manutenzione ridotti.
Per ulteriori informazioni sul dumper articolato Cat 725, rivolgersi al dealer Cat locale o visitare il sito: https://www.cat.com/it_IT/products/new/equipment/articulated-trucks.html.
Motore |
Cat C9.3 |
|
Potenza lorda, CV (kW) |
342 (255) |
|
Capacità di carico utile nominale, tonnellate metriche (tonnellate imperiali) |
26.5 (24) |
|
Capacità a colmo, iarde3 (m3) |
19.6 (15) |
|
Numero di assali |
3 |
|
Configurazione trasmissione |
6 ruote |
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" e le identità dei prodotti qui utilizzati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
VisionLink è un marchio di fabbrica di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |