Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Europa: settembre 2020
Numero comunicato: 302PR20
Quando il massimo ritorno sull'investimento dell'attrezzatura è fondamentale, la versatilità della pala cingolata si traduce in un'unica macchina e in un solo operatore per scavare, caricare, trasportare, riempire e altro ancora. La nuova pala cingolata Cat® 963 combina la versatilità con un'efficienza dei consumi aumentata fino al 10%, maggiore produttività e miglioramenti in cabina e di controllabilità. Il modello 963 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Con una potenza di 151 kW (202 HP) e un peso operativo di 20.358 kg (44.881 libbre), la nuova pala cingolata 963 sostituisce il modello 963K.
Funzionamento semplificato
La cabina migliorata dotata di sedile con sospensioni e braccioli/comandi regolabili garantisce il massimo comfort durante l'utilizzo della pala cingolata 963. Il display touchscreen sul cruscotto da 254 mm (10 in) è intuitivo, facile da usare e caratterizzato da una telecamera retrovisiva standard ad alta definizione. Slope Indicate semplifica il funzionamento, mostrando l'inclinazione della macchina e la pendenza trasversale direttamente sul display.
L'opzione joystick offre comandi familiari per gli operatori esperti di minipale gommate SSL e pale cingolate compatte. Oppure è possibile scegliere i comandi a leva a V e a pedale più tradizionali. Con uno schema di controllo, gli operatori possono impostare la risposta dell'attrezzatura (fine, normale, grossolana) per adattarsi alle preferenze dell'operatore o all'applicazione. La risposta più fluida dell'attrezzatura e dello sterzo, insieme al miglioramento delle prestazioni dello sterzo, garantiscono una maggiore controllabilità.
Maggiore produttività + minor consumo di combustibile = maggiore profitto
Il modello 963 è alimentato da un motore Cat C7.1 che produce una coppia massima incrementata del 15% rispetto al modello precedente, per una maggiore potenza a terra sotto carico.
La modalità automatica consente di ridurre il consumo di combustibile fino al 10% in modo da adattare la velocità del motore al carico. La modalità Eco utilizzerà una velocità ancora inferiore per ridurre ulteriormente il consumo di combustibile negli impieghi più leggeri. La modalità di potenza manterrà la velocità del motore elevata per avere sempre una potenza immediatamente disponibile.
Una benna serie Performance, disponibile su richiesta, aumenta la produttività fino al 20%. Un attacco rapido Fusion™, disponibile su richiesta, consente cambi di attrezzatura rapidi. È possibile usare una vasta gamma di benne, forche e altri strumenti su pale cingolate, pale gommate e altre macchine compatibili con Fusion.
Le macchine progettate appositamente con una bassa pressione sul terreno (LGP, Low Ground Pressure) e per il trattamento dei rifiuti sono dotate in fabbrica di un carro, di protezioni e altre caratteristiche specifiche che consentono di svolgere le attività più impegnative.
Connessione per una maggiore efficienza
La tecnologia telematica Cat LINK contribuisce in modo significativo alla semplificazione della gestione dei cantieri, raccogliendo i dati generati dalle attrezzature, dai materiali e dal personale per renderli disponibili in formati personalizzabili.
Per ulteriori informazioni sul modello 963 e sull'intera famiglia di pale cingolate Cat versatili, rivolgersi al dealer Cat locale o visitare il sito www.cat.com.
Motore |
Cat® C7.1 |
|
Emissioni |
EU Stage V |
|
Potenza netta nominale |
151 kW |
202 CV |
Peso operativo - Standard |
20.308 kg |
44.771 lb |
Peso operativo - LGP |
22.762 kg |
50.181 lb |
Peso operativo - Movimentatore di rifiuti |
20.661 kg |
45.549 lb |
Capacità della benna – Uso generale |
2,5 m³ |
3,2 yd³ |
Capacità della benna – Serie Performance |
2,8 m³ |
3,7 yd³ |
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ciascuno dei mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni con ogni sforzo affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione interessata, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di fabbrica di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa | Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|