Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione a livello mondiale: dicembre 2018
Codice comunicato stampa: 589PR18
Caterpillar introduce il movimentatore di aggregati 990K, progettato per movimentare payload maggiori nelle applicazioni di movimentazione degli aggregati. Con un payload più grande del 25% rispetto al modello 990K standard, il nuovo movimentatore di aggregati permette di completare più velocemente il carico di camion e vagoni e di compiere più rapidamente operazioni di carico, trasporto e stoccaggio dei materiali.
Il movimentatore di aggregati 990K Cat® dispone di un payload di 22 tonnellate (20 tonnellate metriche) e un carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata di 96,426 lb (43.738 kg). Inoltre, il contrappeso mantiene la macchina stabile, mentre le solide strutture del 990K garantiscono la durata della configurazione con movimentatore di aggregati. La pala sfrutta in modo eccellente le benne per uso generale e per carbone, portando ad un notevole aumento del volume.
Il movimentatore di aggregati 990K è disponibile nella configurazione con sollevamento standard con spazio libero da sbraccio di 13,5 ft (4.108 mm) e nella configurazione a braccio lungo con spazio libero da sbraccio di 15 ft (4.569 mm). La maggiore capacità e il maggiore spazio libero da sbraccio permettono un caricamento di vagoni e camion che si abbina perfettamente ad una più rapida movimentazione dei materiali a minor costo per tonnellata.
Il movimentatore di aggregati 990K completa perfettamente i movimentatori più piccoli 986K e 988K della linea di pale gommate Cat. Tuttavia questo movimentatore non è progettato per l’uso in applicazioni fronte cava o con rocce da cava.
Il modello 990K
Il nuovo movimentatore di aggregati 990K si basa sulle collaudate caratteristiche della pala gommata 990K. L’apparato propulsore del 990K permette un funzionamento potente con un’efficienza dei consumi superiore. Il motore Cat C27 alimenta la pala ed eroga una potenza netta di 699 hp (521 kW). Il regime motore più basso permette una guida più parsimoniosa dal punto di vista dei consumi di combustibile, consumi che sono ridotti anche grazie alla modalità ECO (acceleratore su richiesta), al sistema di arresto del motore al minimo e ai sistemi di Auto Idle Kickdown (AIK, kickdown automatico del minimo) e di auto-ripristino.
L'esclusivo convertitore di coppia con frizione sulla girante Cat, collaudato sul campo, impiega una frizione di blocco che assicura una presa diretta per migliorare l'economia del combustibile e ridurre i tempi di ciclo e l'emissione di calore, in particolare nelle applicazioni di carico e trasporto. Il sistema consente agli operatori di bilanciare la spinta e la potenza idraulica per ottenere l'efficienza di carico ottimale. L'impianto idraulico con controllo del flusso positivo sfrutta una pompa a portata variabile e comando elettronico per ripartire con precisione il flusso dell'olio in base ai comandi dell’operatore.
Sono disponibili diverse opzioni di apparato propulsore. Le opzioni con raffreddamento degli assali e controllo dell’assetto sono particolarmente vantaggiose per i lavori di carico e trasporto.
La cabina operatore è dotata del sistema VIMS™ (Vital Information Management System) di terza generazione, con il quale è possibile personalizzare il profilo dell’operatore, di un timer di ciclo e di un sistema di controllo del carico utile integrale, per un’indicazione precisa e immediata del peso del carico. Il display grafico è facile da usare e visualizza in modo chiaro davanti all’operatore le informazioni principali. Il sedile Cat Comfort III dispone di comandi integrati per lavorare in modo confortevole e regolare. I comandi della trasmissione, insieme alla leva dello sterzo STIC™, permettono un controllo di marcia preciso.
Il modello 990K è dotato del sistema con telecamera retrovisiva Cat Vision e di display in cabina che mostra all'operatore l'area dietro il caricatore. Il sistema di rilevamento oggetti Cat Detect, disponibile su richiesta, integra il sistema di telecamere con radar e software in cabina segnalando all'operatore il rilevamento di un oggetto nell'area di copertura del radar. Questi sistemi sono progettati per migliorare la visibilità dell'operatore, soprattutto nelle aree di carico più trafficate.
Per maggiori informazioni sulle pale gommate Cat, rivolgersi a un dealer Cat o visitare il sito www.cat.com
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2018 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa | Rappresentanti Caterpillar per la stampa Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste da parte dei lettori | www.cat.com/requestCatinfo |