Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in tutto il mondo: marzo 2020
Numero comunicato: 217PR20
Le tre nuove attrezzature SMART Cat®, la lama apripista, la lama livellatrice e il retroescavatore, sono progettate per offrire una notevole versatilità a una gamma di minipale gommate SSL Cat serie D3, pale cingolate compatte e pale Multi Terrain. I sistemi di controllo delle nuove attrezzature consentono di adattare facilmente i comandi standard della macchina, in modo da soddisfare con precisione le esigenze di controllo associate alle attrezzature SMART.
Le lame apripista SMART, disponibili per le pale cingolate compatte Cat serie 279D3, 289D3, 299D3 e 299D3 XE, sono progettate per tagliare, spostare e livellare praticamente qualsiasi materiale utilizzato come base. La lama è dotata di un versoio curvo che consente al materiale di continuare a rotolare, nonché di un design trapezoidale con cantonali angolati che consentono il taglio a filo rispetto alle superfici verticali quando la lama è completamente inclinata. La macchina su cui è montata la serie D3 riconosce l'attrezzatura e sblocca le schermate speciali che consentono all'operatore di selezionare la modalità di controllo della lama.
La selezione della modalità di comando dell'attrezzatura modifica le funzioni joystick standard (a sinistra per la marcia, a destra per il braccio e la benna) e consente al joystick sinistro di continuare a controllare la marcia, mentre il joystick destro aziona le funzioni della lama: inclinazione (spostamento del joystick da un lato all'altro), sollevamento (spostamento del joystick in avanti e all'indietro) e angolazione (rotazione dell'interruttore girevole in avanti o all'indietro). Inoltre, l'operatore può selezionare una modalità di "sollevamento" o di "inclinazione" per modificare i cilindri (braccio di sollevamento o benna) che controllano le funzioni principali della lama, adattando la macchina in modo tale da aumentare l'efficacia del livellamento preliminare o del livellamento di precisione.
La funzione ASSIST consente all'operatore di ottenere pendenze più uniformi con un minor numero di passate, coordinando il movimento della macchina e della lama per rendere le superfici piane, nonché di concentrarsi sulla costruzione o sul taglio del materiale per raggiungere la pendenza desiderata.
Quando la funzione ASSIST è abilitata, vengono attivate ulteriori funzioni relative alla pendenza della lama. Una funzione di memoria consente all'operatore di selezionare una pendenza della lama e di richiamare tale impostazione premendo il pulsante del joystick. Premendo due volte il pulsante Memory (Memoria), viene impostata la stessa pendenza della lama memorizzata sul lato opposto. Inoltre, per una maggiore praticità, premendo un pulsante sul joystick sinistro si azzera la pendenza della lama quando la macchina si trova su una superficie piana.
Lama livellatrice SMART con ASSIST
Per le minipale gommate SSL Cat serie D3 e le pale cingolate compatte, sono disponibili le nuove lame livellatrici SMART Cat GB120 e GB124. Come per la lama apripista SMART, la macchina su cui è montata la serie D3 riconosce la lama di livellamento e sblocca schermate speciali che forniscono opzioni per il controllo dell'attrezzatura, consentendo il riutilizzo dei joystick per il funzionamento dell'attrezzatura stessa. La selezione della modalità di comando dell'attrezzatura consente al joystick destro di azionare le funzioni della lama: inclinazione (spostamento del joystick da un lato all'altro), angolazione (rotazione dell'interruttore girevole in avanti o all'indietro) e sollevamento (spostamento del joystick in avanti e all'indietro). Nel display avanzato, la schermata iniziale mostra la pendenza trasversale e l'angolazione della lama.
La funzione ASSIST consente di selezionare lo schema di pendenza trasversale a destra o a sinistra e mantiene l'impostazione della pendenza trasversale, indipendentemente dall'angolazione operativa della macchina. Se si seleziona lo schema di pendenza trasversale a destra, il movimento in avanti/all'indietro del joystick destro comanda il lato destro della lama sollevando e abbassando il cilindro di sollevamento destro dell'attrezzatura. La macchina/attrezzatura controllerà il lato sinistro della lama per mantenere la pendenza trasversale desiderata, consentendo all'operatore di concentrarsi sul lato destro della lama. Lo schema di pendenza trasversale a sinistra inverte questa impostazione.
Inoltre, quando la lama è angolata e la geometria cambia, l'attrezzatura calcola e mantiene l'impostazione della pendenza trasversale. Mantiene anche l'angolo di pendenza trasversale desiderato quando si ruota la lama per formare un'andana con il materiale. Le schermate speciali della lama livellatrice SMART forniscono all'operatore un feedback sull'orientamento dell'attrezzatura, mostrando la pendenza e l'angolazione della lama.
La larghezza standard della lama è di 1.990 mm (78 pollici) per il modello GB120 e di 2.440 mm (96 pollici) per il modello GB124. Con alette opzionali estese, la larghezza è, rispettivamente, di 2.150 mm (85 pollici) e di 2.605 mm (103 pollici). L'inclinazione della lama per entrambi i modelli è di 15 gradi, il sollevamento della lama è di 150 mm (6 pollici) e la profondità massima di taglio è di 100 mm (4 pollici). Le ruote orientabili indipendenti ruotano di 360 gradi e forniscono supporto per il livellamento in avanti e in retromarcia.
Retroescavatore SMART
Il nuovo retroescavatore Cat BH130 è stato progettato per le minipale gommate SSL Cat serie D3, le pale cingolate compatte e le pale Multi Terrain. La nuova attrezzatura aumenta significativamente la versatilità di queste macchine di piccole dimensioni, in grado di intraprendere un'ampia gamma di attività, tra cui lo scavo di fossi, lo scavo per la realizzazione di plinti, nonché la creazione e il mantenimento dei canali di drenaggio. Inoltre, il retroescavatore è compatibile con l'escavatore Cat da 3 tonnellate e il suo impianto idraulico ausiliario consente l'associazione con le attrezzature idromeccaniche, tra cui martelli, thumb, trivelle e compattatori vibranti. Il retroescavatore si muove anche idraulicamente da un lato all'altro per consentire lo scavo in prossimità di edifici e cunicoli drenanti e gli stabilizzatori integrati forniscono una solida piattaforma di scavo.
Il retroescavatore è dotato di comandi elettroidraulici integrati, che vengono azionati tramite i joystick della macchina su cui è montata l'attrezzatura, evitando la necessità di rimuovere lo sportello e consentendo all'operatore di lavorare in tutta sicurezza dal comfort della cabina. La modalità di comando dell'attrezzatura consente di utilizzare i joystick esistenti per le funzioni del braccio, dell'avambraccio, della benna, nonché per quelle di rotazione. Se il retroescavatore è collegato, la macchina su cui è montata l'attrezzatura riconosce il BH130 e, quando l'operatore è pronto a usare il retroescavatore, può impostare il sistema in modalità di scavo premendo l'interruttore sul joystick destro.
La massima profondità di scavo con il BH130 è di 2.970 mm e lo sbraccio a terra dal perno di rotazione è di 4.040 mm. L'estensione dello stabilizzatore in posizione di lavoro è di 1.815 mm e lo spostamento laterale totale è di 825 mm. Il peso operativo del retroescavatore è di 1.055 kg
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere utilizzati senza permesso.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |