Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in tutto il mondo: settembre 2019
Numero comunicato: 740PR19
Caterpillar Inc. annuncia nuovi aggiornamenti per le fresatrici a freddo PM310, PM312 e PM313. La serie PM300 è ideale per cantieri di piccole e medie dimensioni, dove sono necessari formati compatti, manovrabilità ottimale ed elevata capacità produttiva. Per ogni modello sono disponibili versioni con carro su ruote o cingoli.
Maggiore potenza
Il motore Cat® C9.3 è ora disponibile con 249 kW (334 CV) di potenza, un aumento del 3%. Oltre alla maggiore potenza, queste macchine soddisfano i requisiti degli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V.
Visibilità ed ergonomia migliorate
Le macchine Cat serie PM300 offrono una maggiore visibilità grazie alla cabina operatore scorrevole, alla telecamera opzionale e a un connettore di alimentazione ausiliario per una maggiore illuminazione. La nuova cabina scorrevole si estende oltre il telaio della macchina di circa 215 mm (8,5"), garantendo agli operatori una visibilità e una linea visiva ottimali lungo i bordi.
Queste macchine possono anche essere dotate di una telecamera opzionale da montare sopra la scatola del tagliente per migliorare la visibilità. La telecamera può essere vista attraverso un display LCD in cabina e consente di effettuare tagli più ravvicinati in prossimità di ostacoli. Con l'aggiunta della cabina scorrevole, sul lato destro è stato aggiunto un bracciolo per migliorare il comfort. Un connettore di alimentazione ausiliario opzionale posto nella parte posteriore della macchina consente di collegare luci notturne.
Manutenzione semplificata
Grazie al sistema di rotazione del rotore integrato è più facile eseguire la manutenzione del rotore. Il dispositivo di rotazione ad azionamento idraulico comanda la posizione del rotore con un tastierino a 2 pulsanti che semplifica la rimozione e la sostituzione della punta.
Rotori System K ottimizzati per le fresatrici a freddo Cat
Le fresatrici a freddo Cat sono disponibili con i rotori di fresatura Cat System K e offrono un flusso di materiale efficiente con un eccellente schema di taglio. I rotori sono disponibili con distanze di 8 mm, 15 mm e 18 mm per un'ampia gamma di applicazioni di fresatura. Grazie al design a doppio cono, i portautensili sono trattenuti nei fermi senza la necessità di perni o bulloni di fissaggio. Le palette reversibili e le leghe ad alta resistenza offrono una maggiore resistenza all'abrasione e riducono l'usura garantendo una durata prolungata del rotore.
Le punte in diamante Cat opzionali presentano un nuovo design per i rotori System K e durano fino a 80 volte più a lungo rispetto alle tradizionali punte in carburo per estendere gli intervalli tra gli interventi di manutenzione, aumentare la produzione e ridurre i costi di esercizio. Le punte in diamante Cat sono più affilate rispetto a quelle tradizionali in carburo, consentendo alla macchina di tagliare più velocemente e ridurre la resistenza del sistema di taglio per contenere il consumo di combustibile negli impieghi più gravosi.
Per ulteriori informazioni sulle fresatrici a freddo PM310, PM312 e PM313, rivolgersi al dealer Cat locale.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui utilizzati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
©2019 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |