Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per distribuzione in tutto il mondo: gennaio 2019
Codice comunicato stampa: 18PR19
Caterpillar e il suo dealer tedesco, Zeppelin Baumaschinen GmbH, esporranno una vasta gamma di attrezzature, tecnologie e servizi presso il salone bauma, a Monaco di Baviera, dall’8 al 14 aprile 2019. "Riscrivere le regole " è il tema di Caterpillar e le dimostrazioni avranno lo scopo di sottolineare la rinnovata efficienza e redditività che gli utenti potranno sperimentare utilizzando le attrezzature in partnership con Caterpillar, un partner in grado di offrire ai propri clienti la più vasta gamma di macchinari, la migliore connettività nella gestione delle macchine e la tecnologia più all’avanguardia per un’efficienza dei consumi maggiore. Le risorse Caterpillar rafforzano e incoraggiano i clienti a "riscrivere le regole " dei propri affari.
Caterpillar esporrà 64 macchine, 20 delle quali sono delle nuove introduzioni, i prodotti più all’avanguardia che Caterpillar abbia mai presentato al salone bauma di Monaco. L’esposizione Caterpillar occuperà una superficie di oltre 9.000 m2 nel padiglione principale interno B6.
Edilizia globale e infrastrutture
A mostrare la vastità della scelta di macchinari a disposizione dei clienti che intendono associarsi con Caterpillar sono i nuovi modelli D6, disponibili in un’ampia gamma di configurazioni e tecnologie aggiornate per versatilità e prestazioni di livello superiore. Il D6 XE è il primo dozer al mondo con design elevato dell'azionamento e trasmissione elettrica in grado di offrire un’efficienza dei consumi del 35% migliore del suo predecessore, il D6T, e la capacità di rimuovere facilmente lo sporco mantenendo costante la potenza trasferita al suolo.
Le pale gommate mostrano, inoltre, come Caterpillar non solo sia in grado di offrire una grande possibilità di scelta tra le dimensioni dei modelli, ma come possa anche permettere ai clienti di scegliere tra diversi tipi di apparati propulsori. Sarà possibile vedere i movimentatori di rifiuti 950 GC, 950M, 962M, 986K e 992K, oltre a diversi modelli XE (966M XE, 972M XE e 988K XE).
I modelli 966M XE e 972M XE sono dotati di sistema di trasmissione a sequenza parallela Caterpillar che combina la trasmissione idrostatica con una sequenza di ingranaggi meccanici paralleli per fornire una trasmissione variabile continua che innesca rapporti flessibili per un funzionamento del motore a livelli professionali, garantendo la massima efficienza dei consumi in tutte le condizioni di lavoro. La tecnologia XE, presente sui modelli 966M XE e 972M XE, offre un’efficienza maggiore del 35% rispetto alle pale gommate con trasmissione powershift tradizionale.
Il modello 988K XE è la prima pala elettrico/diesel dell’azienda, utilizza un motore di trazione con sistema a riluttanza, un generatore e un inverter associati ad assali e scatola ingranaggi meccanica. Il modello 988K XE porta l’efficienza dei consumi e la produttività a nuovi livelli.
La scelta continua con gli escavatori Cat® di nuova generazione: verranno presentati i nuovi modelli 330 GC, 330 e 336. Il 330 e il 336 sono dotati di tecnologia Cat Connect integrata in grado di aumentare l’efficienza operativa fino al 45% in più rispetto alle operazioni di livellamento tradizionali e possono migliorare l’efficienza dei consumi del 20% rispetto ai modelli precedenti.
Tra i modelli in mostra vi sono la pala cingolata 973K e gli escavatori idraulici modello 325F, 340F UHD (configurazione ultra-high-demolition) e 390F. Gli escavatori gommati saranno rappresentati dai modelli M314F, M315F, M317F e M318F. Tra i movimentatori di materiali sono inclusi i modelli MH3024 e MH3026.
Building Construction Products (BCP)
Verranno esposti cinque nuovi miniescavatori idraulici Cat di nuova generazione della linea BCP, 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8, 302 CR, progettati per offrire le migliori prestazioni, la versatilità, la sicurezza, il comfort e la convenienza nel formato più piccolo possibile di macchine della classe da 1 a 2 tonnellate. La prima funzione di serie prevede lo sterzo a joystick (controllo con joystick) e il tettuccio o la cabina inclinabili, ma anche altre opzioni quali l’aria condizionata e i carri espandibili.
La nuova gamma di miniescavatori Cat di nuova generazione continua con la presentazione di tre nuovi modelli nella categoria da 7 a 10 tonnellate. I nuovi modelli (308 CR VAB, 309 CR e 310) offrono diverse configurazioni di base che permettono ai clienti di scegliere la macchina più adatta alle proprie applicazioni, sia essa una configurazione standard, a raggio compatto o a braccio ad angolazione variabile.
La pala gommata compatta a zero emissioni 906 è alimentata da una batteria agli ioni di litio con un apparato propulsore elettrico disegnato, di nuovo, per dare una scelta ai clienti.
Tra le altre macchine BCP in mostra vi sono i modelli di pale gommate 907M, 908M, 918M con una configurazione per i rifiuti, il modello 926M con una configurazione per l’agricoltura e il modello 938M; una terna (444); la minipala gommata SSL 226D; la pala cingolata compatta 259D e il movimentatore telescopico TH408.
Connettività
Per fare in modo che la macchina sia efficiente, redditizia e protetta, i proprietari devono essere in grado di monitorarne la posizione e le prestazioni, sempre e ovunque. Lo stand di Caterpillar al salone bauma di Monaco sottolineerà anche questa capacità essenziale. La tecnologia Cat LINK, infatti, è in grado di permettere ai proprietari di scegliere, in un ventaglio di opzioni, quelle più adatte alle proprie esigenze e al proprio budget, passando da un semplice monitoraggio della macchina fino ad arrivare a un tracciamento e a una gestione completa dell’intera flotta.
Il sistema telematico Cat Product Link™ raccoglie i dati dalle attrezzature delle macchine, di qualsiasi tipo e marchio, come ad esempio la posizione della macchina, lo stato del motore (on/off), le ore di lavoro, il consumo di combustibile e gli avvisi dei codici diagnostici. Del tutto nuova è l’introduzione del dispositivo PL161 che permette di tracciare le ore di funzionamento e la posizione delle attrezzature (consultare il paragrafo relativo alle attrezzature). Queste informazioni sono a disposizione del proprietario su un sito web protetto, Cat VisionLink™, conforme alle norme ISO.
Inoltre, al salone bauma di Monaco verranno presentati esempi recenti della tecnologia Caterpillar in grado di espandere ulteriormente la connettività della macchina. La nuovissima app Cat è progettata per permettere all’utente di accedere in remoto ai dati telematici, per tracciare le ore di lavoro e la posizione, per ricevere i codici diagnostici e per gestire la manutenzione direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere a un computer. Con la funzione ID operatore, è possibile tracciare le prestazioni individuali dei singoli operatori e identificare possibili opportunità di formazione. Sarà anche possibile utilizzare il proprio smartphone come mezzo principale per iniziare a selezionare le macchine Cat di nuova generazione. Estremamente utile è la visualizzazione dei dati telematici e delle risorse in più per la gestione delle macchine sul sito web: https://my.cat.com.
Del tutto nuova è la suite di tecnologie Cat Connect che offre funzioni di diagnostica e aggiornamenti software a distanza. I servizi a distanza Cat includono due offerte chiave: la risoluzione dei problemi a distanza (permette ai dealer di eseguire test diagnostici ed evidenziare potenziali problemi) e gli aggiornamenti a distanza (permette ai dealer di caricare in remoto versioni attuali del software di bordo).
Dumper a telaio rigido & da miniera
Per chi utilizza i dumper a telaio rigido, al salone bauma di Monaco potrà vedere il modello 777G, un veicolo da trasporto da 100 tonnellate (90 tonnellate metriche) con motore Cat C32 con potenza nominale netta pari a 945 hp (704 kW) ed emissioni US Tier 2 equivalenti. Il nuovo dumper dispone di una cabina rifinita che vede il sedile dell’operatore posizionato sul lato sinistro e una nuova console con leva di comando integrata per cassone e trasmissione.
Il nuovo modello 777G è disponibile con cassoni di diverse misure. Il cassone a doppia inclinazione da 60,1 m3 è progettato per la massima ritenzione dei materiali su terreni inclinati ed ha due configurazioni con protezioni laterali per i materiali leggeri e un rivestimento in gomma. Il cassone X è progettato con un fondo piatto per una migliore misurazione del materiale in un frantumatore ed è disponibile con rivestimenti in gomma o acciaio.
I dumper articolati Cat verranno rappresentati, al salone bauma di Monaco, dal modello 730 completamente ridisegnato, che presenta un peso inferiore del 22% e conserva il 98% delle capacità del suo predecessore, il modello 730C. Il nuovo dumper dispone di controllo automatico di trazione, scarico e rallentamento oltre al sistema Stability Assist di Caterpillar.
Anche la tecnologia Caterpillar per la sicurezza, il comfort e la produttività dell’operatore sarà in mostra al salone bauma di Monaco, con la cabina con controllo a distanza del dozer D8T. Con più livelli di controllo a distanza e un funzionamento semi-autonomo, il Cat Command per la spianatura è disponibile in due configurazioni: una console portatile a tracolla per il controllo a distanza o una comoda cabina operatore a distanza. Gli operatori hanno il controllo completo del dozer senza esporsi ai pericoli del cantiere.
I clienti impegnati nell’industria mineraria sotterranea troveranno molto interessante la nuova terna R1700. La nuova terna per sottosuolo movimenta payload di 15 tonnellate, il 20% in più del suo predecessore. L’elevata forza di strappo e un sistema di controllo della trazione aumentano il potenziale di produttività.
Pavimentazione, compattazione e & fresatura
L'AP555F è un'asfaltatrice media con cingoli in gomma che eccelle su autostrade, strade urbane e altri siti di lavoro in città. Il modello AP555F è dotato di una tecnologia di comando avanzata e di facile utilizzo e rasatori a riscaldamento elettrico rapido SE50 VT che aumentano la produttività della macchina e della squadra. È dotato dell’esclusivo carro gommato Mobil-Trac™ Cat, in grado di offrire velocità di marcia elevata, capacità di flottaggio eccellente, trazione superiore e straordinaria mobilità. La macchina è azionata dal motore C4.4 ACERT™ Cat, silenzioso ed efficiente con 142 hp (106 kW). Una modalità Eco standard, se utilizzata con il controllo automatico del regime motore, gestisce in modo efficiente il regime motore garantendo un ottimo risparmio di combustibile e livelli di rumorosità ridotti.
Il compattatore vibrante per terreno, una macchina usata su una vasta gamma di progetti, è rappresentata al salone bauma di Monaco dai modelli Cat CS12 GC, CS44B, e CS66B. Tutti e tre i modelli sono dotati di Cat Compaction Control con tecnologia di misurazione della compattazione e permettono la mappatura satellitare che migliora le capacità dell’operatore, garantendo maggiore efficienza e una compattazione più omogenea e uniforme.
Motori e gruppi elettrogeni
Una vasta gamma di motori, che soddisfano gli standard sulle emissioni EU Stage V, verrà presentata al padiglione A4, stand 336. Tra questi i motori C2.2, C3.6 e C4.4, oltre alla nuova unità di alimentazione industriale C13B e il C27. I motori C7.1 e C9.3B verranno presentati al padiglione B6.
Il gruppo elettrogeno XQP100 può soddisfare gli standard sulle emissioni EU Stage IIIA, oppure fornire prestazioni a basso consumo di combustibile per i clienti che operano in territori non regolamentati. Grazie alla struttura robusta con predisposizione per il noleggio o il trasporto, la linea di prodotti è progettata per un facile trasporto sui vari cantieri di lavoro in modo sicuro ed efficiente. Basi per impieghi pesanti con sedi per forche integrate permettono di trasportare e sollevare l'unità con facilità; le prese Clipsal o CEE, disponibili su richiesta sui modelli selezionati, riducono i tempi di installazione ed erogano potenza senza problemi.
Attrezzature & parti di usura
Caterpillar sta ampliando la sua gamma di attrezzature per escavatori con i nuovi martelli con silenziatore GC, il tiltrotator TRS23 e i multiprocessori per demolizione MP332 (montato su 340F UHD) e MP345. La nuova cesoia S3050 per il trattamento dei rottami rappresenterà la gamma di cesoie Cat. Caterpillar presenterà il dispositivo Product Link PL161 Cat che traccia le ore di funzionamento e la posizione delle attrezzature. A partire dalla metà del 2019, PL161 sarà di serie sulla maggior parte delle attrezzature Cat di escavatori da 11 tonnellate.
Cat Advansys™ è la nuova generazione delle parti di usura per pale gommate ed escavatori ed è caratterizzato da una facile installazione e rimozione del martello, una durata della punta più lunga e una migliore penetrazione per la massima efficienza dei consumi. È stata sviluppata una gamma di sette diversi tipi di punta per offrire la scelta della punta giusta in ogni applicazione, sia che si tratti di una punta per penetrazioni eccellenti o altamente resistente alle abrasioni.
Yellowmark™
Yellowmark, un marchio Caterpillar, offre ai proprietari di attrezzature Cat un’alternativa alle parti originali Cat e Cat reman in grado di fornire il giusto equilibrio tra affidabilità e convenienza a prezzi più bassi. L’offerta di Yellowmark include ora più di 6.000 parti di ricambio e riparazione, tra apparati propulsori, motori, impianti idraulici, parti di usura e carri per oltre 500 modelli Cat. Le funzionalità di Yellowmark verranno presentate al salone bauma di Monaco.
Risorse
Tra gli altri prodotti Caterpillar in esposizione vi sono i servizi, come ad esempio i piani di finanziamento flessibili; le opzioni di protezione estese proposte da Cat Financial; le attrezzature usate certificate Cat; le attrezzature rigenerate Cat Certified Rebuild e le soluzioni di noleggio Cat disponibili presso la rete di dealer Cat.
###
Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
© 2019 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e Cat "Modern Hex” e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
Richieste da parte della stampa | Rappresentanti Caterpillar per la stampa Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste da parte dei lettori | www.cat.com/requestCatinfo |