Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda: marzo 2020
Numero comunicato: 96PR20
Sulla base del successo della gamma di pale gommate compatte Cat® serie M, Caterpillar ha aggiunto tre nuovi modelli alla linea, ognuno dei quali vanta miglioramenti significativi del design: 910, 914 e 920 (quest'ultimo in sostituzione del 918M). Sono state aggiunte nuove opzioni e alcune funzioni, disponibili solo come opzioni sui modelli precedenti, diventano ora di serie. Tutti i nuovi modelli sono offerti in configurazione High-Lift, mentre i modelli 914 e 920 offrono una configurazione per la movimentazione di materiali.
Tra i miglioramenti al design, un motore nuovo per tutti e tre i modelli; il Cat C 3.6 sostituisce il C4.4 e, con il nuovo motore, tutti i modelli vantano notevole aumento della potenza. Inoltre, la nuova versione del 910 e del 914 consiste in un sistema di disinnesto automatico del sensore rotativo tramite le impostazioni della benna e della forca. La nuova funzione di impostazione doppia è ora inclusa nel sistema di disinnesto automatico standard del modello 920. Protezioni posteriori aggiuntive per i modelli 914 e 920, oltre a nuove tubazioni idrauliche ausiliarie selezionando l'opzione a tre o a quattro valvole. Altre nuove opzioni includono una ventola reversibile, luci di lavoro e sotto il cofano a LED, attacco Fusion per il modello 914 e porte USB in cabina.
Motore
Il nuovo motore Cat C3.6 è stato specificatamente progettato per i prodotti Cat. Il nuovo motore vanta le stesse prestazioni di coppia del precedente modello Cat 4.4 e fornisce inoltre un modesto aumento della potenza lorda nominale: da 101 a 111 CV (da 74 a 82 kW) per il 910 e il 914 e da 117 a 122 CV (da 86 a 90 kW) per il 920. Con il nuovo motore, Caterpillar stima una crescita dei guadagni fino al 5% in termini di efficienza del combustibile. Il C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V e U.S. EPA Tier 4 Final. In aggiunta, la capacità del serbatoio del combustibile è aumentata di 11 litri (2,9 galloni) per le nuove pale gommate, consentendo cicli di lavoro prolungati
Ventola reversibile
In ambienti operativi in cui i detriti presenti nell'aria possono finire nelle masse radianti e limitare il flusso d'aria, con conseguente rischio di surriscaldamento, la nuova ventola reversibile può aiutare a mantenere pulite le masse radianti per un controllo più efficiente della temperatura. La ventola reversibile dispone di un interruttore a bilanciere a tre posizioni in cabina, che consente la disattivazione del sistema, la modalità automatica o l'attivazione temporanea da parte dell'operatore. In modalità automatica, la ventola viene impostata di default in direzione di retromarcia per 10 secondi ogni 10 minuti. La frequenza e la durata dell'inversione automatica possono essere modificate tramite il CAT Electronic Technician, che consente la regolazione della frequenza su intervalli da 5 a 240 minuti e la durata da 5 a 20 secondi.
Disinnesti
I disinnesti automatici del sensore rotativo sono ora un'opzione per i modelli 910 e 914, mentre le nuove impostazioni per forche e benne di questo sistema, insieme al blocco finecorsa del cilindro, sono ora incluse nel sistema di disinnesto automatico del 920. Controllato da quattro pulsanti in cabina, il nuovo sistema può essere regolato in modo da adattarsi ai disinnesti automatici richiesti da due diverse attrezzature. Una volta spostata la posizione dell'attrezzatura su quella desiderata, una pressione di due secondi del relativo pulsante programma tale funzione, richiamata utilizzando i meccanismi di arresto sul joystick. Tutte le funzioni possono essere facilmente utilizzate in modo combinato, dopo aver impostato lo strumento nelle posizioni di richiamo desiderate. L'uso corretto dei disinnesti automatici consente di risparmiare il 20% della durata del tagliente della benna.
Attacco Fusion (914)
Il modello 914 può ora essere dotato del sistema di attacco Fusion Caterpillar per garantire una maggiore durata e la compatibilità degli accessori. L'attacco Fusion dispone di un meccanismo di cunei avanzato che consente di generare una tenuta perfetta, priva di battiti, eliminando il movimento dall'attacco all'attrezzatura e la conseguente usura. I cunei nell'attacco avvicinano l'attrezzatura alla macchina agendo in due direzioni (verso l'interno e verso il basso) e una pressione idraulica costante viene applicata sui cunei per garantire una perfetta aderenza, un migliore controllo dell'attrezzatura e una maggiore produttività. L'interfaccia dell'attacco Fusion è utilizzata su altre pale Cat per l'uso condiviso di forche e attrezzature idromeccaniche, quali rastrelli e frese da neve.
Tubazioni idrauliche ausiliarie
Sono disponibili nuove tubazioni ausiliarie (dal braccio di sollevamento centrale verso l'attacco) per tutti i nuovi modelli di caricatore selezionando l'opzione a tre o a quattro valvole. Questa funzione facilita l'uso per
un numero maggiore di attrezzature del portafoglio Caterpillar.
Luci LED
Efficienti luci a LED ad alta illuminazione sono ora disponibili su richiesta sia per le luci di lavoro/per la circolazione su strada che per le luci di servizio sotto il cofano. L'illuminazione a LED vanta una colorazione più realistica e pulita che aiuta a illuminare meglio l'area di lavoro in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, gli interventi di manutenzione sotto il cofano, in condizioni di scarsa luminosità ambientale, sono agevolati grazie a un'illuminazione a LED incentrata sulle attività. A differenza delle tradizionali luci di circolazione su strada a LED, le luci per la circolazione a LED Cat sono caratterizzate da un unico banco di resistori integrato nel corpo per mantenere il gruppo di illuminazione sufficientemente caldo per sciogliere neve e ghiaccio, garantendo una maggiore efficienza per i lavori in tali condizioni.
Protezioni dagli scarichi posteriori
È disponibile una nuova protezione posteriore per i modelli 914 e 920 utilizzati in ambienti ostili in grado di eliminare i residui per, ad esempio, la movimentazione dei rifiuti e alcune applicazioni industriali. Le protezioni sono appositamente ideate per proteggere i componenti e i sistemi principali, con conseguente riduzione dei tempi per la pulizia e tassi di produzione più elevati.
Porte USB
Le porte di alimentazione USB in cabina sono disponibili per i nuovi modelli 910, 914 e 920. Per la praticità dell'operatore, queste porte forniscono alimentazione a bassa tensione per la ricarica di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici compatibili.
|
910 |
914 |
920 |
---|---|---|---|
Motore |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Potenza, CV (kW) |
111 (82) |
111 (82) |
122 (90) |
Peso operativo* lbs. (kg) |
17,822 (8 086) |
19,056 (8 646) |
21,694 (9 843) |
Capacità benna* m3 (yd3) |
1.7 (1.3) |
2.0 (1.5) |
2.2 (1.7) |
*Configurazione di sollevamento standard
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni affinché le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, i redattori sono pregati di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui utilizzati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
©2020 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |