Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda: gennaio 2021
Numero di rilascio: 12PR21
L'escavatore Cat® 374 di nuova generazione offre agli appaltatori un'elevata produzione, una durata strutturale due volte superiore e fino al 20% in meno di costi di manutenzione rispetto al leader del settore che sostituisce, il 374F.
"La chiave per la produzione è il nostro nuovo circuito di rotazione idrostatica dedicato", ha affermato Brian Abbott, product manager mondiale per i grandi escavatori Cat. "Il circuito consente la rigenerazione dell'energia del freno di rotazione e la gestione indipendente del flusso dell'olio nei cilindri. Per i proprietari e gli operatori, si traduce in una maggiore efficienza operativa e prestazioni più fluide e prevedibili quando si lavora con l'escavatore in multitasking."
Sono disponibili tre modalità di funzionamento: Power, Smart ed ECO. La modalità Power è sempre la massima potenza. La modalità ECO riduce la velocità del motore e i tempi di ciclo mantenendo la forza di strappo. La modalità Smart elimina le congetture abbinando automaticamente il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, riducendo il consumo di combustibile e ottimizzando le prestazioni. Il regime motore si riduce automaticamente con la diminuzione della domanda idraulica, abbassando ulteriormente il consumo di combustibile.
Il sistema di raffreddamento dispone di una nuova ventola a velocità variabile progettata per entrare in funzione solo quando è necessario, riducendo il consumo di combustibile e assicurando la massima efficienza. Una funzione di inversione automatica agevola la rimozione dei detriti dalle masse radianti, migliorando ulteriormente l'efficienza.
La tecnologia standard aumenta l'efficienza e migliora la sicurezza
"Un'ulteriore chiave per la produzione è la tecnologia semplice e di facile utilizzo", ha aggiunto Abbott. "La mettiamo a disposizione come attrezzatura standard. Di fatto, il 374 vanta l'offerta più completa del settore per tecnologia installata in fabbrica nella sua classe di dimensioni, il tutto per portare l'efficienza operativa di un proprietario a un livello molto più alto".
Cat Payload aiuta gli operatori ad aumentare l'efficienza di carico con pesatura in movimento. Le stime del payload in tempo reale possono essere calcolate senza rotazione in modo da non sovraccaricare o sottocaricare i dumper. La porta USB del monitor consente agli operatori di scaricare i risultati da un singolo turno fino a 30 giorni di lavoro senza la necessità di una connessione Internet o di un abbonamento VisionLink®.
Cat Grade con 2D offre agli operatori una guida visiva per eseguire il livellamento tramite il monitor touchscreen standard in modo che possano effettuare tagli più precisi. Il sistema è predisposto per l'aggiornamento a Cat Grade con Advanced 2D o a Cat Grade con 3D per una maggiore precisione. Advanced 2D include un monitor touchscreen aggiuntivo per consentire la progettazione sul campo. Il 3D aggiunge il posizionamento GPS e GLONASS per una precisione millimetrica. La tecnologia di comunicazione incorporata del 374 rende più facile che mai connettersi a servizi 3D come Trimble Connected Community o Virtual Reference Station.
Lift Assist è una nuova funzione di sicurezza che aiuta a prevenire il ribaltamento dell'escavatore. Lift Assist calcola rapidamente il peso del carico effettivo da sollevare e lo confronta con la capacità nominale dell'escavatore. Avvisi visivi e acustici mostrano e comunicano all'operatore se l'escavatore si trova entro un raggio di lavoro sicuro.
Che sia dotato di benna o martello, E-Fence 2D standard impedisce all'escavatore di uscire fuori dai punti definiti dall'operatore. Ciò aiuta a proteggere la macchina e altri oggetti da danni e riduce il rischio di multe legate alla suddivisione in zone o danni alle utenze sotterranee e fuori terra. Contribuisce inoltre a prevenire l'affaticamento dell'operatore riducendo l'oscillazione e lo scavo.
L'arresto automatico del martello previene l'usura non necessaria dell'attrezzatura e della macchina. Dopo 15 secondi di funzionamento continuo, sul monitor viene visualizzato un messaggio di avviso; il martello si fermerà automaticamente dopo 30 secondi di funzionamento continuo.
Cat Product Link™ semplifica la gestione della macchina, fornendo un flusso costante di informazioni wireless disponibili attraverso l'interfaccia VisionLink online, che consente ai responsabili delle macchine in ufficio di valutare rapidamente le informazioni operative critiche.
Il riconoscimento dell'attrezzatura a richiesta consente di risparmiare tempo ed energia nella sostituzione degli accessori. Una semplice oscillazione di uno strumento collegato conferma la sua identità e regola automaticamente l'impianto idraulico ai parametri che l'operatore ha impostato per quello specifico strumento.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è un dispositivo Bluetooth® a richiesta che semplifica e accelera l'individuazione delle attrezzature e altri ingranaggi. Il lettore Bluetooth integrato sull'escavatore o l'app Cat sullo smartphone localizzano automaticamente il dispositivo fino a una distanza di 91 metri.
Maggiore durata integrata
Non importa quanto sia duro il lavoro, il 374 è progettato per portarlo a termine. Bracci, avambracci e telai sono due volte più resistenti rispetto al modello precedente, il tutto per offrire ai proprietari prestazioni affidabili per tutta la vita della macchina.
I bracci hanno aumentato lo spessore della piastra superiore e inferiore; gli avambracci hanno uno spessore maggiore della piastra laterale, inferiore e della staffa e i telai hanno uno spessore maggiore del telaio di base e della piastra di montaggio del contrappeso.
Ulteriori rinforzi sono incorporati nel corpo della macchina, nell'articolazione del cingolo, nei rulli dei cingoli, nei cilindri del braccio, dell'avambraccio e della benna per garantire prestazioni a lungo termine e senza intoppi.
Manutenzione ridotta
Gli intervalli di manutenzione sincronizzati e più lunghi contribuiscono alla riduzione dei costi a lungo termine del 374.
Il nuovo filtro dell'aria Cat con prefiltro e filtri primari e secondari integrati raddoppia la capacità di ritenuta della polvere rispetto al design precedente.
Il nuovo filtro di ritorno idraulico Cat ha una vita utile di 3.000 ore, un aumento del 50% rispetto ai filtri precedenti.
I filtri dell'impianto di alimentazione sono sincronizzati per la manutenzione al raggiungimento di 1.000 ore, un aumento del 100% rispetto ai filtri precedenti.
Gli scarichi dei sedimenti e dell'acqua dell'impianto di alimentazione e il controllo del livello dell'olio dell'impianto idraulico sono posizionati più vicini a terra, per una manutenzione ordinaria più veloce, più facile e più sicura.
Cabina orientata all'operatore
Il 374 offre la scelta tra cabina Deluxe e Premium. Le funzioni progettate per migliorare le prestazioni come l'avvio a pressione senza chiave, un monitor touchscreen grande con chiavi jog dial vengono fornite di serie.
Di seguito sono elencate altre dotazioni della cabina che saranno apprezzate dagli operatori:
"Gli appaltatori richiedono una produzione elevata e una lunga durata. Sono certo che l'escavatore 374 di nuova generazione sia la scelta migliore nella sua classe di dimensioni per entrambe le necessità", ha concluso Abbott.
Per ulteriori informazioni, contattate il dealer Cat locale o visitate www.cat.com.
Caratteristiche tecniche del prodotto 374
Motore |
Cat® C15 |
Potenza motore (ISO 14396) |
485 hp (362 kW) |
Peso operativo |
158.200 lb (71.700 kg) |
Profondità massima di scavo |
28’1” (8570 mm) |
Sbraccio massimo a terra* |
43’2” (13 160 mm) |
Altezza massima di carico* |
27’ 8” (8430 mm) |
Braccio da *25’ 7” (7,8 m), avambraccio da 11’10” (3,6 m), benna SD da 4,32 yd3 (3,3 m3)
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2021 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
|
|