経験不足のオペレータも生産性の高いプロへ

各車両の性能を最大限まで引き出す方法を知っているオペレータは、事業の収益に大きく貢献します。このようなオペレータは作業の生産性が高く正確で、燃料消費が少なく済み、ミスもあまり犯しません。さらに、事故を起こしたり、機械に損傷を負わせたりすることもあまりありません。

しかし、熟練したオペレータが不足している中、仕事において経験豊かなプロを満足させたまま、新しい従業員を短期間で育てるにはどうしたらよいのでしょうか。Cat® Connectのテクノロジとサービスが、これらの課題の解決に役に立ちます。Cat Connectは、オペレータのパフォーマンスを改善するのに役立つハードウェア、ソフトウェア、サービスが一体となったインテリジェントなソリューションです。

30~50 %の生産性向上を実現

冬が長いため作業可能な季節が短いミネソタ州を拠点とするVeit & Company。作業時間を最大限活用するため、全オペレータは全力で働かなければなりません。Cat Grade(Catグレード)テクノロジを導入することで、オペレータの正確性が大幅に高まり、生産性が30~50 %向上しました。車両を操縦するオペレータたちによると、この結果を達成するのに苦労はほとんどなかったということです。

「ボタンをクリックして、ギヤを入れて発進するだけ。これで生産性が大幅に向上します」とオペレータ/エンジニアのTerry Dehkes氏は言います。

同僚のオペレータAllen Newgard氏も同意します。「GPSシステムが備わっており、全てのディスプレイ表示と作業モードをカスタマイズすることができます。知る必要がある情報はすべてそこで見られます。今まで使った中で一番使いやすいシステムです」と語ります。

仕事開始2日目にして完璧な基礎掘り

ユタ州で労働者不足の問題に直面しているJ &B ExcavatingのオーナーBrenen Newman氏は、自分の19歳の息子を機械のオペレータとして働かせ始めました。彼の操縦する車両が、グレードアシスト装備のCat 323油圧ショベルで良かったと考えています。

「息子は2日目にして、勾配測定器を使わずひとりで基礎掘りを成し遂げました。20年の経験があるオペレータでもできるかどうか分かりません。」

Newman氏は語ります。「初日に操作を覚えた息子は、2日目には勾配測定器を使わずひとりで基礎掘りを成し遂げました。20年の経験があるオペレータでもできるかどうか分かりません。」

油圧ショベル本体にすべてが備わっているため基準局も衛星も不要で、事実上トレーニングの必要もない2Dテクノロジのシンプルな設計を親子ともに評価しています。「この車両がトレーナーです」とNewman氏は語ります。「経験のないオペレータを車両に乗せるだけで、車両がオペレータに、平らに仕上げる掘削の仕方や勾配の取り方を教えてくれます。」

有能なオペレータに継続して働いてもらう

アラバマ州を拠点とするTimmy Hall Timber and Constructionでオペレータとして勤務しているDerek Ashley氏は、午前6:30に現場に到着し、週5日、1日12時間働きます。このようなスケジュールでは、誰もが疲れ果ててしまいます。でも、テクノロジが備わったCatの車両で作業するAshley氏は、最小限のストレスと疲労で1日を終えることができます。

Cat AccuGrade™(Catアキュグレード)搭載の機械を管理するJosh Jacobi氏は、「ほとんど自動的に働いてくれますよ。ボタンをクリックするだけで作動します」と話します。

オーナーのTimmy Hall氏は、Ashley氏のような従業員が現場で満足して働いてくれることの重要性を理解しています。彼の会社が成功している要因の1つは、有能なオペレータのチームがあることなのです。最新のテクノロジが備わる車両で毎日作業できる環境を整えることで、彼らに継続して働いてもらいやすくなります。

「テクノロジのおかげで事業を継続できています」と語るHall氏。「例えば、GPSの搭載により操作がとても簡単になり、作業を非常にスムーズに進められます。」