世界リリース向け: 2020年3月
リリース番号: 197PR20
Cat Productivityは機械と現場の生産状況を全体的に概観できる、導入が簡単なクラウドベースのアプリケーションです。データリッチなツールであり、実用的で統合された現場レベルの情報により、パフォーマンスを分析し、生産性と収益を改善することができます。
新機能によりパフォーマンスの指標を1つの見やすいダッシュボードにまとめて表示し、複数の作業をすばやく概観できます。2020年中旬には、生産性、使用率、コストのような重要な現場指標がCat Productivityで利用できるようになる予定です。
Cat Productivityはアセット1つ1つの潜在力を最大限に引き出すために必要な、機械のパフォーマンスに関する重要なデータを提供します。Cat Productivityは機械の稼働に関する詳細な情報を追跡して報告します。ユーザがどこにいても、デスクトップやモバイルのデバイスからWebブラウザを使用して、トラックID、アイドル時間、燃料消費量、場所、積載質量、積込みカウント、合計サイクル数などの指標を含む実用的な情報にアクセスできます。Cat Productivityの詳細な分析による高度で実用的な情報により、機械効率、生産性、使用率を劇的に向上させ、単価を削減できます。
最新バージョンのCat Productivityは、最新モデルから旧来のモデルまで対象の機械が拡大し、Cat Production Measurementやトラックペイロード測定システムを備えたCat機械ではより豊富なデータセットを使用できます。さらに、機種が混在した保有機械からデータの取得と分析を行うようにCat Productivityを構成できるようになり、企業は現場における生産の全体的な把握をさらに詳細に行えます。
Cat Productivityの詳細については、最寄りのディーラに問い合わせるか、https://www.cat.comにアクセスしてください。
# # #
編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は、地域により異なります。Caterpillar社は製品やサービスが当該地域で入手可能か、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集者の方々にもお近くのディーラで製品の販売状況や仕様を確認いただくようお願いいたします。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。
©2020 Caterpillar All Rights Reserved
プレスお問合わせ先 |
Caterpillarトレードプレスメディア担当者 南北アメリカ Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com ヨーロッパ、アフリカ、中東地域 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
このリリースについてのご意見・ご要望はこちらへ |
www.cat.com/requestCatinfo |