전 세계 배포용(일본 제외): 2018년 11월
보도 자료 번호: 518PR18
Caterpillar의 차세대 30톤급 굴삭기인 330 및 330 GC는 이전 모델에 비해 작동 효율을 높이고 연료 및 정비 비용을 줄이며 운전자 편의를 개선합니다. 이 신형 굴삭기는 건설업자의 생산성과 비용 목표를 맞추기 위해 설계된 독특한 기능 조합을 제공합니다.
높은 생산 성능을 지닌 신형 Cat® 330은 표준 통합 CAT Connect 기술을 탑재하고 강한 출력 및 리프트 용량을 자랑하는 두 가지 모델로 제공됩니다. 이를 통해 가장 낮은 비용으로 가장 높은 생산성을 얻을 수 있습니다.
신형 Cat 330 GC는 생산성 관련 특징 사이의 적절한 균형과 감소된 연료 소비 및 정비 비용을 결합하였습니다. 이를 통해 시간 대비 낮은 비용 성능으로 높은 안정성을 얻을 수 있습니다.
작업 효율성을 최대 45%까지 향상하는 기술 탑재
새로운 Cat 330은 업계 최고 수준의 표준 기본 장착 기술로 생산성을 높입니다. 통합형 CAT Connect 기술은 기존의 정지 작업에 비해 작동 효율을 최대 45%까지 향상시킵니다.
표준 Cat GRADE with 2D 계통은 표준 터치스크린 모니터를 통해 깊이, 경사, 경사면까지의 수평 거리를 안내하여 운전자가 뛰어난 정확도를 유지할 수 있습니다. 이 계통은 Cat GRADE with Advanced 2D 또는 Cat GRADE with 3D로 간편하게 업그레이드할 수 있습니다. 표준 Grade Assist(경사면 지원)는 붐, 스틱 및 버킷 움직임을 자동화하여 운전자가 단일 레버 굴착으로 간단하게 경사면을 유지합니다.
Cat Payload는 정밀한 적재 목표를 달성하고 적재 효율성을 높입니다. 주행 중 계량과 실시간 탑재하중 예측으로 트럭이 과적이나 적재 미달을 하지 않도록 돕습니다. 신형 Lift Assist 기능은 운전자가 팁핑 없이 안전하게 무거운 물체를 들 수 있도록 합니다.
E-fence(E 펜스)는 굴삭기가 운전자 정의 설정 지점에서 벗어나지 않도록 합니다. 이 계통은 구조물 아래나 도로 인근에서 작업할 때 특히 유용합니다.
Cat LINK™ 하드웨어 및 소프트웨어는 작업 현장을 사무실로 연결하여 관리자에게 장비에 중요한 작동 정보를 제공합니다.
최대 20% 증가한 연료 효율
Cat 차세대 굴삭기는 기존 모델에 비해 작업당 더 적은 연료를 소모하도록 설계되었습니다. 330은 330F에 비해 최대 20% 적은 연료를 소모하며, 330D2에 비해서는 15% 적게 소모합니다.
새로운 스마트 모드 작동은 엔진과 유압 출력을 굴착 조건에 자동으로 맞추므로 연료 소모와 성능을 모두 최적화합니다. 연료 사용을 더 줄이기 위해 유압 수요가 없으면 엔진 속도가 자동으로 줄어듭니다. 굴삭기는 파일럿 라인의 필요를 최소화하고 압력 손실을 줄이며 연료 소모를 낮추는 새로운 메인 제어 밸브를 갖추고 있습니다.
신형 냉각 계통은 자동 역회전식 전기 팬을 사용하여 유압 오일, 라디에이터 및 공랭식 애프터쿨러 온도를 독립적으로 모니터링함으로써 필요한 공기 흐름을 정확하게 전달합니다.
Cat 330은 6,700kg(14,770lb)의 큰 카운터웨이트로 330F에 비해 약 10%를, 330D2에 비해 최대 15%를 더 인양할 수 있습니다. 증가한 스윙 압력, 더 커진 스윙 드라이브와 스윙 베어링으로 Cat 330은 이전 시리즈에 비해 스윙 토크가 5% 향상되어 경사면에 대한 메우기 작업 및 인양 작업을 더 쉽게 처리합니다.
20% 절감된 정비 비용
신형 Cat 굴삭기는 보다 길어지고 한층 더 통합된 정비 간격을 제공함으로써 이전 시리즈에 비해 정비 비용을 최대 20% 절감합니다.
통합된 프리클리너와 1차 및 2차 필터가 포함된 신형 Cat 에어 필터는 이전 디자인 대비 분진 포집 용량이 두 배로 늘어났습니다. 신형 Cat 유압 회송 필터는 이전 필터 대비 50% 증가한 3,000시간의 서비스 수명을 가집니다.
연료 계통 필터는 이전 필터 대비 100% 증가한 1,000시간 서비스로 통합되었습니다. 이 연료 계통 수분 및 침전물 배출과 유압 계통 오일 수준은 지상에서 서로 가까이에 위치해 있어 빠르고 안전한 정기 정비가 가능합니다.
작업을 향상시키는 새로운 운전실
편안한 운전실과 고급형 운전실 패키지 또는 특정 지역 내 프리미엄 패키지 중 선택 가능한 모든 차세대 굴삭기 운전실은 무건(keyless) 푸시 버튼 시동, 제어용 조그 다이얼 키를 탑재한 대형 터치스크린 모니터, 소음 차단 전복 보호 구조 등의 표준 기능을 갖추고 있어 한 단계 높은 운전자 편의성과 안전성을 제공합니다.
고급형 및 프리미엄 운전실 설계용 틸트업 콘솔로 간편한 운전실 출입이 가능합니다. 새로운 고급 점성 설치대는 운전실 진동을 이전 모델 대비 최대 50%까지 절감합니다. 커다란 전방, 후방 및 측면 창문으로 가시성을 높이며 선택사양인 360도 시야 보기(330 전용)는 다중 장비 장착 카메라의 이미지를 결합하여 전 방향에서 운전자의 시야를 개선합니다. 프로그래밍 가능한 응답 및 패턴용 조이스틱 버튼으로 운전자는 생산성 설정을 "다이얼 조정"할 수 있습니다.
Cat 차세대 유압식 굴삭기에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com을 참조하십시오.
| 330 GC | 330 |
---|---|---|
엔진 | Cat C7.1 | Cat C7.1 |
총 출력(ISO 14396/SAE J1995) | 204hp(152kW)1 | 275hp(205kW) |
작동 무게 | 67,460lb(30 600kg) | 68,125lb(30 900kg) |
최대 굴착 깊이(20’ 2” [6.15m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) | 23’ 10”(7 260mm) | 23’ 9”(7 240mm) |
지면에서의 최대 도달 거리(20’ 2” [6.15m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) | 35’ 1”(10 690mm) | 35’ 0”(10 680mm) |
최대 적재 높이(20’ 2” [6.15m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) | 22’ 9”(6 940mm) | 22’ 10”(6 950mm) |
1 호주 및 뉴질랜드용 213hp(159kW)
| 330 GC | 330 |
---|---|---|
엔진 | Cat C7.1 | Cat C7.1 |
총 출력(ISO 14396/SAE J1995) | 213hp(159kW) | 261hp(195kW) |
작동 무게 | 64,800lb(29 400kg) | 68,120lb(30 900kg) |
최대 굴착 깊이(20’ 2” [6.15m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) | 23’ 10”(7 260mm) | 23’ 9”(7 250mm) |
지면에서의 최대 도달 거리(20’ 2” [6.15m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) | 35’ 1”(10 690mm) | 35’ 1”(10 690mm) |
최대 적재 높이(20’ 2” [6.15m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱) | 22’ 9”(6 930mm) | 22’ 9”(6 940mm) |
# # #
편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
©2018 Caterpillar All Rights Reserved
보도 관련 문의 |
Caterpillar Trade Press Media Representatives 미주 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 유럽, 아프리카, 중동 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
독자 요청 |
www.cat.com/requestCatinfo |