전 세계 배포용: 2016년 9월
보도 자료 번호: 455PR16
Caterpillar의 최신 대형 광산용 트럭 794 AC는 MINExpo 2016에서 광산 쇼로 첫 선을 보입니다. 용량이 291미터톤(320톤)인 이 트럭은 대략 1천8백만 시간을 누적한 섀시 디자인과 3백만 시간을 달성한 동력전달장치 디자인을 결합시켰습니다. 이 트럭 디자인은 동급 최고의 생산성을 달성하는 동시에 안정성이 입증되었고 유지보수가 간편합니다.
폭넓은 현장 테스트를 거친 후 지난 해 794 AC를 제한적으로 출시하기 시작했습니다. 지금까지, 794 AC는 4개국에서 출시되어 사용 중이며 미국 서부 지역의 깊은 구리 광산에서부터 남아프리카공화국의 석탄 및 구리까지 다양한 분야에서 활용 중입니다.
도입부터 794 AC의 기계식 가용성은 평균 90% 이상이었고 새로운 작업 현장에 도입할 때마다 계속 향상되어 왔습니다. 794 AC보다 더 큰 Cat® 795F AC에 동력을 제공하도록 고안된 구동 계통은 동력전달장치 구성품의 수명이 30,000시간 이상인 것으로 입증되었습니다.
효율적인 완전 통합형 Cat 동력전달장치와 장비 구성 덕분에 794 AC는 경쟁사 제품보다 경사면에서 더욱 빠른 것으로 입증되었습니다. 이 신형 트럭은 또한 네 모서리의 습식 디스크 브레이크를 비롯해 동적 브레이크를 갖추고 있어 안정적인 조작과 빠른 정지가 가능합니다. 794 AC의 감속 기능은 지속적 감속 시 4,086kW(5,480hp)로 해당 크기 등급에서 업계 선두를 달립니다.
794 AC 운전자들은 트럭 작동에 대해 긍정적으로 평가했습니다. 특히, 경사면에서의 빠른 속도와 브레이크 작동 및 감속 계통의 신뢰성을 칭찬했습니다. 유지보수 직원 역시 긍정적 반응을 보였습니다. 트럭을 운전하는 광산 기술자들은 일관적으로 794 AC의 단순성과 유지보수 작업을 위한 충분한 접근이 가능한 점을 칭찬했습니다.
최적화된 작업
794 AC는 총 비용을 최소화하도록 설계 및 제작되었습니다. 794 AC는 선택사양과 본체 라이너를 위한 추가 중량을 허용하는 진정한 291미터톤(320톤) 트럭입니다. 그러므로 생산에 부정적 영향을 주지 않고 탁월한 내구성을 제공합니다.
794는 Cat C175-16 엔진과 검증된 Cat AC 동력전달장치를 사용합니다. 계통 출력을 조정하여 생산 목표를 변경할 수 있으며 트럭 간 속도 차이가 생산성을 감소시킬 수 있는, 여러 종류의 차량을 운영하는 상황에서 문제 없이 작동합니다. 동일한 엔진으로 세 가지 출력 옵션(2,050, 2,312 및 2,610kW(2,750, 3,100 및 3,500hp))을 사용할 수 있습니다.
Cat 고효율(HE) 본체는 단편, 마모, 응집 및 적재 도구에 의해 좌우되는 광산의 특정 요구를 충족하도록 구성되었고 그에 맞는 크기로 제작되었습니다. 794 AC 본체는 트럭의 필수 요소로 차량 균형, 브레이크 또는 제어 기능을 저해하지 않으면서 탑재하중 요구 사항을 충족할 수 있는 크기로 제작되었습니다.
794 AC에 대한 자세한 내용은 MINExpo 2016에서 Caterpillar를 방문하시거나 현지 Cat 특약점에 문의하시거나 www.cat.com/mining을 방문하십시오.
# # #
여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
©2016 Caterpillar All Rights Reserved