Evitando a contaminação do sistema hidráulico de suas máquinas
Evitando a contaminação do sistema hidráulico de suas máquinas

ELIMINANDO A CONTAMINAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO

de

A contaminação pode ser devastadora para o desempenho e a vida útil do sistema hidráulico da sua máquina. Os sistemas hidráulicos de hoje são projetados com tolerâncias extremamente apertadas. Estas tolerâncias apertadas são o que permitem aos sistemas hidráulicos atingir pressões mais altas. Essas altas pressões se traduzem nas demandas que são colocadas sobre as máquinas para te ajudara manter a produtividade e a permanecer dentro das metas de custo de propriedade e operação.

Nós nos referimos à contaminação como o "ladrão invisível" porque muitos contaminantes são bem pequenos para serem vistos a olho nu. Um dos pontos mais comuns de entrada de contaminação em um sistema hidráulico está na superfície da haste do cilindro. Quando uma haste é danificada como resultado da operação, as imperfeições na superfície podem facilmente transportar contaminação para dentro do sistema hidráulico quando a haste do cilindro se retrai. Depois que a contaminação entra no cilindro, pode ocorrer danos na superfície do orifício do cilindro e nas vedações internas do pistão do cilindro.

Com danos no orifício do cilindro e nas vedações do pistão do cilindro, começa a ocorrer vazamento interno e a eficiência começa lentamente a ser prejudicada. Estudos mostram que as perdas de eficiência podem atingir até 20% ou mais antes que o operador consiga detectar um problema com o desempenho da máquina. Ao pensar nesse valor em termos de produtividade, 20% de perda de eficiência se traduz na perda de um dia inteiro de produção em uma semana de cinco dias. A perda de eficiência também reduz o desempenho geral da máquina e aumenta o consumo de combustível. Como resultado, a máquina se torna mais cara de ser operada e apresenta menos produtividade.

Depois que a contaminação entra no cilindro, ela também pode se espalhar por todo o sistema hidráulico e causar danos a outros componentes, como bombas, motores ou válvulas. Pior ainda, a contaminação do sistema inteiro pode até mesmo levar a uma falha catastrófica, deixando a máquina inativa por muito tempo e com um custo altíssimo de reparo.

A contaminação deveria ser uma grande preocupação quando um reparo é realizado. A falta de cuidado para que a contaminação seja mantida fora do sistema hidráulico durante um reparo pode custar tempo de máquina parada e despesas elevadas posteriormente. Os revendedores Cat® participam de um programa abrangente de controle de contaminação e estão equipados para prestar reparos livres de contaminação através do uso de fluidos limpos, ferramentas e processos especializados, e instalações de reparo limpas e certificadas pela Caterpillar. 

Dependendo da sua situação e necessidade, o revendedor Cat pode oferecer um reparo do cilindro hidráulico, evitar tempo não planejado de máquina parada e restaurar a eficiência total do sistema hidráulico. Para saber mais, entre em contato com o revendedor Cat® local ou entre no nosso site.

SAIBA MAIS SOBRE AS SOLUÇÕES CAT

Conheça as diferentes soluções que a Cat oferece para a indústria da construção civil e que tornam o seu negócio mais produtivo.

Ver Soluções
Cat Solutions
Cat Solutions

MAIS ARTIGOS