O teclado nas Carregadeiras de Rodas Pequenas é uma característica que mantém as máquinas Cat® equipadas com a tecnologia mais atualizada. O Teclado na Carregadeira de Rodas Pequena tem dezesseis botões diferentes com diversas funções cada um. O primeiro botão no canto esquerdo superior é o botão Caçamba/Garfo. Esse botão seleciona entre dois conjuntos de pontos de posta em marcha (kickouts) programáveis pelo operador para Inclinar/Elevar/Baixar. O operador pode facilmente mudar entre os ajustes de posta em marcha por duas ferramentas de trabalho diferentes, tais como uma caçamba e um garfo. Cada pressão do interruptor muda os pontos entre os conjuntos programados, e o sistema recorda a seleção quando a máquina é desligada e ligada novamente.
O botão de Inclinações Laterais serve exatamente para isso. O botão de inclinação lateral do teclado é usado para ativar ou desativar a característica de posta em marcha. O botão também é usado para ajustar o ponto da inclinação lateral automática. O operador ativa o kickout inferior automático com o joystick de controle do implemento pressionando e mantendo esse botão. O operador pode salvar o ponto de ajuste do kickout.
O botão do teclado dos Kickouts de Elevação é usado para ativar ou desativar a característica do kickout. O botão também é usado para ajustar o ponto da elevação automática. O operador ativa o kickout da elevação automática com o joystick de controle do implemento. O operador pode pressionar e manter para salvar o ponto de ajuste do kickout.
O botão do teclado dos Kickouts de Abaixamento é usado para ativar ou desativar a característica do kickout. O botão também é usado para ajustar o ponto de abaixamento automático. O operador pode ativar o kickout de abaixamento automático com o joystick de controle de abaixamento. O sistema vai lembrar sua seleção quando a máquina for desligada e ligada novamente. Os dois botões de posta em marcha de Levantar e Abaixar são uma característica inovadora que permite que o operador poupe tempo e dinheiro.
O botão do Fluxo Máximo da Função Auxiliar Contínua (se equipado ou programado) permite que o operador acione o fluxo hidráulico auxiliar contínuo do implemento para um acessório acionado pela máquina como, por exemplo, uma vassoura giratória. O botão do fluxo contínuo da função auxiliar é usado para ativar ou desativar um comando. Se a máquina for equipada com o mostrador secundário, o botão também é usado para ajustar a vazão máxima para a terceira função. O sistema vai lembrar a seleção do operador quando a máquina for desligada e ligada novamente.
A função do botão do Ventilador Reversível (se equipado ou programado) é inverter os modos desligado e automático e sua função é oferecer ao operador uma maneira de limpar os detritos do radiador usando o ventilador de arrefecimento. O operador pode iniciar um ciclo de reversão manual do ventilador pressionando e mantendo esse botão pressionado.
O botão do Modo de Desempenho tem a função de ativar e desativar o modo de desempenho, que oferece uma maior velocidade do motor em marcha lenta alta e maior potência do motor quando ativado. O último estado conhecido será lembrado durante o ciclo principal.
O botão da Trava do Acelerador permite travar e destravar o acelerador. A trava do acelerador mantém uma velocidade programável do motor sem que seja necessário pisar no pedal. O operador pode pressionar esse botão e mantê-lo pressionado para ajustar a velocidade da trava do acelerador no display.
Com o botão da Direção Rápida (se equipado ou programado), o operador pode selecionar uma reação rápida da direção através do teclado. Quando a máquina está no modo de Direção Rápida, a seleção da faixa da velocidade será limitada à faixa 2 de velocidade padrão.
O botão do Teste de Serviço oferece ao operador um método para testar manualmente o Freio de Serviço, o Freio de Estacionamento e a Direção Secundária.
O botão do Ride Control (Sistema de Absorção de Impactos), se equipado ou programado, serve para absorver os choques no movimento da caçamba e no movimento de balanço quando a máquina se desloca em altas velocidades em um terreno acidentado. Essa função ajuda a estabilizar a máquina. E a velocidade de ativação/desativação do sistema de absorção de impactos pode ser configurada para velocidades de 1,6 km/h a 14,5 km/h através do painel opcional.
O botão do Controle do Limite da Força de Tração nas Rodas é uma característica inovadora que vai ajudá-lo a minimizar o giro livre do pneu, permitindo o ajuste do torque para adaptar-se às condições do solo. Isso permite ao operador maximizar sua produção com maior lucratividade.
A Faixa de Velocidade Ajustável 1 (Velocidade em Primeira Marcha) limita a velocidade da máquina em até 13 km/h, o que é idêntico à faixa de velocidade ajustável 2. A diferença é que a faixa 1 de velocidade também ativa a característica de velocidade em primeira marcha. Essa característica permite que a velocidade máxima da máquina seja ajustada ao deslocamento desejado pelo operador.
O botão da Faixa de Velocidade 2 permite que a máquina se desloque em velocidades de até 13 km/h (8.1 mph). O botão da Faixa de Velocidade 3 permite que a máquina se desloque a velocidade de até 27km/h (16.8 mph). O botão da Faixa de Velocidade 4 permite que a máquina se desloque em velocidades de até 40 km/h (25 mph).
Com todas essas características tecnológicas diferentes na máquina você pode obter um melhor desempenho e poupar tempo e dinheiro.
Para configurações mais específicas para o teclado da Carregadeira de Rodas Pequena e suas diferentes características e programação consulte seu revendedor local.
Adquira qualquer equipamento Cat e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.