Ser mais produtivo com nossas equipes de construção.
Ser mais produtivo com nossas equipes de construção.

TRÊS MANEIRAS DE TORNAR A MÁQUINA MAIS PRODUTIVA

de

É hora de começar a trabalhar. Os proprietários e operadores de máquinas podem compensar a perda de produtividade em algumas épocas do ano, aproveitando ao máximo possível os seus equipamentos. Acima de tudo, tomar as melhores decisões sobre como aplicar ferramentas de trabalho em diferentes obras pode ajudar a aumentar a versatilidade em todos os sentidos. 
Até mesmo modificações simples podem melhorar a produtividade da máquina. Por exemplo, usar aquecedor e ar-condicionado na cabine das máquinas possibilita a operação em temperaturas extremas, e adicionar iluminação à máquina permite trabalhar durante a noite ou em edifícios escuros. Além disso, otimizar as estratégias de máquinas nas obras, adicionar ferramentas de trabalho para necessidades especializadas e aprender mais sobre o equipamento podem fazer uma grande diferença na eficiência.

Escolha a melhor máquina para cada trabalho 

Dedique mais tempo a estratégias na obra pode revelar melhores maneiras de usar o equipamento. Embora várias máquinas possam realizar o mesmo trabalho, cada obra ou projeto são diferentes. Algumas máquinas podem ser melhores que outras para um projeto, dependendo de diversos fatores, incluindo o local, tipo de trabalho, espaço e aplicação. Identificamos algumas opções de máquinas que poderiam ser usadas em dois cenários comuns de obras.

Cenário: Movendo e carregando materiais

  • As carregadeiras com rodas são melhores para movimentar materiais empilhados em funis e caminhões.
  • As retroescavadeiras também são usadas em operações de carga. No entanto, elas possuem caçambas menores e uma pá na traseira, que podem reduzir a produtividade. 
  • As minicarregadeiras podem carregar materiais, mas não possuem um alcance tão alto quanto outras máquinas. Elas também possuem uma velocidade em solo inferior.

Cenário: Abertura de valas e escavação

  • As retroescavadeiras podem abrir valas, escavar e realizar operações de carga. Uma ínica retroescavadeira pode executar diversas tarefas, eliminando a necessidade de ter outras máquinas.
  • Se a capacidade de giro em 360° é importante para a obra, as escavadeiras são ótimas para abrir valas, escavar, levantar e colocar. Entretanto, as escavadeiras não conseguem carregar grandes quantidades de materiais em caminhões porque as caçambas são pequenas. Além disso, a baixa velocidade restringe a distância a ser percorrida entre obras. 
  • As miniescavadeiras são melhores para operações de escavação e abertura de valas em condições apertadas. Adicionalmente, o pouco peso da máquina simplifica o transporte, enquanto que as lâminas possibilitam a estabilização, o nivelamento de materiais e o reaterramento.

Use ferramentas de trabalho para especialização

Identifique a melhor ferramenta de trabalho para cada situação, aumentando assim a produtividade da máquina. Dependendo das necessidades da obra e dos tipos das máquinas, algumas ferramentas de trabalho podem ser melhores do que outras em determinados projetos. Além disso, algumas ferramentas podem ser usadas em diversas máquinas, eliminando a necessidade de máquinas adicionais. Fizemos uma lista com algumas considerações para melhorar a eficiência da ferramenta de trabalho. 
Mantenha por perto uma grande variedade de caçambas com diferentes larguras para movimentar os materiais de forma mais eficiente. O preço de uma caçamba pode facilmente compensar o custo adicional de corrigir um projeto. 
O acessório dianteiro de vassoura pode ser utilizado em minicarregadeiras, retroescavadeiras e carregadeiras de rodas, eliminando a necessidade de um varredor especial. Para aumentar a eficiência, considere usar uma carregadeira de rodas com caçamba para cargas que precisam ser movimentadas ao longo de distâncias maiores.

Conheça o equipamento 


As máquinas e as ferramentas de trabalho estão sempre em constante mudança. O design das máquinas se torna mais dinâmico para melhorar a produtividade, as normas industriais exigem tecnologias cada vez mais inovadoras para reduzir o impacto ambiental e as opções de acessórios estão mais sofisticadas para aumentar a eficiência nas obras. Dedicar um tempo para se familiarizar com o equipamento pode ajudar os proprietários e operadores das máquinas a tomar melhores decisões sobre o uso do equipamento. Por exemplo, algumas máquinas, como as minicarregadeiras, trabalham melhor com acessórios. Os operadores podem melhorar o desempenho da minicarregadeira com uma ampla variedade de acessórios para adicionar carga, empurrar, abrir valas, levantar, varrer e demolir. 
Cada obra possui requisitos diferentes, e cada peça de equipamento tem diferentes pontos fortes e fracos. Escolher as melhores máquinas e ferramentas para o trabalho pode ajudar a melhorar a produtividade em qualquer aplicação. Dedicar um tempo para se familiarizar com o equipamento pode ajudar os proprietários e operadores de máquinas a criar estratégias mais eficientes para a obra.

de

SAIBA MAIS SOBRE AS SOLUÇÕES CAT

Conheça as diferentes soluções que a Cat oferece para a indústria da construção civil e que tornam o seu negócio mais produtivo.

Ver Soluções
Cat Solutions
Cat Solutions


MAIS ARTIGOS