A administração de um negócio bem sucedido no setor da construção exige visão estratégica, e os avanços na tecnologia dão aos proprietários e operadores de máquinas a capacidade de administrar cada aspecto da empresa mais eficientemente. Tudo, desde o gerenciamento da frota e a manutenção preventiva até a produtividade no canteiro de obras e padrões de sustentabilidade pode ser implantado através de sistemas tecnológicos especializados.
A maior vantagem do uso da tecnologia em um canteiro de obras de construção é a visibilidade - e não no sentido tradicional. Os gerentes de projeto agora têm acesso a relatórios detalhados sobre uma grande quantidade de características, inclusive a saúde da máquina, os níveis de produtividade, o uso do combustível, programações de manutenção, rastreamento remoto, tempo de trabalho, histórico dos dados e localização da máquina, o que oferece uma visão geral da operação. Esses relatórios podem ser usados proativamente na estratégia do canteiro de obras para ajudar a reduzir o tempo de máquina parada e melhorar as margens de lucro.
A Utilização da Tecnologia para uma Única Máquina
Novos avanços na tecnologia estão constantemente sendo aplicados nos projetos das máquinas para um melhoramento contínuo. Na verdade, podemos ver a evolução nas máquinas de hoje porque muitas delas já são equipadas com sistemas tecnológicos que melhoram a produtividade. Outras tecnologias podem ser acrescentadas ou integradas nas soluções existentes para melhoramentos adicionais. Aqui estão alguns exemplos:
- A operação com um sistema de carga útil em uma escavadeira ou carregadeira de rodas pode ajudar a assegurar a quantidade certa de material que está sendo movimentado para reduzir a possibilidade de excesso de escavação e de carga. O sistema de carga útil ajuda a rastrear com precisão o projeto de terraplenagem, assim fatores como velocidade e retenção de material podem ser aplicados em projetos similares mais eficientemente no futuro.
- As tecnologias de projeto e seleção das ferramentas de trabalho afetam grandemente a eficiência da máquina em aplicações específicas. Para obter o máximo do equipamento, os acessórios das ferramentas de trabalho devem se ajustar precisamente às máquinas. A compra de máquinas e acessórios do mesmo fabricante oferece maior probabilidade de que ambos são projetados para trabalhar em conjunto para maior produtividade.
- As tecnologias móveis podem ajudar proprietários e operadores de máquinas a administrar o equipamento em uma maneira conveniente. Alguns fornecedores oferecem aplicativos móveis para os pedidos de peças, para estabelecer alertas para a manutenção programada, e até mesmo para a utilização do monitoramento remoto da frota.
Soluções Tecnológicas para as Frotas
Dados de máquinas equipadas com tecnologia podem ser usados de várias maneiras para melhorar e eficiência geral do canteiro de obras. Independentemente de seu objetivo ser maximizar a produção, reduzir custos ou melhorar a segurança, as soluções tecnológicas para as frotas oferecem os recursos necessários para que seu negócio seja bem sucedido e sustentável. Na Caterpillar, estamos concentrados nas quatro categorias a seguir:
- As soluções de gerenciamento do equipamento incluem produtos e serviços do revendedor que são projetados para ajudar os proprietários e operadores de máquinas a trabalhar eficientemente, produzindo mais com menos recursos. Cada pacote é personalizado para adequar-se às necessidades de tecnologia de cada empresa.
- A produtividade é importante para a administração da manutenção da máquina, prevenindo tempos inesperados de máquina parada e para manter as máquinas na produção para minimizar os efeitos de atrasos causados por eventos incontroláveis. Por exemplo, nas aplicações de carregamento e transporte, o ciclo de carregar/transportar/despejar/retornar pode ser segmentado, e sistemas de controle do nivelamento do solo podem fazer com que essas operações sejam mais ágeis.
- Soluções de segurança são implantadas para melhorar a visibilidade no canteiro de obras para os operadores. Alertas visuais ou audíveis são ativados em pontos cegos e áreas ao redor da máquina e das ferramentas de trabalho quando alguma coisa ou alguém estiver por perto, reduzindo a possibilidade de acidentes.
- Relatórios de sustentabilidade oferecem informações para a análise da quantidade de trabalho que é realizada por galão ou litro de combustível, para identificar áreas de melhoramento. Os ajustes no uso do combustível podem resultar em maior eficiência, queima reduzida do combustível e redução das emissões.
A tecnologia pode ser aplicada em uma única máquina, em toda a frota ou em uma mistura das duas: tudo depende dos objetivos empresariais de cada um. Detalhes oferecidos pelas soluções tecnológicas podem ser usados para personalizar as estratégias comerciais e as práticas dos operadores para maior eficiência em geral. A chave para o sucesso é aplicar efetivamente a tecnologia em cada máquina, canteiro de obras e aplicações, conforme o necessário.