Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento no Mundo Inteiro: Abril 2021
Número da Versão: 262PR21
O novo Compactador de Solo Cat® 815 apresenta atualizações de tecnologia para ajudar a aumentar a produtividade e eficiência para que mais área seja compactada em menos tempo em grandes projetos de terraplanagem. Os novos designs de máquina e os agrupamentos de serviço revisados são combinados para cortar os custos de manutenção em até 9%. Com todos os componentes realocados do teto da cabine para uma altura de transporte mais baixa no geral, a cabine do operador reprojetada melhora os controles de temperatura e direção para aumentar o conforto.
O Cat 815 foi criado para proporcionar compactação de solo de alta velocidade e com alta qualidade com seus quatro tambores de rodas largas de 39 pol (991 mm). O projeto do tambor possui um padrão de sulco em V para as pontas de obturação, fornecendo alta pressão e compactação do solo, excelente tração e deslocamento suave. Uma padrão de ponta simétrico oferece um esforço de compactação uniforme tanto no avanço quanto na ré, e o projeto de obturação especial reduz o "espalhamento" do material. As barras limpadoras ajustáveis eliminam o arraste de material, independentemente da direção de laminação para maximizar a eficiência de compactação.
A tecnologia aumenta a produtividade
Com o novo Compactador de Solo 815, o mapeamento por GPS do Cat Compact agora é oferecido de fábrica para fornecer visibilidade para áreas compactadas, bem como para cortar e preencher dados. Essas novas tecnologias permitem que as empresas cumpram as metas de compactação de forma rápida e uniforme, com menos passadas com o 815, economizando combustível e os custos associados à refação.
Os operadores são mantidos informados sobre o andamento da compactação com o Controle de Compactação Cat com a Potência de Comando da Máquina (MDP, Machine Drive Power). Este sistema de medição baseada em energia correlaciona compactação com resistência de laminação para indicar a rigidez do solo, melhorando a eficiência da compactação. O desempenho da máquina em tempo real e os dados operacionais capturados com o Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) são monitorados de forma conveniente em uma grande tela sensível ao toque 3G que fica dentro da cabine. Acessada on-line pela interface VisionLink®, a tecnologia Cat Link captura dados operacionais como localização da máquina, horas, consumo de combustível, tempo de inatividade, códigos de diagnóstico e eventos para melhorar a eficiência do gerenciamento da frota.
Melhorando a produtividade do operador
A cabine remodelada do compactador oferece maior conforto e facilita o controle para aumentar a produtividade do operador. As atualizações para o sistema Cat STIC exclusivo permitem ciclos mais curtos e mais rápidos, reduzindo a fadiga do operador e aumentando a eficiência. O sistema STIC combina a direção, seleção de velocidade e outras funções em uma única alavanca. Apenas pequenos acionamentos lado a lado são necessários para esterçar o novo 815. As mudanças de velocidade são controladas com a ponta dos dedos, sem nenhum esforço.
A cabine é colocada em suportes de isolação e apresenta um novo assento Premium Plus com acabamento em couro, resfriamento e aquecimento a ar forçado, ajuste bidirecional para as pernas, ajuste elétrico do suporte para as costas e lombar e amortecimento dinâmico nas extremidades para total conforto durante o dia de trabalho. Um apoio de braço móvel permite a entrada/saída mais fácil da cabine.
Pressurizada para impedir os detritos, a cabine possui um sistema de controle climático automático que mantém os ajustes preferidos de temperatura do operador. Ela tem um projeto vedado que diminui os níveis de som no interior para melhorar o conforto do operador. A câmera retrovisora padrão é visível de forma conveniente na tela que fica dentro da cabine para melhorar a visibilidade do operador ao compactar dando marcha à ré.
Redução de até 9% nos custos de manutenção
O novo compactador de solo 815 apresenta uma tecnologia de fluxo de ar melhorada para reduzir a limpeza e a manutenção. Um novo filtro de ar radial dura três vezes mais do que o projeto anterior, e os operadores são alertados sobre bloqueios do fluxo de ar por um indicador eletrônico de restrição de entrada de ar.
O quadro eletrônico do compactador está localizado dentro da cabine remodelada para melhorar a manutenção em um ambiente com controle de temperatura. O visor de nível do líquido arrefecedor, do óleo de transmissão e do sistema hidráulico fornece uma inspeção rápida com menor risco de contaminação. Os pontos de manutenção agrupados do fluido hidráulico, arrefecedor de combustível e condensador, junto com os pontos de lubrificação centralizados, ajudam a minimizar ainda mais o tempo de manutenção. O acesso ao desligamento de emergência, à desconexão de bateria e partida auxiliar é feito de maneira rápida e conveniente no nível do solo.
As principais estruturas reforçadas foram criadas para serem recondicionadas, oferecendo diversos ciclos de vida útil para diminuir o custo total de propriedade do novo 815. Com têmpera direta e tratamento térmico, as pontas da barra de limpeza ajustáveis oferecem um ciclo de vida útil com maior desgaste com menores custos de operação. As pontas de obturação duráveis oferecem uma vida útil longa e podem ser substituídas.
Potência suave e comprovada
O novo Compactador de Solo Cat 815 é acionado por um motor Cat C7.1 testado em campo projetado para proporcionar o máximo de economia de combustível, desempenho confiável e maior densidade de potência. Duas opções de pacotes do motor estão disponíveis - equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Tier 3/Estágio IIIA - para atender às exigências dos padrões de emissão do mercado local. Os controles de desligamento do sistema elétrico e do motor automáticos reduzem o funcionamento em marcha lenta desnecessário para diminuir o consumo de combustível.
O controle de transmissão do Sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) oferece desempenho melhorado de trocas de marcha, atinge maior força em graus e economia de combustível ao transportá-la pelos pontos de mudança.
Entre em contato com seu revendedor Cat local para obter mais informações sobre o novo Compactador de Solo Cat 815 ou visite https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C7.1 |
Potência líquida – T3/Estágio IIIA, hp (kW) |
249 (186) |
Potência líquida – T4F/Estágio V, hp (kW) |
249 (186) |
Peso, T3/Estágio IIIA, lb (kg) |
49,013 (22 232) |
Peso – T4F/Estágio V, lb (kg) |
49,652 (22 522) |
Velocidade máxima no avanço/ré, mph (km/h) |
11.3 (18.2) / 11.4 (18.4) |
A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador à velocidade mínima, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações do produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
©2021 Caterpillar Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
|
|