As Escavadeiras Cat® 330 e 330 GC de Próxima Geração proporcionam maior eficiência e menos custos de operação.

Para Divulgação Mundial (exceto no Japão): novembro de 2018  
Número do Comunicado:  518PR18

As escavadeiras de Próxima Geração da Caterpillar na categoria de tamanho de 30 toneladas (330 e 330 GC) aumentam a eficiência operacional, reduzem os custos de combustível e de manutenção e melhoram o conforto do operador em comparação com os modelos anteriores. As novas escavadeiras oferecem combinações exclusivas de recursos projetados para atender às metas de produtividade e de custo dos empreiteiros.

Com desempenho de alta produtividade, a nova Cat® 330 conta com a tecnologia padrão integrada Cat Connect e a maior potência e capacidade de levantamento dos dois modelos. O resultado é máxima produtividade a um custo menor.

A nova Cat 330 GC combina o equilíbrio certo entre recursos de produtividade com consumo reduzido de combustível e baixos custos de manutenção. O resultado é alta confiabilidade e desempenho de baixo custo por hora.

A tecnologia aumenta a eficiência em até 45 por cento                        

A nova Cat 330 conta com o mais alto nível de tecnologia padrão de fábrica do setor para aumentar a produtividade. A Tecnologia Cat Connect integrada aumenta a eficiência operacional em até 45 por cento em comparação com as operações de nivelamento tradicionais.

O Cat GRADE padrão com sistema 2D fornece orientação sobre profundidade, inclinação e distância horizontal para nivelamento por meio do monitor da tela sensível ao toque padrão, que oferece mais precisão aos operadores. O sistema pode ser atualizado prontamente para o Cat GRADE com Advanced 2D ou Cat GRADE com 3D. A Assistência para Nivelamento padrão automatiza os movimentos da lança, do braço e da caçamba para que os operadores possam permanecer nivelados facilmente com uma escavação com uma única alavanca.

O Cat Payload fornece metas de carga precisas e maior eficiência no carregamento. Com a pesagem em movimento e as estimativas de carga útil em tempo real, o Payload ajuda a evitar o sobrecarregamento/subcarregamento do caminhão. O novo recurso de Assistência para Levantamento ajuda o operador a pegar objetos pesados com segurança sem tombamento. Alertas visuais e sonoros indicam se a carga está dentro dos limites de trabalho da escavadeira.

O E-fence impede que a escavadeira se movimente para fora dos pontos de ajuste definidos pelo operador. O sistema é útil principalmente ao trabalhar sob estruturas ou próximo ao trânsito.

O hardware e o software do Cat LINK™ conectam canteiros de obra ao escritório e fornecem aos gerentes informações operacionais críticas da máquina.

Eficiência de combustível melhorada em até 20 por cento

Intencionalmente, as escavadeiras Cat de Próxima Geração consomem menos combustível por unidade de trabalho que os modelos que elas substituem (até 20 por cento para a 330 em comparação com a 330F e 15 por cento para a 330 em comparação com a 330D2).

A nova operação no modo Inteligente combina automaticamente a potência do motor e a potência hidráulica com as condições de escavação, otimizando o consumo de combustível e o desempenho. Para reduzir ainda mais o uso de combustível, a rotação do motor é reduzida automaticamente quando não há demanda hidráulica. As escavadeiras possuem uma nova válvula de controle principal que elimina a necessidade de linhas piloto, reduz perdas de pressão e diminui o consumo de combustível.

O novo sistema de arrefecimento emprega ventiladores elétricos autorreversíveis, que monitoram de maneira independente as temperaturas do fluido hidráulico, do radiador e do pós-resfriador ar-ar para fornecer o fluxo de ar exato necessário.

A Cat 330 tem um contrapeso maior de 6.700 kg (14.770 lb) que permite que a escavadeira levante cerca de 10 por cento a mais que a 330F e até 15 por cento a mais que a 330D2. Com maior pressão de oscilação, um comando de oscilação maior e um rolamento de oscilação maior, a Cat 330 fornece um torque de oscilação cinco por cento maior que o da série anterior, facilitando o aterramento e o levantamento em inclinações.

Os custos de manutenção caíram até 20 por cento

Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, as novas escavadeiras Cat reduzem os custos de manutenção em até 20 por cento em relação à série anterior.

O novo filtro de ar da Cat com pré-purificador integrado e filtros primário e secundário tem duas vezes mais capacidade de retenção de poeira que o projeto anterior. O novo filtro de retorno hidráulico Cat tem uma vida útil de 3.000 horas (um aumento de 50 por cento em relação ao filtro anterior).

Os filtros do sistema de combustível são sincronizados para a manutenção a cada 1.000 horas (um aumento de 100 por cento em relação aos filtros anteriores). Os drenos de água e sedimento do sistema de combustível e o nível de óleo do sistema hidráulico são posicionados próximos uns aos outros no nível do solo, tornando a manutenção de rotina mais rápida e mais segura.

Nova cabine aprimora a operação

Com a opção de pacotes de cabine Comfort ou Deluxe, ou de pacote Premium em algumas regiões, todas as cabines das escavadeiras Cat de Próxima Geração estão equipadas com recursos padrão, como partida por botão de pressão sem chave, monitor de tela sensível ao toque grande com teclas de controle remoto e estruturas protetoras contra acidentes de capotagem com insonorização, para oferecer o próximo nível de conforto e segurança ao operador.

Um console inclinável para os projetos de cabine Deluxe e Premium facilita a entrada e saída da cabine. Novos suportes viscosos avançados reduzem a vibração da cabine em até 50 por cento em relação aos modelos anteriores. Janelas frontais, traseiras e laterais grandes melhoram a visibilidade; a visibilidade em 360 graus opcional (apenas na 330) combina imagens de várias câmeras montadas na máquina para melhorar a visão do operador em todas as direções. Os botões programáveis do joystick para resposta e padrão permitem que o operador "marque" configurações de produtividade.

Para obter mais informações sobre as Escavadeiras Hidráulicas Cat de Próxima Geração, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Potência bruta (ISO 14396/SAE J1995)

204 HP (152 kW)1

275 HP (205 kW)

Peso operacional

30.600 kg (67.460 lb)

30.900 kg (68.125 lb)

Profundidade máx. de escavação (lança de 6,15 m [20 pés 2 pol], braço de 3,2 m [10 pés 6 pol])

7.260 mm (23 pés 10 pol)

7.240 mm (23 pés 9 pol)

Alcance máx. no nível do solo (lança de 6,15 m [20 pés 2 pol], braço de 3,2 m [10 pés 6 pol])

10.690 mm (35 pés 1 pol)

10.680 mm (35 pés)

Altura máx. de carregamento (lança de 6,15 m [20 pés 2 pol], braço de 3,2 m [10 pés 6 pol])

6.940 mm (22 pés 9 pol)

6.950 mm (22 pés 10 pol)

1 213 HP (159 kW) para a Austrália e a Nova Zelândia    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Potência bruta (ISO 14396/SAE J1995)

213 HP (159 kW)

261 HP (195 kW)

Peso operacional

29.400 kg (64.800 lb)

30.900 kg (68.120 lb)

Profundidade máx. de escavação (lança de 6,15 m [20 pés 2 pol], braço de 3,2 m [10 pés 6 pol])

7.260 mm (23 pés 10 pol)

7.250 mm (23 pés 9 pol)

Alcance máx. no nível do solo (lança de 6,15 m [20 pés 2 pol], braço de 3,2 m [10 pés 6 pol])

10.690 mm (35 pés 1 pol)

10.690 mm (35 pés 1 pol)

Altura máx. de carregamento (lança de 6,15 m [20 pés 2 pol], braço de 3,2 m [10 pés 6 pol])

6.930 mm (22 pés 9 pol)

6.940 mm (22 pés 9 pol)

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2018 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo