Para Publicação Mundial: Março de 2024
Número do Lançamento: 104PR24
Hoje, as Aplainadoras a Frio Cat® PM310, PM312 e PM313 apresentam vários aprimoramentos de projeto que ajudam a melhorar o desempenho da máquina, o conforto operacional e a potência de fresamento. A Série PM300 se destaca em aplicações de pequeno a médio porte nas quais é necessária uma máquina compacta, altamente manobrável e com alta capacidade de produção.
Os modelos PM300 mais recentes integram o motor Cat C9.3B que proporciona um aumento na potência bruta e disponibiliza mais torque com base em testes de desempenho padrão.
Oferecendo uma classificação de potência bruta de 256 kW (343 hp), o Cat C9.3B está disponível em configurações que atendem aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE e Estágio V da Coreia ou aos padrões de emissão MAR-1 do Brasil, equivalentes aos padrões Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
O motor Cat C9.3B apresenta menor complexidade e sistemas eletrônicos, de combustível e ar aprimorados. O acesso mais fácil aos filtros de óleo do motor simplifica a manutenção, enquanto os filtros de motor tipo cartucho com várias peças reduzem o desperdício e os custos de reposição.
Atualizações de conforto e desempenho
O projeto mais recente da série PM300 inclui uma reformulação da transição entre as esteiras principais e de carregamento, melhorando a contenção do material e reduzindo o acúmulo no chassi frontal da máquina. A contenção adicional de material é obtida por meio de aprimoramentos de recursos na chapa lateral direita, da vedação da câmara até a esteira e vedação da correia transportadora de carregamento. Os defletores dianteiros da esteira posicionados na frente dos motores de comando oferecem proteção adicional contra impacto e acúmulo de detritos, melhorando a vida útil.
Agora, os operadores podem rastrear a borda cortante de qualquer lado da máquina graças à adição de um recurso de linha de orientação ajustável na tela à câmera esquerda. Agora, a equipe de solo também pode controlar a capacidade de saltar obstáculos a partir dos controles de solo traseiros para melhorar a eficiência da fresagem.
As opções de luz rodoviária de LED e de trabalho de LED de grande dispersão para PM310, PM312 e PM313 melhoram a segurança e a visibilidade durante a fresagem e o transporte no local de trabalho. Oferecendo a capacidade de ser armazenada quando não estiver em uso, uma opção de defletor de escape redireciona o escape para longe dos edifícios e da equipe de solo para melhorar o ambiente de trabalho. O duto opcional de redução de poeira foi reformulado para aumentar ainda mais a vedação e a sucção.
Para obter mais informações sobre as atualizações mais recentes nas Aplainadoras a Frio Cat PM310, PM312 e PM313, entre em contato com um revendedor Cat ou acesse www.cat.com.
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2023 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |