Minicarregadeiras e Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat®
Minicarregadeiras e Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat®

Caterpillar expande os recursos de lâmina inteligente para a Minicarregadeira e as Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat®

 

Para Publicação Mundial: Março de 2023
Número do Lançamento: 113PR23

A Caterpillar anuncia novas opções da Lâmina Niveladora Inteligente e Lâmina do Trator de Esteira Inteligente Cat®. O novo kit de controle externo para lâminas niveladoras inteligentes GB120 e GB124 expande o uso dessas lâminas para as máquinas Cat D e D2 série SSL e CTL, permitindo que os clientes com frotas de modelos anteriores usem lâminas inteligentes. O novo kit de controle de nivelamento 3D usa conexões existentes para adicionar facilmente o controle automático da lâmina à Lâmina do Trator de Esteira Inteligente Cat.

Lâminas niveladoras inteligentes

As Lâminas Niveladoras Inteligentes Cat estabelecem o padrão para a integração de controle do acessório e da máquina. Anteriormente, essas lâminas inteligentes eram disponibilizadas para clientes com máquinas Cat D3 série SSL e CTL. O novo kit de controle externo oferece aos clientes um meio de usar lâminas niveladoras inteligentes em todas as máquinas Cat série D e selecionar máquinas mais antigas. Simplificando a operação, as lâminas GB120 e GB124 detectam automaticamente se estão sendo operadas em uma máquina série D3 ou em uma equipada com o controlador externo.

O novo kit de controle externo inclui um terceiro joystick para operar as funções de levantamento/abaixamento, inclinação, ângulo e asa da lâmina como controle inteligente para máquinas série D3. Além disso, inclui os chicotes de fiação, um suporte RAM®, suportes e todas as ferragens necessárias para o controle inteligente da lâmina niveladora. Compatível com os sistemas Cat Grade e Earthworks GO!, o novo controle externo apresenta modos selecionáveis para controle esquerdo, direito e tandem. A assistência para inclinação transversal padrão e o controle totalmente proporcional de todas as funções melhoram a eficiência operacional.  

Recursos de nivelamento 3D

Uma ferramenta valiosa para operadores experientes e novatos, o novo controle de nivelamento por GPS/GNSS 3D para lâminas do trator de esteira inteligentes em máquinas Cat CTL orienta o operador a nivelar com precisão superfícies planas, inclinações, contornos e curvas complexas. Ele fornece altura vertical da lâmina e orientação de posicionamento horizontal ou, como uma alternativa, o sistema controla a lâmina em relação a um projeto carregado no sistema de controle de nivelamento.

O controle automatizado da lâmina elimina as suposições sobre qual deve ser o nivelamento, permitindo que os operadores alcancem os planos de projeto com mais rapidez. Operadores experientes podem trabalhar de forma mais produtiva com o sistema, e aqueles com menos experiência podem trabalhar com mais confiança e desenvolver habilidades de nivelamento rapidamente. Independentemente do nível de experiência do operador, o sistema de controle de nivelamento 3D pode reduzir o retrabalho, a mão de obra e os materiais usados no trabalho.  

A Lâmina do Trator de Esteira Inteligente Cat básica vem de fábrica com todas as conexões necessárias para instalar os componentes de controle de nivelamento 3D. Atualizações de software e hardware estão disponíveis para máquinas existentes e lâminas de trator de esteira inteligentes para operar o controle de nivelamento.

Mais detalhes sobre o novo kit de controle externo para Lâminas Niveladoras Inteligentes Cat e controle de nivelamento 3D para Lâminas de Trator de Esteira Inteligentes Cat podem ser encontrados entrando em contato com um revendedor Cat ou visitando o site https://www.cat.com. 

 

 

Fazer download do comunicado à imprensa e das imagens 

Fazer Download Agora

 

 

de

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 299D3 com Lâmina do Trator de Esteira Inteligente

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Lâmina Niveladora Inteligente Cat GB124 na Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 259D

Exibir Imagem Tamanho Real

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

 

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2023 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Americas

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo