Miniescavadeira 306

Uma máquina compacta de grande desempenho.

A Miniescavadeira Hidráulica 306 Cat® foi construída para oferecer rendimento, produtividade, controle e confiabilidade excepcionais a um custo mais baixo. Como apoio a seu trabalho, a rede de revendedores Cat oferece assistência de primeira classe em vendas.

A nova miniescavadeira tem uma caçamba de 30 polegadas e una lâmina que é uma ferramenta importante utilizada para o fechamento de valetas, nivelamento, paisagismo, levantamentos e limpeza dos canteiros de obras. A lâmina de grande capacidade oferece melhor estabilidade e maior funcionamento em trabalhos de nivelamento graças ao seu movimento livre no percurso da alavanca de controle. A lâmina ficou maior para oferecer mais estabilidade durante os trabalhos de escavação e agora tem um ângulo de saída mais amplo para a carga e descarga de caminhões. Vale destacar que o alcance de carregamento estimado é de 3,89 m, a profundidade da escavação é de 3,79 m e a capacidade de carregamento é de aproximadamente 3000 kg.

Esta máquina conta com alavancas hidráulicas, de baixo esforço e desenhadas ergonomicamente. Oferecem conforto total. Todos os controles são operados com um piloto hidráulico, o que inclui a armação dianteira, o deslocamento, a lâmina de nivelamento e os componentes auxiliares. É possível ter fácil acesso à velocidade máxima de deslocamento com um interruptor de pedal localizado no assoalho da cabine. O monitor integrado oferece informações precisas sobre a máquina.

O sistema hidráulico de grande eficiência proporciona melhor controle, maior confiabilidade e custos mais baixos de operação. Este é um sistema de duas bombas e núcleo aberto, com uma terceira bomba independente. As duas bombas hidráulicas principais têm um sistema de controle que reduz o fluxo ao mínimo quando a alavanca universal e os controles de deslocamento se encontram em neutro. Isso reduz o consumo de combustível e os níveis de ruído, e é possível prolongar a vida útil dos componentes. As tubulações auxiliares permitem a operação de uma ampla variedade de ferramentas de trabalho, que incluem martelos hidráulicos, brocas, tesouras mecânicas e trituradoras.

Além disso, conta com uma espaçosa cabine que oferece um ambiente de trabalho confortável para o operador. O modelo 306 permite obter uma excelente visibilidade da ferramenta de trabalho e de todos os lados da máquina.

A estrutura dianteira foi desenhada para oferecer uma capacidade máxima de escavação com a utilização de aço de alta resistência à tração. Todos os pinos utilizados na estrutura frontal têm uma camada cromada espessa para evitar rangidos e chiados, além de prolongar a vida útil dos pinos e do braço. O diâmetro dos pinos é o maior possível para distribuir equitativamente a tesoura mecânica e as cargas laterais vinculadas com o braço durante trabalhos severos de escavação. O pino e a bucha de baixa manutenção reduzem o atrito do pino, o que prolonga o intervalo de lubrificação.

O serviço rápido e fácil com intervalos prolongados, o acesso conveniente aos filtros e os diagnósticos eletrônicos e cômodos para o usuário aumentam a produtividade e reduzem os custos de manutenção.

O revendedor Cat está preparado para lhe proporcionar a ajuda necessária durante o processo de decisão de compra e um excelente suporte depois da compra. Os revendedores oferecem uma grande variedade de serviços para ajudá-lo a realizar o trabalho.

# # #

Observação aos Editores:
A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo