Para Lançamento na África, no Oriente Médio, na América do Sul e no Sudeste Asiático: Março de 2024
Número do Comunicado: 599PR22
Com poderosa força de escavação e forte torque de oscilação, a nova Escavadeira Cat® 350 pode ser equipada com caçambas grandes de até 3,2 m3 (4,2 yd3) para proporcionar a melhor produtividade do setor. Embora produtiva, a 350 usa até 13% menos combustível do que a Cat 349 para reduzir os custos, reduzir as emissões de CO2 e operar de maneira mais sustentável. Três opções de modo de potência – Inteligente, Potência e Eco – fazem com que a escavadeira atenda às exigências do trabalho para reduzir ainda mais o consumo de combustível.
"A Caterpillar está comprometida com a redução das emissões de gases do efeito estufa, ao mesmo tempo que ajuda os clientes a alcançar seus objetivos relacionados ao clima", afirmou Brian Abbott, gerente global de produto da Caterpillar para escavadeiras hidráulicas grandes. "A 350 é o exemplo mais recente desse nosso compromisso."
Poderosa e robusta com menos manutenção
O motor Cat C9.3B que impulsiona a Escavadeira 350 conta com mais de 14 milhões de horas de serviço que atestam sua confiabilidade de longo prazo. Os intervalos sincronizados de 1.000 horas de serviço do filtro de combustível e do óleo reduzem o tempo de inatividade. O filtro de fluido hidráulico proporciona intervalo de troca de 3.000 horas – 50% maior que os projetos anteriores – e oferece melhor desempenho de filtragem.
A 350 consegue operar a até 4.500 m (14.764 pés) acima do nível do mar. Ela conta com recurso padrão de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F), recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F) e recurso de partida a frio opcional a -32 °C (-25 °F). O aquecimento hidráulico automático em temperaturas frias faz a máquina funcionar mais rapidamente e prolonga a vida útil dos componentes da máquina. O filtro de entrada de ar de elemento duplo com pré-filtro conta com alta capacidade de poeira, e o ventilador hidráulico de alta eficiência oferece reversão automática opcional para manter os núcleos livres de detritos.
Para maximizar o tempo de atividade da máquina, a solução de problemas remota padrão e o carregamento remoto permitem aos revendedores se conectar remotamente à máquina para realizar o diagnóstico de códigos de falha e atualizar o software operacional. O Product Link™ coleta dados automaticamente e oferece ao gerente da frota informações essenciais sobre a operação, como localização, horas, uso de combustível, tempo de inatividade, alertas de manutenção, códigos de diagnóstico e integridade da máquina on-line por meio de aplicativos da Web e para dispositivos móveis. Os operadores podem acompanhar facilmente a vida útil do filtro e os intervalos de manutenção por meio do monitor com tela sensível ao toque.
Tecnologia que aumenta a eficiência
A tecnologia Cat Grade disponível ajuda a aumentar a produtividade em até 45%. O sistema Cat 2D Grade opcional indica a profundidade e a inclinação no monitor com alertas para aumentar a eficiência operacional. O Grade Assist ajuda o operador a manter a inclinação sem esforços com escavação via alavanca única. Para aplicações de valetamento e carregamento de caminhão, o Swing Assist para automaticamente a oscilação da escavadeira em pontos de ajuste definidos pelo operador para consumir menos combustível. O Lift Assist ajuda a evitar o tombamento da máquina ao permitir que o operador saiba que a carga está dentro dos limites da faixa de trabalho segura. Para proporcionar operação segura perto de obstruções, o 2D E-Fence impede que a escavadeira saia dos pontos de ajuste definidos pelo operador.
Opcional, a pesagem de bordo do Cat Payload oferece estimativas de peso em tempo real para atingir metas de carga precisas e aumentar a eficiência. Quando combinado com o VisionLink®, o Payload oferece gerenciamento remoto das metas de produção. Como alternativa, a porta USB do monitor permite que os gerentes de frota façam download de até 30 dias de trabalho para gerenciamento do progresso sem conexão com a internet ou assinatura do VisionLink.
As atualizações de tecnologia disponíveis para nivelamento na cabine incluem Cat Grade com Advanced 2D para criação e edição de projetos de nivelamento por meio de um segundo monitor de alta resolução com tela sensível ao toque e Cat Grade com 3D para criação e edição de projetos nessa segunda tela com visualização de toda a amplitude de movimento da articulação frontal. Todos os sistemas Cat Grade são compatíveis com rádios e estações base dos principais fornecedores de tecnologia de terceiros.
Operação simplificada e confortável
A nova 350 apresenta partida simples sem chave por meio de botão, senha de ID do Operador ou controle remoto Bluetooth. Os operadores podem programar cada botão do joystick de acordo com a preferência – incluindo modo de potência, resposta e padrão – usando o ID do Operador único, e a máquina se lembrará das preferências individuais com base no ID. O monitor de alta resolução com tela sensível ao toque oferece navegação rápida por meio de controles da máquina e acesso ágil ao manual do operador digital da máquina.
O levantamento pesado automático padrão oferece 8% de aumento do poder de levantamento quando necessário e pelo tempo necessário. O impulso de escavação automático opcional proporciona aumento de 8% da potência ao cortar material para melhorar a penetração da caçamba, tempos de ciclo mais curtos e cargas úteis maiores. Para evitar o desgaste da escavadeira e do acessório, a parada automática padrão do martelo avisa os operadores depois de 15 segundos de disparos contínuos, então desliga o martelo depois de 30 segundos.
Com opção de cabines essencial e deluxe, ambos os projetos contam com controle automático de temperatura padrão. A cabine essencial oferece assento com suspensão a ar, enquanto a cabine deluxe conta com assento aquecido com suspensão a ar de fábrica e um console de assento inclinável do lado esquerdo para facilitar a entrada e a saída. Com o toque de um botão, os operadores podem mudar para a Direção por Braço Cat na cabine deluxe para percurso e curvas simples com uma única mão. O posicionamento de controle ergonômico na frente do operador ajuda a reduzir a fadiga e movimentos tensos. As janelas grandes e as colunas pequenas da cabine oferecem visibilidade incrível da valeta, em todas as direções de oscilação, e da parte traseira da máquina.
Mais informações sobre a nova Escavadeira Hidráulica Cat 350 podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat ou visitando: https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C9.3B |
Potência Líquida – ISO 9249, kW (hp) |
309 (414) |
Peso operacional*, kg (lb) |
46 700 (102.900) |
Profundidade máxima de escavação*, mm (pés/pol) |
7.690 (25 pés 3 pol) |
Alcance máximo no nível do solo*, mm (pés/pol) |
11.760 mm (38 pés 7 pol) |
Altura máxima de carregamento*, mm (pés/pol) |
7.380 (24 pés 3 pol) |
A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador
* Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol), braço de alcance de 3,5 m (11 pés 0 pol), caçamba SD de 2,70 m3 (3,60 yd3) e sapatas com garra dupla de 600 mm (35 pol)
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2024 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |