Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento Mundial: Novembro de 2022
Número do Comunicado: 616PR22
Construído sobre uma base de quase 6.000 caminhões vendidos, o novo Cat® 793 oferece até 6% mais carga útil do que o 793F e possui a maior carga útil da sua classe de tamanho, até 244 toneladas métricas (265 toneladas). O projeto da Báscula de Alto Desempenho (HP, High Performance) disponível reduz ainda mais o peso da máquina vazia para aumentar a capacidade da carga útil.
O aumento da produtividade combina com a eficiência do trem de força líder do setor para oferecer até 10% mais eficiência de combustível do que os caminhões da concorrência e até 5% menos consumo de combustível em comparação com o 793F. As opções de configurações de modo completo ou econômico ajustam as necessidades de potência para a tarefa disponível. A integração total de todos os componentes, softwares, sistemas e motores Cat garante que todo o caminhão possa ser totalmente otimizado para oferecer o menor custo por tonelada.
Desempenho máximo
Com uma velocidade máxima de 60 km/h (37 mph), o novo Cat 793 oferece tempos de ciclo até 10% mais rápidos do que os caminhões da concorrência. Ele trafega a uma velocidade líder da classe de 12,9 km/h (8 mph) em inclinações de 10% e pode navegar em um declive máximo de 25% totalmente carregado. O controle de retardamento automático aprimorado seleciona automaticamente a velocidade ideal com base no declive, na carga útil e na temperatura do óleo do freio para aumentar a velocidade em até 25% durante o retardamento.
Oferecendo disponibilidade máxima de tempo de atividade, o motor Cat C175-16 que aciona o novo 793 tem mais de 21 milhões de horas de operação em campo e pode atingir mais de 3,8 milhões de litros (1 milhão de galões) de consumo de combustível antes da reforma. O novo sistema de filtragem de óleo aprimorado Cat aumenta a vida útil do motor, elimina as trocas de filtro de cartucho e possibilita prolongar os intervalos de troca de óleo. Com sua classificação bruta de 1.976 kW (2.650 hp), o motor pode ser encomendado em configurações equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou Tier 4 Final/Estágio 5 da UE para atender aos padrões de emissões de qualquer região.
Simplificando a operação do caminhão, os controles avançados de velocidade permitem que o operador defina a velocidade desejada da máquina e a controle com um botão eletrônico giratório, permitindo que o trem de força selecione automaticamente a marcha ideal e a rotação do motor. A transmissão da Estratégia de Controle Eletrônico de Potência Avançada do 793 mantém o impulso de avanço e o torque durante a troca de marchas com seleção de marchas ideal, proporcionando tempos de aceleração mais rápidos.
As melhorias no sistema Cat Payload do 793 proporcionam medição e monitoramento de carga útil mais precisos. O treinamento de velocidade do operador disponível ajuda para que ele atinja o potencial máximo do caminhão. O Guincho Automático opcional reduz o consumo de combustível e simplifica o despejo da báscula, automatizando quatro entradas contínuas de mão e pé do operador em duas entradas manuais fáceis, reduzindo os tempos de ciclo de despejo em até 12 segundos.
As diversas configurações de estilo de báscula do 793 oferecem o melhor valor para a mina. A Báscula HP oferece uma melhoria de carga útil de até 2,5 toneladas métricas (2,75 toneladas) em relação à báscula de Projeto Específico para Minas (MSD, Mine Specific Design), enquanto a Báscula MSD II se destaca em minas antigas. Elementos estruturais robustos se unem a eficiências geométricas e de aço para criar a Báscula para Carvão durável e de alto volume.
A autonomia aumenta a produtividade
O novo Cat 793 oferece conectividade avançada com sistema eletrônico Cat totalmente integrado com conectividade Ethernet de dois fios de 100 Mbps para transferência de dados mais rápida, melhorando o acesso às informações. Com uma plataforma de tecnologia preparada para o futuro, cada caminhão sai equipado de fábrica com o Cat Product Link Elite™ com conectividade padrão celular 4G/LTE ou modo duplo opcional celular/satélite ou redes Wi-Fi locais para transferência de dados confiável.
Uma oferta de fábrica totalmente integrada para o 793 de última geração, o sistema de transporte autônomo Cat MineStar™ Command for Hauling pode aumentar a produtividade do caminhão em mais de 20%. Mais de 550 caminhões autônomos Cat estão em serviço e transportaram com segurança mais de 5 bilhões de toneladas métricas de material. Em comparação com caminhões tripulados, os mineradores relataram eficiência de combustível até 11% maior, via útil dos pneus até 35% mais longa e utilização quase contínua do caminhão.
O 793 oferece integração mais fácil do pacote disponível de soluções de telemática MineStar. A oferta inclui MineStar Fleet, a última geração do sistema de despacho de frota; sistema de visão de câmera MineStar Detect com visão dos arredores de 360 graus opcional e informações sobre equipamentos MineStar Health.
Compartimento com foco em segurança e no operador
O novo 793 compartilha uma cabine comum e projeto de tecnologia de última geração com os modelos de caminhão 785 e 789, oferecendo a mesma experiência habitual de direção e operação. Duas telas de 254 mm (10 pol) localizadas perfeitamente consolidam todos os dados, controles e informações de orientação da máquina e aplicativos como o Cat MineStar para reduzir o número de exibições necessárias. Um sistema de filtragem avançado disponível inclui filtros de ar particulado de alta eficiência (HEPA, high efficiency particulate air) opcionais para reduzir a penetração de poeira respirável em 96%.
Uma série de controles do operador que geram confiança incluem partida em segunda marcha configurável que monitora a inclinação e a carga útil para determinar se o 793 pode dar partida automaticamente em segunda marcha, melhorando a dirigibilidade e a durabilidade e usando menos combustível. Reduzindo o desgaste e os danos dos pneus, o controle de tração aprimorado aumenta a capacidade de resposta do controle e a potência no solo para melhorar a capacidade de controle e o desempenho da máquina. Um sistema de freio antibloqueio disponível ajuda a manter o caminho do percurso ao deslizar, e o controle de estabilidade dinâmica monitora a intenção de direção do operador e o movimento da máquina para manter o gerenciamento de equipamentos.
O Cat Detect padrão - Detecção de Objetos combina sistemas de radar e câmera para alertar os operadores sobre o risco de veículos leves e estacionados nas imediações do caminhão O Sistema de Segurança do Operador padrão na cabine apresenta tecnologia que detecta e alerta instantaneamente os operadores no momento em que é identificada fadiga ou distração. Eliminando as partidas em subidas usando os dois pés e reduzindo o potencial de colisão, a partida em subidas mantém o caminhão estacionado em declives e o antirrecuo para automaticamente o caminhão ao rolar na direção oposta da marcha selecionada.
Principais colaboradores do tempo de inatividade reduzido
O projeto do 793 reduz os principais fatores do tempo de inatividade. Seu novo sistema modular HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) melhora a durabilidade em 20% e pode ser trocado em uma hora sem a necessidade de um técnico de HVAC, melhorando a disponibilidade física em até 0,5%. O Diagnóstico Remoto de Falhas permite o acesso remoto seguro aos dados de serviço e da máquina para diagnóstico de falhas. O Remote Flash otimiza o desempenho e a produtividade do equipamento com o software mais recente e diminui o tempo de inatividade para instalação de software em até 50%.
Projetado para durar mais de 100.000 horas, o chassi de longa duração do 793 possui aço doce para proporcionar flexibilidade, durabilidade e resistência a cargas de impacto, e o chassi, trem de força, motor e componentes são construídos para serem reformados. A adição de óleo centrífugo e filtros autolimpantes prolongam os intervalos de troca de óleo e oferecem até 67% de redução no consumo anual de óleo. A combinação de uma central de serviços aprimorada do 793, de manutenção e pontos de verificação agrupados no nível do solo e filtros hidráulicos de 1.000 horas economiza tempo em procedimentos de manutenção regulares.
Mais informações sobre o novo Caminhão de Mineração Cat 793 podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat regional ou visitando: https://www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |