Novas carregadeiras Cat® séries 980 e 982
Novas carregadeiras Cat® séries 980 e 982

As novas carregadeiras Cat® séries 980 e 982 oferecem desempenho premium, mais produtividade e custos de manutenção menores

Para Lançamento na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Turquia, na Eurásia, na China, no Sudeste Asiático, na Índia, na Indonésia, na Austrália e na Nova Zelândia: novembro 2021
Número da Versão: 320PR21


Oferecendo desempenho premium na classe de carregadeira de 9 a 11 toneladas métricas, as novas carregadeiras médias Cat® 980 e 982 são até 10% mais produtivas e oferecem custos de manutenção até 12% menores quando comparadas com os modelos 980M, 980L e 982M  anteriores. Essas novas carregadeiras incluem uma plataforma tecnológica expandida para aumentar o desempenho da máquina e a eficiência operacional. 

Nova tecnologia – informações práticas em tempo real

O Cat Payload* with Assist padrão em todas as pás-carregadeiras das séries 980 e 982 oferece uma pesagem precisa de cargas úteis da caçamba, de maneira que os operadores possam carregar tentando acertar na primeira tentativa sempre. Essa nova tecnologia inclui funções de peso de levantamento baixo e remoção de ajuste manual. O Cat Advanced Payload* expande a funcionalidade do sistema com Gerenciamento de Listas, Modos de Adição Manual e Multitarefa, além do assistente de remoção de ajuste. Compatível com o software da estação de pesagem de terceiros, ele pode integrar sem fio a máquina no processo da estação de pesagem ao Dispatch-for-Loading (assinatura adicional obrigatória).

O novo Cat Autodig with Auto Set Tires promove a técnica de carregamento apropriada para reduzir de maneira significativa a patinagem do pneu e o tempo de carregamento. Ele consegue automatizar o ciclo de carga da caçamba completo para oferecer fatores de enchimento da caçamba consistentemente elevados tendo em vista até 10% mais produtividade.

Padrão com Autodig e Auto Set Tires, os novos modelos introduzem Perfis de Aplicação nos quais o pressionamento de um único botão define vários parâmetros de máquina para otimizar as configurações da aplicação à disposição. Os perfis personalizados podem ser criados para atender a casos específicos dos clientes. Os Auxílios ao Trabalho selecionáveis na tela, com um novo layout de controles aprimorado, promovem a facilidade da operação para ajudar todos os operadores a serem mais produtivos.

Conforto e segurança

O acesso à nova cabine do operador é fácil graças à porta ampla, aos degraus semelhantes aos de uma escada e aos corrimãos, tendo em vista uma estabilidade adicional. O novo assento com suspensão ajustável é oferecido nos níveis Comfort, Deluxe e Premium, o que inclui opções aquecidas e aquecidas/resfriadas para um conforto permanente. Agora os cintos de segurança são monitorados, e o sistema pode ser complementado com um farol externo para supervisores tendo em vista o aumento da segurança no local de trabalho. Os operadores mais altos vão gostar do espaço maior para as pernas dentro da nova cabine, enquanto o isolamento acústico, os selos e as montagens de cabine viscosas diminuem os níveis de ruído e vibração tendo em vista um ambiente de trabalho mais silencioso. A absorção de impactos de última geração funciona como um amortecedor de choques para aumentar o conforto em terrenos irregulares.

O novo painel da pá-carregadeira e a tela sensível ao toque de alta resolução exibem um controle de pá-carregadeira intuitivo e amigável ao usuário tendo em vista um desempenho melhor. O sistema de direção por joystick eletro-hidráulico montado no assento oferece um controle preciso dos novos modelos Cat séries 980 (opcional) e 982 com o mínimo de movimentos do braço para aumentar o conforto e a precisão do carregamento. Também há um volante convencional disponível na 980. O controle automático do sistema de ar-condicionado mantém a refrigeração desejada da cabine.

As novas pás-carregadeiras agora contam com um sistema de botão de partida que exige o ID de um Operador válido para acionar o motor. O ID do Operador funciona com uma senha digitada na tela ou com a chave Cat Bluetooth™ opcional. Ele pode servir como um sistema de segurança da máquina com restrição operacional programável.

O para-brisa do assoalho ao teto aumenta a visibilidade à frente da área de trabalho, e a câmera de ré padrão com os retrovisores de ponto cego e convexos ajuda a ampliar a visibilidade em torno da máquina para aumentar a segurança operacional. O radar Cat Detect para alertar operadores de riscos e um sistema Multivisão (360 graus) são opções disponíveis para oferecer um nível extra de monitoramento em torno das pás-carregadeiras tendo a fim de ampliar a segurança da operação.

Economia significativa na manutenção

A maioria dos intervalos de manutenção é prorrogada para o sistema hidráulico (óleos e filtros), o que reduz custos e tempo de inatividade. Todos os modelos oferecem acesso prático a centros de manutenção hidráulica e elétrica, além de pontos de lubrificação agrupados tendo em vista uma manutenção rápida e fácil.

As tecnologias de serviços remotos nas carregadeiras médias Cat podem evitar viagens da manutenção até o local de trabalho e garantir que a máquina opere no pico de desempenho (exige cobertura da rede celular apropriada). O Remote Troubleshoot conecta a máquina ao departamento de manutenção do revendedor sem fio para realizar o diagnóstico rápido dos códigos de falha sem conexão de cabo na máquina.

O Remote Flash garante que as carregadeiras operem com o software mais atualizado enquanto se contorna a programação de produção. Os arquivos atualizados são enviados para a máquina em segundo plano, e a instalação pode ser iniciada no Portal da Web Cat Remote Services pelo cliente de maneira segura, reduzindo o impacto sobre as programações de produção. Ajudando a gerenciar a localização da pá-carregadeira da frota, os horários e as programações de manutenção, o portal da web conecta gerentes da frota à máquina e permite que solicitações de serviço do revendedor sejam feitas a partir de um dispositivo móvel.

Ferramentas de trabalho

As caçambas Cat série Performance equilibram a forma da caçamba com a articulação da máquina tendo em vista fatores de enchimento mais elevados e melhor retenção de material do que outros projetos de caçamba com a mesma capacidade nominal. As Cat Work Tools são parte integrante do projeto de máquina completo e colaboram de maneira significativa para o desempenho e a eficiência das carregadeiras Cat.

O novo Cat 980 pode ser equipado com o Acoplador Rápido Fusion™, que oferece trocas rápidas de caçamba sem que seja necessário sair da cabine. Os empreiteiros também podem escolher uma dentre diversas configurações especiais com finalidade específica para otimizar o desempenho e a durabilidade da pá-carregadeira em aplicações adversas, inclusive Industriais e de Resíduos, Florestais, Siderúrgicas e de Manipulador de Blocos.

Mais informações sobre as novas carregadeiras médias Cat séries 980 e 982 podem ser encontradas pelo contato com o revendedor Cat local ou pela visita a: https://www.cat.com.

*Sem aprovação legal para comercialização

 

Especificações do Produto Cat® 980, 982

 

Modelo

Cat® 980

Cat® 982

Motor Estágio V da UE/Final do Tier 4 EPA

Cat® C13

Cat® C13

Potência (ISO 14396), kW (hp)

303 (406)

303 (406)

Peso operacional, kg (lb)

30.344 (66.877)*

35.510 (78.264)**

Carga de tombamento estática com giro total, kg (lb)

20.965 (46.208)*

22.418 (49.410)**

Força de desagregação, kN (lbf)

227 (51.008)*

262 (59.060)**

Faixa de capacidade da caçamba, m3 (yd3)

4-14,5 (5,25-19)

4,8-17,2 (6,25-22,5)

Altura máxima do pino de articulação de levantamento –
levantamento padrão, mm (pés/pol)

4.554 (14’ 11”)

4.741 (15’ 6”)

Altura máxima do pino de articulação de levantamento –
levantamento máximo, mm (pés/pol)

4.775 (15’ 7”)

5.150 (16’ 10”)

* Com 5,4 m3 (7 yd3) Caçamba de Propósito Geral Série Performance com Borda Cortante Aparafusada
** Com 6,1 m3 (8 yd3) Caçamba de Propósito Geral Série Performance com Borda Cortante Aparafusada

 

de

Carregadeira Cat 982

de

Carregadeira Cat 982

de

Carregadeira Cat 980

de

Carregadeira Cat 980

de

Carregadeira Cat 982

de

Carregadeira Cat 982

Notícias sobre Produtos e Serviços

Veja os anúncios mais recentes de produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

 

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

Consultas da Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo