Lançamento na América do Norte e na América do Sul: março de 2014
Número do Comunicado: 34PR14
O inovador Acoplador com Fixador de Pino Cat® para escavadeiras atende ou supera as normas globais do setor para segurança de acopladores, incluindo a norma EN474 da União Europeia e o acordo de "práticas recomendadas" ISO/DIS-13031. Projetado e construído pela Caterpillar, o novo acoplador não apenas atende aos novos critérios de segurança, mas também agrega valor significativo para o cliente, melhorando a versatilidade e a produtividade gerais da máquina. O acoplador já obteve várias patentes, e há mais algumas pendentes.
O novo Acoplador com Fixador de Pino Cat será o único acoplador disponível para instalações de fábrica e de adaptação. Ele pode ser usado para todas as escavadeiras Cat das Séries D, E e F, do modelo 311 até o 349. O novo acoplador funciona com caçambas Cat e com a maioria das caçambas concorrentes. Projetos especializados incluem uma versão com chassi estreito para acomodar algumas caçambas concorrentes e uma versão com valetadeira que se encaixa nas menores caçambas de valetamento.
Ao utilizarem a linha de caçambas e as ferramentas de trabalho especializadas da Caterpillar, os clientes dos equipamentos Cat têm a distinta vantagem de usar uma máquina, um acoplador e uma ferramenta de trabalho totalmente projetados pelo mesmo fabricante, e tudo projetado para funcionar perfeitamente em conjunto, como um sistema eficiente e altamente produtivo. Essa abordagem integrada resulta em recursos de valor agregado, alguns palpáveis, outros abstratos, como linhas de conector roteadas pela articulação da máquina para máxima proteção e a ampla experiência da Caterpillar em metalurgia, conhecimento de aplicações, experiência em fabricação e o equilíbrio de suas máquinas. Além disso, a maioria das escavadeiras da Série F tem sistemas hidráulicos auxiliares prontos para operar o acoplador direto da fábrica. Os clientes também têm a vantagem adicional do suporte de fonte única: o revendedor Cat local.
Detalhes do projeto
O novo Acoplador com Fixador de Pino Cat foi projetado para uma proporção ideal de peso para força, com menos peso, mas com a garantia de desempenho duradouro nas aplicações mais exigentes. A redução de peso, de até 10% para alguns modelos, é uma conquista significativa em projetos de acopladores e serve para melhorar o desempenho da máquina. Além disso, o acoplador incorpora um projeto de perfil curto que diminui o raio da ponta (distância do pino de montagem do braço à borda cortante da caçamba) para maior potência de escavação, maiores proporções de enchimento e conservação de combustível, tudo com melhor estabilidade da máquina.
Em qualquer aplicação do acoplador, a operação do acoplador pode ser dificultada por sujeira, pedras e detritos que podem se acumular dentro e ao redor dele. Para diminuir esse risco significativamente, o novo Acoplador com Fixador de Pino Cat incorpora um escudo contra detritos que cobre totalmente a parte superior do acoplador, o que ajuda a garantir a operação adequada do acoplador e a diminuir a manutenção, eliminando a necessidade de o operador parar a máquina periodicamente para remover materiais que causam obstrução.
O projeto voltado para o cliente inclui um olhal de levantamento centralizado na parte posterior do acoplador (alinhado com a linha central do braço), um projeto que ajuda os operadores a manter as cargas alinhadas e um controle mais preciso ao posicionarem itens, como caixas de entivação. Além disso, a forma reprojetada do olhal, semelhante no projeto e no tamanho aos utilizados nas caçambas, aceita tamanhos maiores de ganchos e melhora a estabilidade do gancho.
A manutenção de rotina do novo acoplador é simplificada com um bloco de lubrificação central, localizado na lateral do acoplador, o que permite a manutenção de todos os pontos de lubrificação do acoplador, com exceção de dois. Este recurso economiza tempo e incentiva a manutenção adequada.
O novo Acoplador com Fixador de Pino Cat apresenta um sistema de trava em cunha para retenção de pino primária e uma trava secundária positiva. O sistema mantém a pressão hidráulica constante na cunha, e o chassi do acoplador - e não o cilindro de ativação - absorve a maior parte da força, garantindo durabilidade a longo prazo. Em conformidade com as novas normas de segurança, o acoplador mantém a posição da ferramenta em caso de perda de pressão hidráulica, e o operador pode confirmar positivamente da cabina que o acoplador está travado.
http://conexpo.cat.com/
Imagem 1
Imagem 2
# # #
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Página do Produto
http://www.cat.com/en_US/products/new/attachments/couplers-excavator.html
Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo