Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento na América do Norte e América do Sul: dezembro de 2021
Número do Comunicado: 847PR21
Os Mecanismos de Rotação/Inclinação Cat® (TRS) para escavadeiras de esteira integram-se perfeitamente à máquina, contribuem com até 13% a mais de produtividade e são fáceis de operar. A introdução desses modelos oferece um portfólio de TRS para máquinas de 11 a 30 toneladas métricas (24.250 a 66.140 lb). Os mecanismos de rotação/inclinação têm a capacidade de rotação bidirecional de 360 graus e inclinação de 40 graus para a esquerda e para a direita, permitindo que a máquina trabalhe em muitos ângulos diferentes com menos reposicionamento da máquina.
Os modelos TRS10, 14, 18 e 23 estão disponíveis com interface superior para acoplador tipo S ou pinado e interface inferior para acoplador tipo S. Usar um mecanismo de rotação/inclinação com a parte superior de um acoplador permite que o operador maximize a versatilidade dos acessórios, trocando-os para fins apropriados de aplicação e tarefa. Um módulo opcional de garra permite que o operador remova materiais do caminho, como pedras grandes ou tubos, sem trocar de acessórios.
Os principais componentes, incluindo uma caixa de engrenagens cheia de óleo, sistema de lubrificação de ponto único e sistema de controle inovador, contribuem para a facilidade de manutenção e recursos de operação. A confiabilidade e durabilidade de longo prazo para os mecanismos de rotação/inclinação resultam da junta aparafusada para serviços pesados que protege o alojamento, o rotator e o acoplador como uma unidade. A engrenagem sem-fim é projetada com superfícies de rolamento largas que distribuem as forças de escavação em todas as direções. Além disso, a engrenagem está submersa em óleo para garantir uma lubrificação positiva em todas as condições de operação. Pinos, eixos e buchas apresentam construção reforçada e o motor rotatório hidráulico é protegido dentro do alojamento fundido do rotator.
Os controles da máquina permitem inclinação, rotação e movimento da máquina simultaneamente. O perfil curto da unidade TRS ajuda a manter as forças de desagregação consistentes para escavações com um acoplador regular.
Os mecanismos de rotação/inclinação também vêm com uma variedade de recursos de segurança integrados. Os cilindros de inclinação de duplo efeito possuem válvulas de retenção de carga integradas para manter o acessório preso à unidade no caso de uma perda de pressão. Além disso, os operadores permanecem dentro da cabine enquanto trocam os acessórios para usar o módulo de garra opcional para mover objetos pesados.
Uma lista completa de mecanismos de rotação/inclinação disponíveis por região pode ser encontrada em cat.com.
Modelo |
Peso Recomendado do Transportador |
Peso |
Capacidade Máxima da Caçamba |
Largura Máxima da Caçamba |
||||
Mínimo |
Máximo |
|||||||
toneladas (lb) |
toneladas (lb) |
kg |
lb |
m3 |
yd3 |
mm |
pol |
|
TRS10 |
11 (24.250) |
16 (35.275) |
425 |
937 |
0,80 |
1,05 |
1.600 |
63 |
TRS14 |
14 (30.865) |
19 (41.890) |
540 |
1.190 |
1 |
1,31 |
1.700 |
68 |
TRS18 |
18 (39.685) |
24 (52.910) |
667 |
1.468 |
1,1 |
1,44 |
1.800 |
71 |
TRS23 |
23 (50.705) |
30 (66.140) |
800 |
1.764 |
1,6 |
2,09 |
2.000 |
79 |
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |