Minicarregadeiras Série D3
Minicarregadeiras Série D3

Novo deslizamento inteligente para Minicarregadeiras Cat® da Série D3 e Pás-carregadeiras de Esteira maximiza a produtividade da ferramenta de trabalho

 

Para Lançamento Mundial: Janeiro de 2022
Número do Lançamento: 70PR22

 

A Caterpillar lançará em breve um novo recurso de deslizamento inteligente para toda a linha de Minicarregadeiras (SSL, Skid Steer Loaders) Cat® D3 e Pás-carregadeiras de Esteiras Compactas (CTL, Compact Track Loaders) para aplainadora a frio Cat operacional e acessórios de serra circular. O deslizamento inteligente detecta a carga sobre o acessório e ajusta automaticamente o comando para manter a aplainadora a frio ou a serra circular em funcionamento na velocidade mais produtiva.

Uma combinação dos sensores de acessório e do software próprio equilibra de maneira ideal a carga do acessório e a velocidade da máquina para maximizar a produtividade. Detectando continuamente a carga sobre o acessório, o deslizamento inteligente aumenta a velocidade da máquina ao encontrar menos resistência e diminui automaticamente a velocidade da máquina ao encontrar uma carga mais alta. A carga do motor permanece constante, ao mesmo tempo em que o operador consegue monitorar a pressão hidráulica no painel de exibição dentro da cabine.

O deslizamento inteligente acaba com a adivinhação na definição da velocidade de deslizamento certa para acionar o acessório. Sem o auxílio desse recurso, o ajuste de uma velocidade de deslizamento muito rápida pode acarretar a estolagem do acessório, e uma velocidade muito lenta resulta em perda de produtividade. O software de deslizamento inteligente determina de maneira suave e eficiente a velocidade ideal da máquina para condições de corte.

Com esse novo recurso de acessório inteligente da Caterpillar, o operador só precisa ativar o sistema de controle de deslizamento padrão e ajustar a velocidade de deslizamento máxima na tela avançada dentro da cabine. Assim que a ferramenta engata o corte, o deslizamento inteligente mede a carga sobre o acessório e ajusta automaticamente o comando assim que o corte começa. Em caso de obstrução ou estolagem do cortador, o recurso de reversão automática dentro do deslizamento inteligente muda rapidamente a direção para permitir a desobstrução da ferramenta.

A disponibilidade desejada para deslizamento inteligente em máquinas Cat D3 SSL e CTL é o terceiro trimestre de 2022. Um kit de instalação de campo consistindo em sensores e software de máquina para acionamento do novo recurso estará disponível para pás-carregadeiras de frota e acessórios existentes. Assim que estiverem disponíveis no mercado, novas compras de aplainadora a frio e serra circular serão remetidas pela fábrica com as ferragens obrigatórias instaladas, e os novos modelos SSL e CTL D3 virão acompanhados do deslizamento inteligente de fábrica.

Mais informações sobre Minicarregadeiras e Pás-carregadeiras de Esteira Cat D3, acessórios inteligentes e novo deslizamento inteligente podem ser encontradas pelo contato do revendedor Cat local ou pela visita a: https://www.cat.com.

 

de

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 279D3 com pavimentadora de asfalto do acessório da Aplainadora a Frio PC306.

de

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 279D3 com pavimentadora de asfalto do acessório da Aplainadora a Frio PC306.

de

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 279D3 com pavimentadora de asfalto do acessório da Aplainadora a Frio PC306.

de

**O vídeo não está listado no momento, mas estará disponível com a versão**

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte as publicações mais recentes de produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo